Vベルト M形 スタンダードのレビュー
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 29874233
少ロットの小物部品も数日で入手できるのでありがたい。
仕上げがやや荒い気もしますが、回転部品ですぐに荒れてくるものなので、何ら問題ありません。
他社製品に比べると数段安い。
- 用途:
- 部品の交換
- 対象商品:
- 29874355
ボール盤の自動送り用の丸ベルトの交換に使用しました。丸ベルトにはM体とサイズがほとんど同じなので。ベルトの硬さは少し柔らかいですが、使用には問題なさそうです。
- 用途:
- 家庭用洗濯機のベルト交換
- 対象商品:
- 29874224
品質は低いです。しなやかさがなく ごわごわしてます。
仮修理には十分ですが・・・・
長期、高負荷で使用されるなら メーカー品おすすめします。
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- ボール盤です
- 対象商品:
- 29874294
とりあえずちゃんと使えていますが、継ぎ目が盛り上がっているのか、硬いからなのか、目で見てもガタンガタンという感じで回っています。とりあえず支障はありませんが、どの程度もつのか分かりません。
- 用途:
- 洗濯機のモーターベルト交換
- 対象商品:
- 29874242
安さ(193円)で中国製を購入しましたが素材も悪いし仕上げ側面が波打ってて品質が値段の、それなりでした…日本制が300円ちょっとで有るのでそちらの方が安心かなと思います。
大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 洗濯機の駆動ベルト
- 対象商品:
- 29874233
20年近く使用している洗濯機のベルトがすり減り、ひび割れていたので交換しました。この手のベルトは機械用の汎用品ですので、純正品の半額以下のこちらを購入。とても静かになりました。
- 用途:
- 家庭用の小型卓上ボール盤に伝達部品として使っています。
- 対象商品:
- 29874285
ベルトワックスも付けずに30分連続で回してしまいました。電動機から異臭がするほど熱くなりましたが、本品はびくともしていません。ワックス塗って大切に使えば相当に長持ちが期待できます。
- 用途:
- 機械の部品の交換
- 対象商品:
- 29874224
直径約45ミリのプーリーで使って見たけどベルトが硬くてベルトの張りを やや強くしないと滑りが心配
- 用途:
- 洗濯機駆動ベルト交換
- 対象商品:
- 29874233
中華製でベルトにヨレ(ネジレ)が有り、とりあえず張って問題ありませんが国産品とは比較になりません。
- 用途:
- 空調装置モーター駆動用
- 対象商品:
- 29874276
ハッキリ言って最悪です。通常最低1年~1年半場合により5年は持つのにモノタロウブランドのベルトは3か月ほどで破断してしまう。他の機械にも各サイズのベルトを使用したが半年以内にみごとにバラバラに破断してしまい、客先から大クレームを頂きました。お互いの信用問題なのでこのような品物を扱うのはやめてほしいです。
この度は大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 工業用ミシン
- 対象商品:
- 29874398
M-40のJIS規格が1016mmに対し、こちらの商品は1030~1031mmであり、約15mmの差があります。
しかるべき測り方で何度か測りましたが、やはり差が出ておりました。
お値段がとてもリーズナブルなので、バリがあったり質感が堅いのは気にしないのですが、長さに関してはもう少し規格と近い物を期待しておりました。
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- 家電修理
- 対象商品:
- 29874224
非常に安いので酷評ではなく価格以上のモノだと思います。見た目からしてモノはよくないです。継ぎ目が滑らかでなく緩く高低差もあります。問題は耐久性能。時間が経過しないとわかりません。業務用機械でなく家電の修理に使用しました。業務用には使いません。
- 用途:
- 工業用ミシンベルト交換
- 対象商品:
- 29874373
メーカー品と比べれば少し仕上げが雑な感じもしますが使用に対して何の問題もないですね 価格を考慮すればこれで十分です てか安すぎwww