ピストンリング26CC用のレビュー

平均満足度 4.72 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンリング26CC用 BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)
819 / 税込 901
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-11
用途:
エンジン焼き付きの修理

他部品待ちですが、購入可能なことが分かっただけでも収穫です。

2024-07-05
用途:
かなり古い草刈機の修繕用として購入
対象商品:
30105032

今は、販売していないメーカー名のエンジン草刈機の修繕用に購入しました(径,厚が同じ)が純正品のように正しく収まり上手く修繕ができ大変満足しております。

2人が参考にしています
2024-01-15
用途:
草刈
対象商品:
30105032

抜け気味だった草刈機の圧縮が戻りました。冬場でも高回転域までキッチリ回せます。

2人が参考にしています
2023-02-20
用途:
草刈り機エンジン整備
対象商品:
30105032

BIGMエンジンではないがリョービ草刈機(シリンダー径24㎜)に上手く適合できたので
エンジン2基のピストンリング交換がスムーズに出来ました。

2022-10-06
用途:
草刈機の修理
対象商品:
30105032

焼付きで リングが固着していて 動きませんでしたが、ピストンやシリンダーの傷を多少みがき カーボンを落としたりして、組み戻しました。 試してみるものです!
圧縮が強くなり 今では絶好調です。ナイロンカッターだと違いが わかりやすいです。
手持ちのうちで たまたま一番軽いので メイン機として使っています。
26ccと思うもの 丸山3台のうちで、機種はやや古い BC2600(シリンダー№ 269140)です。
なお 自家用で ネット参考の半素人です。

1人が参考にしています
中川サービス 様2023-07-26
用途:
機械の修理に使用
対象商品:
30105032

ピッタリフィットしていて非常に助かりました。
1本から入手できるのも良かったです。

今泉理容店 様2021-09-30
用途:
古く動かなくなった草刈り機のオーバーホール用
対象商品:
30105032

使用頻度は低いものの使わなくて保管されていた草刈り機をもらいました。いざ使おうとしたら経年劣化の部品などで稼働せず。結局ピストンリングまで劣化していてピストン内が圧縮されない状態でした。そのまま粗大ゴミにしようと思いましたがこの商品を発見、ダメ元で交換したら一発始動しました。これからは強力な除草の助っ人となります。ただ、リングのサイズを書いておいていただけるともっと良かったです。

6人が参考にしています
2020-07-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
30105032

ピストンリングは通常二本以上で一組であり、一本での構造はないと思います、従って組単位での販売が良い、今回一個一個で手数掛けました。

2人が参考にしています
2020-09-09
用途:
刈払機のメンテナンスです。
対象商品:
30105032

刈払機がとても古い機械でしたので取り外しに手間取ってしまい、途中で折れてしまったので助かりました。

2020-07-14
用途:
刈り払い機エンジン
対象商品:
30105032

友達の刈り払い機エンジン焼き付きの修理バッチリスンナリ装着
お陰様で一発始動
安価で敏速な配送お陰様で助かりました、有り難う御座いました。
又お世話に成ります。

2020-05-02
用途:
草刈機のDIY修理
対象商品:
30105032

サイズ違いを承知で部品入手が不可能な他社製草刈機パワーメイト KM-24に使用。
ピストンリングギャップ調整と縮めた状態でバナーで炙ってリングの張りを弱くする熱加工が必要ですが使用可です。
交換後、慣らしをしながら2回使用しましたが今の所は故障が無くて調子が良いです。
負荷が掛かっても回転落ちは小さくなりましたので圧縮不足が解消されトルク感があります。
以下、ピストンリング現品(無加工)のノギス測定データですが測定誤差があると思いますので自己責任でお願いします。
奥行:1.5mm
幅:1.5mm
呼び径:35.3mm(自由時),34mm(縮めた状態、測定値から算出)

14人が参考にしています
2020-10-09
用途:
ピストンに利用
対象商品:
30105032

エンジンのピストンリングが摩耗したので使用。快調に動いた。

2024-08-10
用途:
刈払機の修理

BC260Tのエンジン掛からずで、分解したらピストン、リングのかじりでエンジンOHしたピストンとシリンダーは、ペーパー磨きリングのみ交換して修理した新品のエンジンの精度が悪く当たりハズレのあるメーカーみたいだね

2人が参考にしています
2020-03-15
用途:
草刈機の整備で
対象商品:
30105032

未だに居るのです、草刈機のミックス燃料にガソリン入れてヒートさせる方が、の安価な修理用に重宝します。

2022-12-22
用途:
マルヤマ製草刈り機に使用
対象商品:
30105032

マルヤマ製草刈り機は焼き付き、まではしてないが、ピストンが排気側で擦り傷で溶融してピストンリングが固着状態で取り外しに折損して購入取り替えました、星1つマイナスは草刈り機26CCはリング2本使用しているのに1個注文したらリング1本届きました、ピストンリング26CC用と表示していたら普通1台分と解釈するでしょう。

2020-03-09
用途:
草刈機
対象商品:
30105032

KC26Bのピストンに使用。
純正品みたいなものですから、特に問題はありませんでした。

2019-10-01
用途:
機械修理
対象商品:
30105032

草刈機械のエンジン修理使用しています品質も良いです

1人が参考にしています
有限会社旭飛 様2017-09-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
30105032

サイズが合わなく使用不可で使えなかった為処分してしまった

2人が参考にしています