ピストンリング20CC用のレビュー

平均満足度 4.19 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピストンリング20CC用 BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)
729 / 税込 802
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-14
用途:
摩耗したピストンリングの交換

リングの太さが1,2mmまで摩耗してエンジン掛からなくなり交換、快適に動くようになりました。
このリングの寸法はリングを小さくした状態で 直径30,4mm リングの太さ1,5mmです。

1人が参考にしています
2025-05-29
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
30105048

草刈機の部品交換に使用しました。
問題はなかったです。

2022-11-14
用途:
草刈機の整備
対象商品:
30105048

動くけど 型式不明な 丸山の草刈機のエンジン(シリンダー№268608)に使いました。
その後 始動は していませんが、以前より圧縮が固くなりました。リング一本が 頑張っていますので。(2本付きが あるかも?)
取り出したリングは 丸いカーブの外側が ほんのわずか微妙に 磨耗したかで 波打っていました。爪先でなでると 気がつく位です。ほかには傷などは ないようでした。
なお 商品名「ピストンリング20cc用」と「同 26cc用」と 両方とも 変えましたので あくまでも 参考になれば ですが、丸山の20ccのエンジンの シリンダーの内径は30.0mm 26ccは34.0mmのようです。リングの太さは1.5mm×1.5mmで 同じでした。

7人が参考にしています
よろず工芸舎 様2022-10-31
用途:
草刈機の修理
対象商品:
30105048

大変早い発送で助かりました。商品は期待通りでエンジンは快調になりました。

1人が参考にしています
2022-07-07
用途:
車メンテナンス
対象商品:
30105048

草刈機用で購入しました。
どこにも売っていなかったのでとても助かりました。

2022-04-20
用途:
ピストン、リング交換のめに使う予定。
対象商品:
30105048

ピストンリングがすぐに、てにはいるので、助かります。

株式会社ウッズ 様2020-07-27
用途:
草刈機の修理
対象商品:
30105048

うまく取り付けることができました。予備も買ったのですが、つかわなかったので、捕用品として置いておきます。

2019-09-27
用途:
草刈り機のメンテナンス時
対象商品:
30105048

ピストンをヘッドに入れる祭一回折れてしまったので動画で見てみると、ピストンマウントデバイスを使用して入れていました、そこで2度目はコンベックスでピストンリングを締めて入れたら簡単に入れることができました。
他の投稿にもありましたが、ガスケットが欲しいです、今回は液体ガスケットを塗って対応しました。

恋瀬自動車整備工場 様2019-09-28
用途:
丸山製作所 背負い動噴 MS043D-20-A ピストンリング固着修理

古い動噴だがピストンリングのサイズがピッタリで、エンジンがかかりました。

1人が参考にしています
2019-10-01
用途:
小型エンジン修理
対象商品:
30105048

品質も良く小型エンジン修理によく使用させてもらっています。

2018-10-04
用途:
刈払い機のメンテナンス
対象商品:
30105048

刈払い機のメンテでピストンリングが破損したので買いましたがよかったです。シリンダーガスケットも販売していたら助かります

2021-05-26
用途:
背負式動力噴霧機のメンテナンス時
対象商品:
30105048

まだ組み立てが終わってないのだが今まで付いていた物と遜色無いです。ただ今まで付いていた物は銀色だったのだが購入した物は黒色なので少し不安がある

近藤マリンサービス 様2020-05-05
用途:
草刈り機用に
対象商品:
30105048

エンジンの掛かりが悪く分解したらピストンリングがねじれていましたので この部品に交換しましたら 掛かりが良くなりましたが まだアイドリングで止まってしまうため ニードルベアリングやガスケット類の取り扱いもお願いします。

2人が参考にしています
2020-05-21
用途:
草刈り機の修理
対象商品:
30105048

ピストンには入るのですがシリンダーにうまく入らず割れてしまいました。2度目も買いましたが、また失敗。製品のせいではなく私の技術不足なのですが。
小さな小さなピストンリングが大きな大きな箱に入って500円の送料。これはいかんです。封筒で送れるようなものですよね。ものによってきちんとした送り方送料にしてほしいですね。

7人が参考にしています
2018-08-14
用途:
刈払機のメンテ

リング設定時、ピストンシリンダーはめ込み時等とにかくすぐ折れる…
正規品でこれじゃ直すの難しすぎる…

有限会社旭飛 様2017-09-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
30105048

サイズが合わず使用できずでメンテナンス出来なかったので使用していない