【オーダー】フリープレート SS400のレビュー

平均満足度 4.93 (41件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド
ノーブランド
796 / 税込 876
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
41件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-04
用途:
スピーカ置台

机上スピーカの置台としてパソコン等の機器への不要振動を減らすために鋼板の溶断による切り売りを注文しました。
実際に届いた実物は、初めての溶断による鋼板の切り売りなのではっきり言えませんが、注文した三方の寸法が正確無比・各辺もすっきり一直線かつ全くバリや反りも無いだけでは無くて銀色の輝きも素晴らしく丁度スピーカと意匠が合って質感が相当に上がりました。また、かすかに半円形の切り跡らしき模様が見えるのでシャーリング切断と仕上げ言う事なのでしょう。
肝心の不要振動の抑制は、左右ともに約4.5キロの鋼板の億台ですが数分の一には下がったように感じ十分に所期の目的を果たしました。付随と言うよりも本質的な音質改善効果がありました。流れる音楽そのものも低音がびしっと締り、音階も明快に音像がくっきりし、どこでどの楽器が成って居るのか分かるように、そして音場の左右奥行きも大きく成りました。人声もはっきりし、明暗機微も明瞭に成りました。但し、低音の不要振動を抑制し切るには重さが未だ未だ足りない、或いは、机の材質自体を振動し難いものにしたり、個々の機器を防振措置する必要がありそうです。
という事で品物としては、所望を大きく超える満足度でした。
本当にありがとうございます。
ここからは、通販が高度に行き渡った我が現代日本ならではの贅沢を付け加えるのならばですが、注文ものの特性上、出来上がり次第の発送となるのは当然ですが、他社並みに発送後に日時指定できるようにしてもらえたら不在による再配達も防げて逼迫している配送会社・担当者も注文者も助かるのでは。もし、検討戴けたら真に幸いです。

2人が参考にしています
2025-05-02
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
30777818

しっかり精度が出ているので後からの加工がとても楽です
思ったより早く届きました

有限会社谷口工業所 様2024-05-23
用途:
金型用
対象商品:
30777818

サイズ豊富で助かります。
必要なサイズに切って届くので穴をあけるだけで済みます。
もう少し安いと助かりますが、プレカットなのでこんなものでしょう。

2025-03-01
用途:
治具の製作
対象商品:
30777818

寸法通りで問題なく使えました。 今後も機会があれば使いたいと思います。

2024-01-19
用途:
銅板の打ち出し型を製作
対象商品:
30777818

表面の仕上げも十分で罫書きも見やすく行えます。小型のバンドソーでも切断出来、エンドミルでの加工もしやすく使いやすい素材だと思います。

工作塾 様2023-03-05
用途:
工作物の基盤
対象商品:
30777818

寸法精度、仕上げ度が非常によく第満足。寸法も多種あり、今後も利用したい。

2人が参考にしています
嘉穂総合高校 様2023-01-16
用途:
実験器具
対象商品:
30777818

思った以上に製品の精度が高く、器具の加工が楽である。

2人が参考にしています
2022-09-22
用途:
バイク整備
対象商品:
30777818

材料に使うより工具の寸法合わせに使えますので、便利です。

1人が参考にしています
合資会社 石川商店 様2022-09-04
用途:
機械の組み立て
対象商品:
30777818

寸法的には言うことなし
直角もたいへん正確なので修正無しで加工できて楽にできます

2023-04-14
用途:
吊りピース
対象商品:
30777818

製品精度がとてもいい商品です。
価格からして期待してなかったのですが
とても満足しています。

2022-02-26
用途:
卓上旋盤の据付台製作
対象商品:
30777818

ホームセンターでは6面フライスの鋼材の厚板が手に入らないので助かります。

1人が参考にしています
清水農園 様2021-10-05
用途:
機械の修理用、削って相手に合わせて、使います。
対象商品:
30777818

重くてさ作業時は、しんどいけど、強度がいるので、しょうがないのですが、思うサイズに切ってくれるのでたすかります。

2021-05-29
用途:
板金作業
対象商品:
30777818

他店の黒皮切断品より一発機械仕上げのこの商品の方が安い!
1mm 単位で寸法指定ができ便利です。
厚さが薄い方が安いとは限らないので許容範囲で前後 2mm 価格チェックが必要です。

3人が参考にしています
2021-06-12
用途:
クレーンレールの嵩上げライナーとして使用
対象商品:
30777818

納期が心配でしたが、思ったより早く配送して頂き、助かりました。普段はこの様な厚いプレートは使用しないのですが、フライス加工で精度も出ていますので、取付もピッタリでした。又、機会がありましたらお願いします。

HNSTUDIO 様2021-03-08
用途:
美術作品を吊る時に、錘として使用。
対象商品:
30777818

正確にカットされていていました。
表面の質感も写真より綺麗で、満足です。

1人が参考にしています
2021-01-26
用途:
減速機の出力変更(縮小)

汎用減速機のサイズダウンに従い取付面~出力軸芯の高さが変わってしまうので、調整用のゲタの材料に使用しました。
ボール盤は有るがフライス盤は無いという客先の案件でしたので加工先を探す手間が省けました(穴はボール盤を借りて自分で加工)。
加工委託先が複数(地方毎)にあると推察しますが他の方が書かれているような寸法のバラつきは無く、ノギス(0.05mm)で測るぶんにはピッタリ揃っていましたので素材としては十分な(表記の0.1mmよりも誤差が少ない)精度です。

3人が参考にしています
2020-05-29
用途:
ミニ旋盤のトップスライドの代替品の素材として使用
対象商品:
30777818

剛性の乏しいミニ旋盤の刃物台の剛性アップを図るため、トップスライドを撤去し、その代わりとして今回のプレートを使用。全面きれいに機械加工されたプレートなので、自分で加工する範囲は最小限となり、大変重宝しました。従来ならば鉄工所に発注するところ、本フリープレートを使えば、DIYの領域が拡がるものとなり、今後も使用していきたい。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
機材の重しとして
対象商品:
30777818

1mm単位でカットして送ってもらえるのが本当に便利。

2020-08-10
用途:
機械加工治具の素材として
対象商品:
30777818

必要なサイズへの切り出しがされ、きちんとパックされ錆の心配もありませんでした

クロスロード 様2020-05-21
用途:
機械製作
対象商品:
30777818

指定した寸法に加工してくれるので便利です。厚物を必要以上に購入しても、代金と加工が大変なので、便利です。