LANケーブル CAT5e準拠のレビュー

平均満足度 4.55 (67件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ
モノタロウ
189 / 税込 208
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
67件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-25
用途:
LAN配線
対象商品:
31329752

安い。硬いケーブルのためかRJ45付近の屈曲による接触不良があった。もう少し柔軟性のあるcat6ケーブルを期待する。

1人が参考にしています
2018-12-28
用途:
メンテナンス交換
対象商品:
31329725

設置時に少し取り回しが硬いと感じたが、取り付けてしまえば問題ない。

2019-07-04
用途:
ネット通信
対象商品:
31329725

手ごろな金額で、問題なく使えます。また、買いたいです。

2024-02-20
用途:
LANケーブの延長用として使用
対象商品:
31329698

LANケーブの延長用として使用。LANケーブルがほんの僅か短かったため、LAN用コネクタとともに延長用として使用。

たわらや 様2018-07-12
用途:
防犯カメラの接続」
対象商品:
31329716

普通に使えます しかも安いです 爪の部分もしっかりしています 余り稼動する部分ではないので耐久性を考えることはありませんが欲を言えば違うカラーもあれば良いです(防犯カメラの場合何本もつなぐので) また必要なときは購入します

2018-04-17
用途:
プリンター接続
対象商品:
31329725

今まで使っていたものに比べると、やや細く、やや柔らかくて使いやすいが、一番気に入ったのは価格が安いことです。

2018-01-30
用途:
寝室のテレビとビデオ
対象商品:
31329725

寝室のビデオ、テレビの位置を変更しました。ネットに繋いで居りますので(元の長さ3mを5mに)無理に接続していました。LANケーブル、先端パーッ接続工具、テスト測定器等は在るのですが何せ高齢に成り目と握力、其のうえ手先も不器用に成って来ました。安価で購入出来るなら出来合いが便利です。

2018-04-26
用途:
wifiの配線
対象商品:
31329707

無線ルータを高いところに設置するために購入。特に問題なく使えています。

株式会社創和ハウジング 様2018-02-26
用途:
PC増設時
対象商品:
31329725

ケーブル自体がやわらかく扱いやすくて、とても満足してます。
動作自体も問題なし。

2019-09-05
用途:
パソコン使用時
対象商品:
31329725

パソコン使用後毎回ケーブルを外して使用していましたが3ヶ月でストッパーの爪が折れてしまい使えなくなりました

2018-11-17
用途:
事務所内のルーターとパソコンの接続に使用している。
対象商品:
31329725

難しい使用場所方法ではないので、問題無く使用できています。

2019-07-22
用途:
LANケーブル敷設
対象商品:
31329752

長さに対して安く買えて品質も問題ありませんでした。

2018-02-28
用途:
部屋のレイアウトの変更時
対象商品:
31329707

RJコネクタの爪がよく折れるので折れないRJコネクタを安く提供してほしいです。

2017-09-23
用途:
無線ランが使用出来ない場所にて使用
対象商品:
31329716

この価格の安さには驚きました。電器店で買う3分の1くらいです。何の問題もなく使用しています。ありがとうございました。

2017-12-05
用途:
インターネット
対象商品:
31329716

10年前に買ったLANケーブルと交換しました。
断線しないから10年でも使えてしまうんですよね。
交換したところスピードが倍出ました。
もっと早く買っとけば良かった。
あと安いです。

2017-10-28
用途:
ルーターとPCの接続
対象商品:
31329716

購入して日が浅いですが不具合なく普通に使用出来ています。価格が安いので品質に若干の不安はあります。

2017-07-17
用途:
BDレコーダーとルーターの接続に
対象商品:
31329725

問題なく使用できます。
長さの種類も豊富で他メーカーに無い色なので
見分けが付き易いのがいいと思います。

2017-10-18
用途:
ピン折れLANケーブルとの交換
対象商品:
31329707

最近は100円均一のお店のLANケーブルを使用してきましたが、ピン折れが多かったので今回初めてモノタロウの商品を購入してみました。耐久性はこれからですが期待しています。

2018-04-05
用途:
PCのLAN接続
対象商品:
31329716

格安でしたが特に問題は発生していません。満足です。

2018-11-10
用途:
家庭内LAN、デスクトップPCとハブの接続
対象商品:
31329725

デスクトップなのでほとんど抜き差ししません。ラッチを傷めることはほとんどありませんのでカバー無しの廉価品で十分です。