ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁のレビュー

平均満足度 4.38 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 モノタロウ
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。 【用途】エア流量調整に。
37件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-29
用途:
コンプレッサーサブタンクへの接続
対象商品:
31420253

サブタンクからコンプレッサーまでワンタッチホース化してます。サブタンクへ充填必要ない時はこのバルブで開閉してます。

株式会社エステー工業 様2025-10-29
用途:
配管接続時

このストレート2方弁は切り替えが楽にできるのがとても良い

2025-05-07
用途:
安全装置の構成部品

耐圧ホースの接続部からの漏れもなく、開閉時のエアーの漏れもありませんでした。耐久性に問題なければコストパフォーマンスが高い商品です。

D.Lフリハタ 様2025-04-26
用途:
エアーの分割
対象商品:
31420244

必要に応じて止める事が出来るので便利だと思います。

2024-09-26
用途:
エア固定配管

ポリウレタンチューブを使ってエア配管を延長増設した。使用しない間はチューブに負荷が掛からないようにこのバルブで止めた。2か所の取付穴を使って壁に固定できるのでレイアウトしやすくて良かった。耐久性に期待します。

2024-08-16
用途:
ミスト用先止めに使用
対象商品:
31420235

作りは非常にがっちりして完璧にストップ出来ました!信頼できます。

2024-06-22
用途:
冷却水の配管
対象商品:
31420253

装着が容易で便利に利用しております。使用して1ヵ月ですが、特に問題はありません。

2024-03-12
用途:
エア配管の分岐
対象商品:
31420253

Φ10ミリのエアー配管を他設備に分岐するため使用しました。
ワンタッチ継ぎ手で配管も簡単でスムースに作業が出来ました。

株式会社LILY CAKES 様2023-11-23
用途:
散水用弁
対象商品:
31420235

コンパクトでコックの開閉のしっかりおり、開閉のカチッと感があり使いやすい

2023-04-29
用途:
機械の修理
対象商品:
31420235

装置の修理の際にエアーを止めるために、重宝しています

2022-10-12
用途:
エアーバルブ
対象商品:
31420235

有名メーカーと比して動作は渋いが、使用頻度が低ければ問題ないと思います。

TMSデンタル 様2023-08-04
用途:
エアー配管
対象商品:
31420235

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

2021-07-15
用途:
タイヤチェンジャー
対象商品:
31420244

タイヤチェンジャーのエヤーホースのエアーカットにしよう。ホースをさすだけで簡単につなぐことができて、簡単に開け閉めができとても便利です。

株式会社東北むらせ 様2021-07-10
用途:
タッチコネクター交換時。
対象商品:
31420244

今までエアーホースを結んでいたが、結ばずにすむため時間短縮。

TONY 様2022-02-11
用途:
流体使用で
対象商品:
31420235

少々大き過ぎるのが気になるところではあるが、概ね満足。

パールデンタルラボラトリー 様2021-04-01
用途:
歯科技工所のエア配管時
対象商品:
31420244

歯科技工作業に使う機器を増やすたびに機器の手前に設置しています。
機械のメンテナンスの時にコンプレッサーを止めたり
エア圧を抜いたりしないでできるので大変重宝しております。

1人が参考にしています
2021-03-02
用途:
エアーの遮断に
対象商品:
31420244

簡単にエアーが遮断出来てホースを差し込むだけで簡単につなぐことができました。

オリエンタル酵母工業株式会社 様2020-07-05
用途:
真空ポンプの真空度調整
対象商品:
31420244

真空ポンプの出口側に設置して真空度を調整しています。頻繁に調整する必要があるので、この手のバルブは重宝します。

1人が参考にしています
D.Lフリハタ 様2025-06-27
用途:
空気調整
対象商品:
31420244

残念ながら0.7気圧3ヶ月で空気漏れでも又買います、2箇所付けて一つはもっています。

林歯科医院 様2021-03-20
用途:
圧縮空気 留め
対象商品:
31420244

空気のメンテナンス時に1時的に留めたいとき。。常時は使ってないときのパイプに負荷がかからずにたとえは自動車のタイヤに入れたいときだけ開いて使っております