真鍮カップブラシのレビュー

平均満足度 4.00 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
真鍮カップブラシ モノタロウ
モノタロウ
1,098 / 税込 1,208
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。 【用途】真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-06
用途:
アルミの研磨
対象商品:
31385892

安くしっかりと研磨できる。こだわりが無いのであればこれで十分です。

2024-12-13
用途:
バイク整備作業

ディスクグラインダーに装着できますので、真鍮製カップブラシでも素材を傷めず強力にサビ等の除去が出来ます。ただし消耗は早いです。

2024-08-06
用途:
錆び&古い塗料落としに
対象商品:
31385892

真鍮カップブラシは持っているのですが ドリル使用で使い勝手が悪いので 新たにデスクサンダー用を購入しました、充電式ドリルだと少し力が足りないのでサンダーだと力は有るし時間も有る程度長く使用出来ます、商品はドリル用と同じでサンダー・ドリルの使用違いだけです、錆び&古い塗料系は良く取れるので良いです。

2024-06-13
用途:
金属部品の研磨
対象商品:
31385892

これまでは鋼製のカップブラシを使用してきましたが、その研磨後に本品を使用すると、仕上がりがとても良いです。

株式会社 カトウ塗装工業 様2024-07-18
用途:
ケレン作業
対象商品:
31385908

可燃性タンクのケレンに使用している。もう少し価格を下げてもらえると嬉しいです。

香取屋 様2024-02-22
用途:
錆取り
対象商品:
31385892

当方シロウトでシロウトなりの感想になります。 商品説明に「硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが」とあるようにサビの落ちはそれほど良くありませんでした。 柔らか目の金属や、仕上げ用(?)かと思います。

トゥルー 様2023-10-23
用途:
サビ落とし
対象商品:
31385892

鉄に比べて、弱いです。デリケートな場所に最適かも。

2023-04-05
用途:
塗装の下準備
対象商品:
31385892

すぐにブラシが減るので、安いこの商品で、助かります。

協栄鉄工所 様2021-07-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
31385892

使いやすくて満足のいく品物です。次回も注文したく思います。

ファニーカスタム&サービス 様2020-12-19
用途:
磨き作業
対象商品:
31385892

真鍮のカップブラシでこの価格は驚異的なのではないでしょうか。

MAR SURFBOARDS 様2017-07-06
用途:
ハウスクリーニング
対象商品:
31385892

一般的なグラインダーに取り付けるタイプで、高速回転での毛抜けも少なく、ワイヤーの硬さは真鍮としては硬めですが、鋼やステンレスブラシなどと比べると柔らかいので、3000rpmを超える高速回転での使用時はブラシが外側に広がるため、カップ状である意味がなくなる。とまではいきませんが、使い勝手はウィール型?ディスク型?のようになります。私は低速回転かつスピコン付きのサンダーやドリルにアタッチメントを付けて1500rpm以下で使う事が多いです。

3人が参考にしています
2017-08-07
用途:
さびとり、塗装面慣らし
対象商品:
31385892

使用時の抜けるワイヤーが多く、高回転での使用は危険

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2017-09-06
用途:
塗装作業時
対象商品:
31385892

飛び散りすぎてすぐに使えなくなった。
飛んだカスが洋服に刺さって危ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。