超硬ホールソーのレビュー
- 用途:
- 電気工事の穴あけ
ドブ素材の3mm厚プルボックスを3発開けただけで刃が飛んで使えなくなった
- 用途:
- 制御盤の穴あけ
φ34㎜のものを使いましたが、最初の一発目でセンタードリルが折れました
しかも通常折れるならば2分割だと思いますが
折れた部分は粉々というわけではないですが数分割に割れていました
センタードリルがモロすぎます。また、交換用のセンタードリルなどがあると良いですね
- 用途:
- 穴あけ加工
メーカー品にくらべチップがダメになるのは早いし、取れる・・・
慎重にしようすればいいのかも!?
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
- 対象商品:
- 44605758
センターガイドドリルを止める六角ねじが最後まで締まらずにセンターガイドドリルが空回りしてしまい、穴をあけることが出来ませんでした。
他にもホルソーを購入していたので其方のネジと交換しましたが締まりませんでした。
本体六角ねじのタップ穴の加工不良でした。
使えないので捨てました。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 44605873
よく切れます。金額が安いのが助かります。何種類かそろえても問題ない金額に満足です。
- 用途:
- 電気工事
- 対象商品:
- 44605663
ホルソー自体はコストパフォーマンスが高いのですが、センタードリルがなぜか段がついていて折れやすくできていますので人に貸すと切り先が折れてしまいます。皆が器用ではないのでストレートの心棒で良い気がします。それと替えの心棒も購入できるようにしてください。6ミリの心棒を購入して使っていますが本体の穴が微妙に大きさが違うので6ミリで開けなおしています。
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。
- 用途:
- 趣味の模型製作時
- 対象商品:
- 44606135
ホームセンター等で安く売っている工具類って、焼き入れが甘かったり、強度が今一だったりするケースが多いですが、今回購入したホールソーはリーズナブルな価格の割に一流メーカーの品と比較しても遜色ない製品でした。
穴あけの数としては、二箇所空けるだけのものでしたから高価な物は必要ないので助かりました。
- 用途:
- SUS304の薄板の穴加工に使用しています
- 対象商品:
- 44605916
加工性も良く現場では無くてはならない存在です。
提案です
箱物を加工する時にセンタードリルが長いためにドリルをカットして
使用しています、手間がかかります。
短い物も有れば助かります。
- 用途:
- 鋼板の穴あけ作業
- 対象商品:
- 44606092
ボール盤での穴あけ作業に使用。
穴あけ作業については、特に問題なく使えます。
ただ、押しスプリングが緩く?外れてきました。
- 用途:
- アルミ板の穴あけとフライス盤での平面だし。
- 対象商品:
- 44605873
アルミ板への25mmの穴あけに使用しました。t20mmの板ですが、両側から攻めて見たところ難なく空きました。また、間違った使い方ですが、20mmのアルミ板を19mmにする必要が発生したため、ドリル刃を外しフライス加工に使用した所問題なく使用できました。今回は大きく精度が必要な部品ではなかったため便利に使用させて頂きました。
- 用途:
- 鉄板に穴を開ける
- 対象商品:
- 44605663
6mmPLに孔を3か所開けただけでダメになりました。
役に立たないドリルという感想です