ダイヤル錠のレビュー

平均満足度 4.16 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤル錠 モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
62件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-25
用途:
チェーンと組み合わせてタイヤ盗難防止

夏/冬用タイヤ交換時期がタイヤ泥棒の危険大、ということで、タイヤ4本を車庫の柱にチェーンでくくりつけ、このダイヤル錠でロックしました。急にアンロックしたくなった時に、鍵を取りに行く必要が無いのが良いです。

2025-09-15
用途:
防犯用の施錠

価格に割には、重量感がありしっかりした製作物である。鍵の機能も申し分なし。

2025-10-24
用途:
事務所で使用

外置きポストに取り付けるためでしたが、幅が狭すぎたためポストの穴を削りました。ワイヤータイプにすれば良かったかも・・

2025-04-23
用途:
ロッカーの鍵

本体は重量感がありしっかりしている感じがする。
実際にツルのひっぱりに対する強度等はわからない。
任意のダイヤルに記憶させるのは簡単です。
一応サイズは確認して選びましたが、実際来てみると思ったより小さかった。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
工事現場での仮設扉用

仮設仮囲いの出入口用に購入。
他メーカーより安価でしたので満足しています。
ダイヤルを任意に変更できるので統一番号にしたい場合には特にお勧めです。

2023-11-23
用途:
集合ポストのカギ
対象商品:
31580867

大きさがちょうどよく安価である。屋内の用途なら問題なさそう

ペクッド 様2023-03-30
用途:
屋外作業
対象商品:
31580858

自転車を利用する時に、ヘルメットを前かごに置いておく時にステンレス製ワイヤと一緒に盗難防止用として使っています。解錠番号のやり直しも簡単ですから、時々数字を変更したいときも楽にできます。

2023-02-09
用途:
無断使用を防ぐための施錠に使用
対象商品:
31580858

サイズは思ったより小さいですが、ダイヤルキーなのに安価で、屋内で使用するには問題ありませんでした。

2023-03-31
用途:
ホムセン箱用
対象商品:
31580858

ホムセン箱用の鍵として購入しました。取説がついていたので、簡単に使用できました。
サビて開かなくなるのはまずいので、念のため防錆スプレーでも使用しておこうと思っています。

2022-06-03
用途:
郵便ポストの施錠
対象商品:
31580867

今までのもののナンバーが見づらかったので取り替えるために購入しました。
数字が縦になっているので見やすく、またひと回り大きくなったので安心です。

2021-11-16
用途:
盗難防止
対象商品:
31580858

小型のツールボックス用に購入。サイズ、操作性も期待通りです。
本体が真鍮製で重厚感があります。サイズが小さいので強度は期待できませんが、防盗性が少しでも上がれば良いかなと。

1人が参考にしています
2022-01-18
用途:
仮設照明作業時
対象商品:
31580867

このタイプは4桁が多く3桁を探していて購入しました。
今のところ屋外使用で問題ありません。

2021-07-26
用途:
工具箱の施錠に
対象商品:
31580876

大きくてゴツイ、ダイヤル式なので鍵紛失の心配なし。ゴールドで目立つので「鍵かかってます」アピールにも良いし、番号変更も簡単。良い鍵です。

2025-04-25
用途:
ロッカーのカギ

自宅で番号を設定し、高校生の娘に持たせて学校のロッカーに付けさせたら、移動中に振動等で?設定した番号が変わっていてしまった模様。1回使っただけ(外せなかったので1回使ったというのかどうか・・・)でミゼットカッターで切る羽目に。設定した番号が勝手に変わってしまうというのは鍵として使い物にならない。安くても安心できるモノタロウブランドだったためにすごく残念だった。

MonotaROからの回答

ご希望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2023-02-14
用途:
外のボックスの施錠に
対象商品:
31580867

物がしっかりしていて頑丈なのでとても良い商品だと思います。

2021-10-14
用途:
フェンス門扉の鍵
対象商品:
31580867

ダイヤルも回しやすく良いです。屋外で使っているのでサビが出て動きが悪くならないかが今後の懸念点です。

2021-05-22
用途:
扉の施錠
対象商品:
31580858

安いですが梱包はちゃんとしてるし、真鍮製の作りもきれいで今まで60個以上に使ったけど今んところ問題なく使っています。

2021-02-01
用途:
郵便ポスト
対象商品:
31580867

最初は100均でもいいかと思い探しましたが、作りが心細く、ホームセンターで探すと、似たような物は高く、こちらの物に行き着きました。
同じ様な作りの物よりも安かったので満足しております。

アテック 様2021-03-19
用途:
倉庫のシャッターの鍵
対象商品:
31580876

思っていたより重量感があり、しっかりしているように思います。
ただ、倉庫より鍵の盗難を心配しています

2021-01-16
用途:
リピート購入
対象商品:
31580858

コスパも高く、何しろ使い安いので者にメール便に使用しています。
適度な重さもありプラスティック製より高級感もあります。
モノタロウブランド割引時に購入しています。