穴あけ器 スプレー缶用のレビュー

平均満足度 4.73 (62件のレビュー)
商品レビューを投稿する
穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ
モノタロウ
559 / 税込 615
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。 【用途】スプレー缶ガス抜き器
62件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-16
用途:
冬場、大量に出る空カセットボンベの穴開けに使用

冬場の節電の一環として?数年前からカセットガス暖房のマイ暖を買って使用してますが…まぁ!カセットボンベの保ちが3時間ばぁで短く(;´д`)…空き缶が大量に発生?するんで不燃物に出すとき用に(最近は穴開けせずに捨てられる自治体も有るみたいやけど)購入!
開けた穴が小さいし耐久性が分からないんで星は3個っす!

2026-03-06
用途:
スプレー缶のガス抜き

ガス抜き機構がついていないスプレー缶に使用しました。サイズが2種類あって簡単に穴を開けることができたので満足です。

有限会社Plan net 様2026-03-02
用途:
缶ガス抜き

今回初めて購入し今後使用したいと思います。
見た目と握った雰囲気では満足してます。

2026-02-13
用途:
カセットコンロのガス抜きに使用
対象商品:
45594124

簡単に穴を開けられてスムーズに作業出来ました。
次回も購入したいと思います。

2025-11-05
用途:
粗ゴミ収集時のスプレー缶の穴あけ

軽くて取扱いが簡単。かなり細い缶まで対応できているので満足できるレベル。
ただ、支点になるところが少し頼りなく感じるので★1つ減。

2025-07-14
用途:
カンの穴あけ

カンを挟み込む形式ですので,安全に作業ができると思います.

2025-04-15
用途:
パーツクリーナー缶、塗料スプレー缶の穴あけ

使い安くコスパもいいです。白いキャップが飛散を軽減します。

2024-12-12
用途:
ゴムカップが良い仕事をします

普通の穴あけ器ですがとても使いやすいです。穴も簡単に開きます。ゴムカップが中身の飛び出しを防いて良い仕事をしていますので、しばらくさしたままにしておけばガスのみを放出できます。大サイズのスプレー缶にも使えるようにサイズが大きいですが大きいので使いやすいということもあります。

2025-03-14
用途:
空になったスプレー缶のガス抜き
対象商品:
45594124

2種類の太さに対応しているのがよい。オーソドックスな形状で問題なく使用できました。

bistro だもん亭 様2025-02-28
用途:
スプレー缶処分時

こんなのがあったらいいなあとずっと思っていました。これで安全に確実に缶に穴を開けられます。

2024-11-24
用途:
スプレー缶の処分

以前使っていた安物が曲がってしまい購入しました。値段相当かと思いますが、強度もありそうで普通に使えています。

2024-03-06
用途:
スプレー缶の穴あけ用
対象商品:
45594124

硬いスプレー缶も力をそんなに入れなくても穴をあけれます。針の先にカバーがついているので液体が周りに飛び散らないのがいいです。一つ持っておくと便利です

国立大学法人鹿児島大学 様2024-04-26
用途:
空き缶の廃棄準備
対象商品:
45594124

使い易い。安全。サイズが2つあるのが良い。穴あけは空き缶廃棄に必須。

2023-11-14
用途:
塗料スプレーの廃棄
対象商品:
45594124

白いキャップがいい仕事してくれます。ノズルが詰まってしまい中身がたっぷり入った缶に使いましたが、塗料が飛び散ることもなく先にガスだけ抜くことができました。
(穴は天に向けて開ける必要があります)

2023-04-19
用途:
パーツクリーナーのゴミ出し時
対象商品:
45594124

届いてすぐ使おうとしたが固くて開きが悪かった。先端の支点部に潤滑スプレーを吹いて使ったらすぐに開くようになりました。軽い力で簡単に穴があきます。中身が吹き出してもゴムのガードが付いていてるので安心です。

クロイツェル 様2023-03-14
用途:
スプレー缶のガス抜き。
対象商品:
45594124

スプレー缶を廃棄する時のガス抜きが、簡単かつ安全に出来ます。
大小2種類のサイズに対応しているので、重宝します。
各家庭に、一つあっても良いと思います。

2022-11-06
用途:
古くなったスプレー缶
対象商品:
45594124

いろいろな大きさの缶があったがどれにも対応できて、とてもよかった。

大学受験DEN 様2022-10-25
用途:
スプレー缶の廃棄時に
対象商品:
45594124

軽くて、使い勝手もいいです。使用時に穴をあけるとパコンと音がするのも安全確認しやすいです。

2022-09-20
用途:
スプレー缶を捨てる時
対象商品:
45594124

使い勝手のいいアイデア商品です。いつも便利に使っています。

2022-04-01
用途:
スプレー缶を捨てる前のガス抜き
対象商品:
45594124

すごく簡単に穴が開き ストレスフリーです。コスパも最強です。