米麦水分測定器 米名人のレビュー
農家様の必要品!!
高精度・簡単操作を実現!
材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!
玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
測定回数最大9回までの平均値を表示 します。
オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
坂之上商会 様2021-10-24
- 用途:
- お米乾燥状態確認
- 対象商品:
- 48637347
初めての水分計購入 測定致しました 測定結果は満足であり精米の基準を出してくれるので満足です(乾燥が足りなかったら再度天日干ししますそして精米です)
広瀬ファーム株式会社 様2021-09-30
- 用途:
- 籾の水分計測
- 対象商品:
- 48637347
籾乾燥機の水分計が故障して急遽取り寄せました。注文して直ぐに到着し、簡単に計測できて大変助かりました。
有限会社いの字商店 様2020-10-20
- 用途:
- モミ乾燥時の水分測定
- 対象商品:
- 48637347
穀物の水分計としては安価でしたが測定の精度が高くて信頼できます。
最初は3回測って平均を取っていましたが、小数点一桁まで測定値が揃うので1回の測定で済ませています。
パレットを抜いてから掃除すれば本体内部に米の残骸もほとんど残らず使いやすいです。
1人が参考にしています
2020-09-09
- 用途:
- 稲の刈り取りの判断、モミの乾燥状況の確認、玄米の水分量の確認等
- 対象商品:
- 48637347
簡単に使用できました。籾摺り器がついていますがあまりよく擦れないので使用しませんでした。
2018-12-27
- 用途:
- 農協に提出の玄米の状態を、出荷前に自分で把握するための測定
- 対象商品:
- 48637347
使い易く、取説に書しいてある手順に従えば、
全くの初心者でも測定ができるところが良い!
この値段だからかな!?
操作が簡単なのが、百姓の年寄りには何よりも嬉しい。
2018-09-12
- 用途:
- 稲生籾を乾燥機投入後、2時間毎に水分測定 従来の使用器と測定時水分を比較した。
- 対象商品:
- 48637347
従来器の数値がアナグロで、数値の読みとりに誤差があったが、米名人はデジタルのため数値の読み取り誤差がなく。操作も至って簡単で、隣人にも推奨した。
2人が参考にしています
有限会社渡辺商会 様2020-03-11
- 用途:
- 籾の乾燥後の玄米の水分測定。
安ければよかろうと思い(前測定器は五万円前後)説明もろくに見ずに購入したのが悪いのですが、14.5~14.8%の玄米が15.8~16.2%と出ます。
説明書を見ると、測定精度(%): ±0.5%(10~20%、25℃測定時)。
前測定器は±0.1%だったので、出荷米を出す農家としては測定精度の差が大きく使い物になりません。
3人が参考にしています