VベルトA形(スタンダード)のレビュー

平均満足度 4.53 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELT
489 / 税込 538
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社C・R・D 様2025-02-13
用途:
ボール盤のメンテナンス

少しきつめでしたがベルト交換完了しました。テンショナーで調整出来ましたので満足です。

祐宝丸 様2022-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
06734086

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

2018-04-26
用途:
農業用揚水ポンプの駆動用として使用
対象商品:
48675856

国産ベルトより安く耐久性も同等(野外で1年使用で問題無い)なので他の農機具も今後、順次交換予定。

2017-04-21
用途:
コンプレッサーのベルト交換
対象商品:
48676163

モノタロウさんで買うベルトは、国産でも安いが、これは、それよりもかなり安く、2回目の購入です。ただ、いつも4、5年使っていたベルトが、今回は、1年でダメになりました。張りが少し弱かったかもしれないので、もう一回使ってみます。

J・ホテルりんくう 様2017-05-20
用途:
ファンベルト
対象商品:
48675813

定期的に購入しています。空気換気用のファンベルトに利用しています。

2016-04-30
用途:
カッター駆動
対象商品:
06734016

よかった

2014-09-16
用途:
ファンベルト交換
対象商品:
06734594

某有名メーカーと何ら変わりの無いベルトです。
この価格でこのクオリティの高さはあり得ないですね。
色んなベルトを使用する私にとっては、かなり重宝いたします。
今後も型番のちがうベルトや軍手など購入させて頂きます。

2013-09-07
用途:
工場用現場の動力機械にて使用
対象商品:
06734314

価格的に安い商品ですが国産の他社のメーカーなどと比べると若干丈夫に出来ているようなきがします。

有限会社岡戸製作所 様2013-02-20
用途:
工作機械に使用しました。
対象商品:
06734262

スムースに使用できます。

2013-05-07
用途:
モ-ターと電動用
対象商品:
06734305

消耗品ですので買い置きしています

2013-01-06
用途:
工作機械
対象商品:
06734104

軽負荷では問題がないのかもしれませんが、値段相応の品物です。国内品と比べて耐久性がありませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見いただきましてありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います

2012-03-23
用途:
作業場のモーター部
対象商品:
06734332

特殊な作業場なのでガスが発生し通常よりも交換頻度が多い。
安価な為助かっている。
出来れば機械名を入力するとどのベルトを使用すれば良いかなどが検索できれば
なお良い。

MonotaROからの回答

この度は商品レビューにご投稿頂き、ありがとうございます。
また、商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
ベルト選択の件につきましては、今後の参考にさせて頂きたいと思います。
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

2012-03-11
用途:
送風機のベルト消耗の交換に使用使用しています。
対象商品:
06734192

以前より国産品を使用していますしたが、値段が安く耐久性もあり国産品と遜色なさそうなので今後も使用していきたいと思います。コスト削減に大変役立っています。

2012-06-05
用途:
プーリーベルトとして
対象商品:
06734043

異臭を放ちます。モノタロウブランド品はこのメーカーのより酷かったです。やっぱり日本製が良いと実感しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。貴重なご意見ありがとうございます。
品質管理について再度、徹底し安定した品質の商品をご提供する様に致します。
なお、万が一不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡下さいます様お願い致します。

新井産業株式会社 様2018-01-22
用途:
交定期換で使用する
対象商品:
48675716

メンテナンスで決められた時間で交換しているので、細かい検証はしていない

2012-09-28
用途:
モーターから送風機への駆動用
対象商品:
06734165

信頼して使っています。もちろん製品に何の問題もありません。お勧めです。

1人が参考にしています
2012-06-14
用途:
切れそうになっているベルトがあるので、買いました。 まだ使っていませんが、この値段なら買い置きには十分です。
対象商品:
06734104

切れそうになっているベルトがあるので、買いました。
まだ使っていませんが、この値段なら買い置きには十分です。

2012-08-03
用途:
コンプレッサーの駆動ベルト
対象商品:
06734357

切れてたのでいいですよ

コベルコビジネスパートナーズ株式会社 様2012-07-26
用途:
機械組立練習機3本掛けVプーリの動力伝達用
対象商品:
06734201

特に問題なく使用できています。ハングル文字の表示は不要では。

2012-07-23
用途:
工作機に使用
対象商品:
06734077

使用期間短いですが問題有りません。ライフは今後使用しながら要確認ですけど。