VベルトB形(スタンダード)のレビュー

平均満足度 4.48 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELT
789 / 税込 868
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-18
用途:
トラクター用に
対象商品:
48676285

トラクターのヒビ割れて腰のなくなってきたペルトの交換に使用したが調子が良い。

1人が参考にしています
祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
48676337

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

2023-01-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
48676653

3ヵ月間、問題なく使用中。この先、半年、一年と経過して国産と同等であれば今後も継続使用としたい。

2022-04-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
48676495

熱を持たないところで使用する
産業機械や農業機械の使用では熱を持つため耐久性が落ちる
使用頻度との兼ね合いでコストパフォーマンスが良いので
早めに交換するのを前提で使用するのもいいと思います

1人が参考にしています
2021-11-11
用途:
農機具用に
対象商品:
48676276

バンドーや三ツ星も検討しましたが、安かったので購入してみました。

2021-06-25
用途:
養殖帆立のゴミを取る機械
対象商品:
48676294

硬めでどうか不安でした
機械によってですが、
こちらで使っている機械には逆に適してます
擦り減りが少なく安値!!のびもまだ感じません!

有限会社 田代製材所 様2021-06-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
48676723

他のメーカーと比べて遜色なく安い。
ただ同じ長さで多少の誤差があるが許容範囲。

2021-08-05
用途:
草刈り機
対象商品:
48676705

草刈り機など、長時間の高負荷には弱いのかもしれません。
とは言え、通常の強度は持っていると思います。

有限会社阪神コンプレッサー 様2021-06-25
用途:
機械修理時

ホームセンターでも購入できますが前もってベルトが必要な時購入しています。管理も悪くなさそうです。

2020-06-06
用途:
乗用草刈り機
対象商品:
48676705

乗用草刈り機のベルト取替用に購入したのですが 古いベルトの品番が不明でしたが
現物のサイズと品番の見分け方もカタログに記載していただいたのでたすかりました。

2020-02-13
用途:
除雪機に使用
対象商品:
48676303

価格の安いので購入しました。
材質もしっかりしていて大変満足してます。

2020-01-21
用途:
機械ベルトの交換
対象商品:
48676818

モーター用ベルトが破損して交換しました。近隣では在庫がなく注文しましたが、納期、価格ともベストでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-07-18
用途:
機械製作
対象商品:
48676766

価格、品質、納期全て満足です。今後も宜しくお願いします。

株式会社クサカベ 様2018-06-22
用途:
機械に使用
対象商品:
48676452

使用して半年経過、まったく問題なく使用出来てます。

2015-06-22
用途:
交換
対象商品:
08529096

とりあえず使えています

2016-12-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
48676276

Vベルトは除雪機のメンテナンスに使用
今季使い切るまで、わかりませんが品物には
まんぞくしてます

2013-10-07
用途:
鉄筋切断機
対象商品:
08529026

初めて、自分で交換しました。
価格も安いので、もしダメになっても安心です。

2012-12-02
用途:
電動機駆動用
対象商品:
08529123

商品は問題なしです。
もっと多くのサイズを提供してほしい。

2017-02-03
用途:
除雪機起動ベルト
対象商品:
48676452

前にモノタロウブランドのベルト使用してました
今年に入って続けざまに2本切れて、今のも切れかかってます
それで買いました、合計4本、これから使用しますが
多分大丈夫だと思います・大型量販店にも同じブランドが置かれてるので

2012-02-28
用途:
製麺機の駆動用
対象商品:
08529017

使用後の感想 日本製と何等変わりなく高品質だと思います。

1人が参考にしています