2020-10-24
- 用途:
- 菅ネジ切り
- 対象商品:
- 48696357
最大の20mmを購入しました。3/8"ネジ切りまで使用できます。
値段が安かったのですが、普通に使用できます。
最大径近くのタップは切るのにかなり力を入れる事になりますが、亜鉛ダイキャストのボディはちょっと心配です。
1人が参考にしています
有限会社森川自動車商事 様2020-09-24
- 用途:
- 締め付けのネジが引っかかる
- 対象商品:
- 48696348
緩める締めるのネジ部の滑らかさがなく、引っかかる。
緩める締めるを繰り返えして、締め付けたり緩めたりになります。作業上、頻繁に使うものでは無いので我慢します。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の参考にさせて頂きます。
2019-12-12
- 用途:
- 細いタップ用に
- 対象商品:
- 48696332
細ねじ用として購入しましたが、思ったより大きかったです。
M1~M6用と書いてありましたが、M8ネジタップまで使えました。
なので、今まで使っていたM1~M6用タップハンドルより一回り大きくてM2以下で使う場合、使い勝手が悪いです。
大きかったので、六角軸ネジタップにも使える程でした。
厚みも長さも2/3程度でも良い筈です。
現行サイズでは大きさはよし悪しです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
2020-04-27
- 用途:
- 特注長尺ホールソーの手回しハンドル
- 対象商品:
- 48696357
購入前に問い合わせをしましたがカタログスペックしか答えてもらえませんでした。
本体にはM6-M20、1/4"-3/4"と刻印があり、実際に加えられる寸法は12mm角あるいはφ15mmです。ネジ寸が太い場合タップ固定部分の寸法が一回り大きい場合に注意が必要です。
製品到着時は途中までしか開かなかったので一度分解してネジ噛み合わせ位置を調整しなければなりませんでした。製品の構造自体は単純でカシメ無く分解は容易ですが製品組み立て手順に問題がありそうです。
1人が参考にしています