T型ラチェットタップレンチのレビュー

平均満足度 4.09 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T型ラチェットタップレンチ モノタロウ
ラチェット式なのでタップ作業が素早くできます。 【用途】タップ立て用ハンドル
55件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-07
用途:
ネジさらい用と思ったが。
対象商品:
48696393

ネジをさらうのに使用として購入。
普通のハンドルで十分であったので、
ちょっと残念な買い物であった。
が、雑用で使ったら、すこぶる使いやすかった。
狭小作業にはもってこいだ。
もっと軸の長いものがあるとさらに良いかな?
ロングタップは高いので、
是非ご検討を!

2021-01-17
用途:
ネジ山の補修
対象商品:
48696393

位置決めがしやすく満足しています。また、片手で作業ができるので狭い所では助かります。

2020-12-20
用途:
自動車・オートバイの整備・修理に使用
対象商品:
48696393

特に不自由なく使っています。
購入したばかりなので、耐久性についてはまだわかりませんが不必要な負荷をかけていないのでこれで十分だと思っています。

2020-11-20
用途:
キャブレター整備
対象商品:
48696393

キャブレーターのネジが折れた時
使用しました、まだ一回しか使わなかったですが
普通に使用出来ました

2020-10-29
用途:
整備
対象商品:
48696402

ホームセンターでは、三千円ぐらいしていたので、手が出ませんでしたが、3分の1で購入出来て大満足です。

2020-09-14
用途:
潰れたネジ山の再生
対象商品:
48696402

タップと一緒に購入しました。安価ながら十分な機能でねじ山を綺麗に再生できました。タップレンチにはラチェット機能は不要だと思うので、ラチェット機能を省いてその分安くしてもらえるとさらに良いと思います。

2020-08-10
用途:
金属部品のタップ立て
対象商品:
48696393

中国製にしては奇麗な仕上がりである。ラチェット部の耐久性次第だが、現物を見るととても安価に感じる。M3からとなっているが、少々頭でっかちで不安定だが、M2.5,M2.6も挟める。逆に上はM6までだろう。つかみ金具は2段式ではなくどのサイズも先端の口で挟むようになっている。内部にあるつかみ金具をつないでいる針金が、M7,M8ではうまく拡がりきらないのでしっくり挟めない。改良して欲しいところは、ローレットの締めリングがなかなかきつく手では締められないので、プライヤーで挟んで締めて傷を付けるくらいなら、始めからスパナを入れる平らな部分があると締めやすいだろう。

2020-11-29
用途:
アルミ板のタッピング
対象商品:
48696393

ハンドル(横棒)は、ズレやすいが普通に使えます。
価格を考えると、まあまあ満足できる。

2020-09-26
用途:
ネジ穴作成のため
対象商品:
48696393

私の場合、毎日使うような物ではないので、価格が手ごろなものを探していたらこの商品になりました。特に不具合もなく使えているので満足しています。

2020-12-05
用途:
ネジ切り
対象商品:
48696393

タップのチャッキングが何故かしっくりこない感じがある。締め付けていけば固定されるがちょっと精度が甘い感じ。作業自体は問題なく終わりましたが。

2020-10-07
用途:
ネジ穴立て
対象商品:
48696393

新潟精機の物と比較すると仕上げや精度は価格相応な感じ。
安価なわりには使えるが、正転/固定/逆転のロックがあまく、よく外れるので作業中ストレスを感じる。

2020-04-23
用途:
タップ作業
対象商品:
48696402

使いやすいです!この品質でこの値段で販売するモノタロウさん流石です。

2020-03-15
用途:
タップ作業
対象商品:
48696393

安くてもラチェットがいいですね。まだ使う機会がないのですが、楽しみです。

2021-01-28
用途:
部品の再組付け
対象商品:
48696393

この価格で十分機能を満足出来るからたとえ壊れてもリピですね

2020-03-25
用途:
趣味の金属パーツ製作
対象商品:
48696393

M2.6からカメラねじまでのねじ切りによく使いますがどのサイズもしっかりホールドしてくれます。

2020-02-18
用途:
ねじ切り
対象商品:
48696393

今まで使っていた物のチャック部分が駄目になった為購入。今までの物は、ラチェット式では
なかったので、とても楽に出来るので助かります。

2020-02-13
用途:
バイクカスタム時のねじ切り
対象商品:
48696402

狭い場所での作業で小ぶりなものにしたが、しっかりねじ切り出来て大変満足している。

2020-01-30
用途:
雨戸のアルミ製戸袋枠(板厚約2mm)にM4タップでネジ切りしました
対象商品:
48696393

脚立上での作業だったので片手での作業になりましたが特に問題無くネジが切れました。家庭で小物を取り付けるときにM3-M4程度のネジが切れるとDIYの幅が広がりますね。私はM6オーバーのボルトを使うことはまずないと思うので小型軽量廉価のこのラチェットタップレンチはベストでした。
年に何回も使わないので耐久性もあまり気にしません。

株式会社 P&P 様2019-10-21
用途:
タッピング作業時
対象商品:
48696393

セット物のハンドタッピングが折れたものを注文するついでに、見かけたので購入。セットに付属されていたハンドルよりも遥かに良いもので(当たり前ですが)作業効率が向上しました。
値段は、安いですがホビー用途に使う限りでは十分な質感と使用感が得られましたので満足です。

2020-04-15
用途:
タッピング作業
対象商品:
48696393

手回し部分のシャフトが均一では無いのか
片側からしか挿入出来ないのが難点です。

MonotaROからの回答

この度は大変ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。