テープカッター 大型 卓上のレビュー
- 用途:
- 郵送する品物の梱包作業
包装の際、5㎝幅のOPPテープをよく使うことがあり、これまではハンディタイプのカッターを利用していたところ、使用後にテープの切り口の処理がうまくいかず、次回の利用時に切り口をみつけ、はがすのに手間取ることが度々ありました。一方この商品は切り口の処理がスムーズにできるのでストレスから解放されました。引き出す時も楽にできます。もっと早く使えばよかったと思っています。
- 用途:
- 机上での袋や箱への封入
OPPテープ用として使用しています。
簡易なカッターですと特に残りが少なくなりますと、端がどこだか分からなくなることが多く、大きなストレスとなっていましたが、その点は完全に解決されました。
一方、段ボールの梱包などの場合には、荷物の傍に持って行って宙に浮かせた状態で使いたいこともありますので、その場合には簡易な物の方が手軽な様な気が致します。
結果的に両方を使い分けております。
- 用途:
- 梱包作業
これは、本当に素晴らしいです!作業にかかる時間が1/3になりました。滑らかにテープを出せて、きれいにカットできます。もっと早く出会いたかったです。重量はありますが、安定感が気に入りました。
- 用途:
- ビニール袋綴じ
片手でテープを引いても滑らずに安定性が有り使い易い
- 用途:
- 段ボール箱の梱包に使用
OPPテープを安物のテープカッターを使用していたが、途中でよれたり、切れたりで元に戻す作業が面倒だった。このカッターはテーブルに吸盤で固定でき、必要分だけ引き出して簡単に切れるので効率が良い。
- 用途:
- 梱包用に最適です。
小口梱包に最適なアイテムです、テープ寸法を無駄なく取り出せて重宝しております。
- 用途:
- 梱包時
複数種類のテープをセットして、使い分けて使用しています。作りも頑丈で安定しており、便利です。
- 用途:
- 荷造りに
荷造に段ボール箱を組み立てるのに使用、置いて使う際に吸盤があり動かないので、引き出しやすい、普通のセロハンテープを使う際には2種類のテープをセットできるので使い分けができるので便利。
- 用途:
- 梱包作業にはこれしかない!
今までのイライラは何だったのか!!テープが絡みつく勝手に巻き付くが解消されてストレス無し!!梱包作業にはこれしかない!!OPPテープ作業性が100倍位
(と思うほど)向上!!
- 用途:
- 梱包作業
- 対象商品:
- 49587134
一般的なテープカッターの形をしているので使いやすいです。
他の製品は独自の形をしているものが多くなれないと使いにくくこちらはだれでも使いやすそうです。コスパも良い。モノタロウのロゴも良い。吸盤付きとカッター幅が広いのは何らかの改善の結果なのだと思います。
- 用途:
- 梱包に
- 対象商品:
- 49587125
梱包時にOPPテープを良く使います。
OPPテープは使い始めがいつも分かりにくく、無駄に裂けてしまったりでイライラ。
50mm幅のテープカッターがあったのは知っていましたが、ホームセンターではかなりのお値段するので安く買えて良かったです。
早速使ってみて…
100均・ホームセンターのOPPテープは入りませんでした。(モノタロウ製品にのみ対応?)
中の芯を少し剥がしてから入れました。
刃の切れ味も良く、ストレスなく梱包が出来ました。
- 用途:
- 梱包作業時に使用
- 対象商品:
- 49587125
テープを引っ張っても本体のずれがなく、カッターもよく切れます。また、カッターのカバーも付いていたので使わないときの保護にもなります。買ってよかったです。
- 用途:
- 書類や商品梱包時
- 対象商品:
- 49587116
透明セロテープを簡易カッター付きで使用していたがどうしてもカットした後にテープ本体につき、はがすと変に切れたりしていたので、このテープカッターを購入、吸盤がついているので、長くカットしても本体がぐらつかずよい。
このカッターのおかげでストレスが無くなった。
カッターの刃が取替可能ならもっと素晴らしいと思う。
- 用途:
- ネコポスサイズの箱に商品を梱包するために購入しました。
- 対象商品:
- 49587125
底に吸盤がついててテープ台が動かない作りが秀逸です!おかげで作業がはかどっています。チョイスした私も鼻が高いです♪
- 用途:
- 梱包作業
- 対象商品:
- 49587116
梱包作業に使っていますが、今まで使っていたのは、テープを切ったあと、テープが巻き込んでしまったり、テープの切る長さが力加減で違ったりなど、いろいろと不都合がありました。これは、テープが巻き込まないようになっていたり、刃の部分に安全面も考慮されていて、今までの不都合と感じることがなく、ストレスもないので作業がとてもはかどっています。