研磨シャープナー 鉄工ドリル用のレビュー

平均満足度 3.11 (134件のレビュー)
商品レビューを投稿する
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。 【用途】鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
134件中 121~134件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-01
用途:
ドリル研磨
対象商品:
48762008

もともとベンチグラインダーで目測で研磨をこなせる程度の経験はあります。
出先や自宅で切れが悪くなったキリを再研出来たら便利だと思い購入しました。
メリットはガイド付きという点ですが、このガイドが曲者です。
砥石とガイドの接合部に強度がなく、砥石とキリが当たると砥石の回転に引きずられてガイドがたわみます。
結果逃げ角をキチンと作ることが出来ません。下手すると刃より逃げの方が高くなってしまうことも、
キリを当てるときはたわまないよう、回転で跳ねないよう、引きずらないよう注意する必要があります。
回転方向や削りカスの飛散を考慮してガイドを作ったのでしょうが、商品画像の正面から見た状態で研磨を行うと、刃が背面を向く形になりどの程度削れているかの確認が出来ません。これが逆向きなら、削りながら確認出来たのに。
またここまで求める方は少ないのかも知れませんが、砥石側面が覆われているためシンニングを行うことが出来ません。このツールだけで再研を重ねるとセンターの出しにくいキリになってしまいます。
キリの研磨方法についての詳細説明がないことから、ある程度知識がある方向けの商品になると思います。ただそういった方だと、ガイドは無しカバーは半円を覆う程度の方が色々調整できて使い勝手が良いのかも知れません。

8人が参考にしています
菱晋自販株式会社 様2018-03-10
用途:
ドリルの刃の研磨
対象商品:
48762008

当然角度は出ますが、先端はどうに調整すれば良いのかわからない。

2人が参考にしています
ヘレナギター 様2018-02-15
用途:
接合部がヤワすぎる
対象商品:
48762008

到着後、既に接合部が白く曲がった後があり、試しに1本研磨してみましたが、かなりグニャグニャして研磨どころではありませんでした。
モノタロウブランドは好きなのですが、これは少し残念な商品でした。

3人が参考にしています
2018-04-14
用途:
ドリル刃の研ぎ出し
対象商品:
48762008

ドリルの力がないせいか、いつまでたっても削れず、また押さえのところもうまく押さえられず全く役に立ちませんでした。返品してもよいですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
お手数ですがお手元のドリルの種類について弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

2018-04-02
用途:
ドリルのメンテナンス時
対象商品:
48762008

説明書がなく、先端の合わせ度合が全くわからない。初心者向けの商品だと思い購入したのに非常に残念。詳しい手順説明書を入れて欲しかった。

3人が参考にしています
2017-08-03
用途:
メンテナンス時
対象商品:
48762008

使用には慣れや研ぎ上がりを見極められる目が必要となります。やみくもに研いでいても、砥石が磨り減るばかりです。
あと研いでいる最中に鉄キリを固定出来るような工夫が欲しかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2017-11-23
用途:
ドリルチップの研摩
対象商品:
48762008

使い方が悪いのか非常に使いずらい。
熟練工か、よほど器用な人でなければ先端の研摩は難しいでしょう。
先端のセンター出しをするのに、ドリル自体を回転させながら研摩しなければいけないと思うが、手前にある板が邪魔してドリル刃をつかめない。
どうやって使うかわからない。
仕様説明の動画などをアップしてほしい。

2人が参考にしています
株式会社第一電設 様2017-12-04
用途:
金属用の切の研磨に使用
対象商品:
48762008

頑丈なボディーと本体にモーターを組み込むと利便性がよくなりそうです。

Monkey garage 様2017-10-12
用途:
必要な時に応じて
対象商品:
48762008

細いキリの場合は研ぎづらいです。逆に太いキリだと物自体がプラなので折れそうで怖い

2017-11-07
用途:
ドリルの研磨に使用
対象商品:
48762008

砥石固定部とドリルガイド部の接合部が弱いので包装から取り出す際、折れそうになった。

1人が参考にしています
2017-10-27
用途:
ドリルビットのメンテナンス
対象商品:
48762008

まだ数多く使用していないので、コツが分からない。
刃先を当てる角度等の調整が難しい。

1人が参考にしています
2018-05-09
用途:
ドリル研磨用
対象商品:
48762008

どんな物が届くだろうと思ったのですが、かなり原始的。うまく研磨できるかどうかまだ試していません。

2017-07-14
用途:
DIY、バイクなどのメンテナンス。
対象商品:
48762008

使い方が解らない、取り扱い説明書が付いていなかった。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
使用方法の動画をアップいたしましたのでご確認のほど何卒宜しくお願い致します。

株式会社 アマノ 様2017-08-05
用途:
ドリル
対象商品:
48762008

こんな子供だましの機械モノタロウで扱っているのは残念です

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。