【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4のレビュー
- 用途:
- レバーレスコントローラ作成に使用
アクリル板で箱を作るために注文。40mmオーダー。精度が高いです。加工費がかかりますがタップ加工もきれいです。
- 用途:
- 治具
金額も安価で長さが正確だったのですんなりと組込みが完了した
助かりました
- 用途:
- プロジェクター用のアングル等に使用
- 対象商品:
- 48903094
長さを指定して注文しておりますが寸法精度は完璧だと思います。組み立てる際に全く不具合はなくスムーズに組み立てられました。かなりの量を購入していますが切断面の仕上げ、梱包、使用感、精度、どれをとっても不満は全くありません。この値段で手に入るのはありがたいです。今後もこのモデルを注文していきます。
- 用途:
- エンクロージャーの作成
- 対象商品:
- 48903094
3Dプリンターのエンクロージャー作成のために購入しました。
寸法精度が良く、簡単に組み立てできました。
- 用途:
- 寸法指定ができるのがいいね
- 対象商品:
- 48903094
自分で自作の工具箱をつくるために購入。採寸してブラケットを買って・・自己満足の世界ですね。
- 用途:
- 机、本立て収納棚など
- 対象商品:
- 48903094
200*200では少し弱いかなと思っていたが、組み立て後チェックしたがすこぶる丈夫である。
組み立てが簡単で寸法どうりきちっと出来上がり大満足。
- 用途:
- 結構出荷に時間がかかる。
- 対象商品:
- 48903094
モノタロウの表記はわかりにくいですね。6日出荷で9日目に到着。精度は良かったです。また製品に凹みもなく思ったより剛性もあるので良かったです。タップ加工はしてもらったほうが圧倒的にラクですね。M4タップ穴加工はつらい。オイル併用のポイントタップじゃないとすぐ折れる。
- 用途:
- オープンフレームPCの作成に使いました。
- 対象商品:
- 48903094
精度が非常に高く、しっかりと組み合わせることができました。
軽さと頑丈さが両立されているので、組み立て後に移動させる場合も楽です。
本格水冷のためにオープンフレームPCを組む人が多いですが、これは少ないフレーム数で頑丈に組めるので、空冷でも十分行けると思います。
- 用途:
- 玄関横に、手洗場の製作の為に購入
- 対象商品:
- 48903094
アルミフレームは汎用性が高い為、色々探していたが、
NIC製は指定長さにカットしてもらえるので、良かった。
- 用途:
- 3Dプリンターの棚に使用
- 対象商品:
- 48903094
1メーター超えると流石に2020では、たわみますが
まぁ特に問題ない許容範囲いで作れてました。
PC机もフレームで作る計画、その時は3030ですね
強度を大まかに理解できた。
- 用途:
- ロボットフレームに使用しています。
- 対象商品:
- 48903094
貴社フレームがねじ止めし易く,非常に使い勝手がよいので重宝させていただいております。
引き続き,ロボット製作のフレームとして活用させていただきます。
- 用途:
- 試作機作成
- 対象商品:
- 48903094
低価格でありながら思っていたより強度がありました。
試作機のフレームに最適なフレームでした。
アイデア次第で様々な利用方がある商品だと思います。