AC/DCマルチアダプターのレビュー
- 用途:
- 電源供給
古い機器のアダプターを廃棄したため困っていたところマルチのアダプターがあったので購入しました。いろいろな機器に使用でき便利です。
- 用途:
- DVDプレーヤー用を紛失した為の代替品として。
- 対象商品:
- 61084293
他の機器もアダプターがないものがあり、電圧の切り替えができればより付加価値が上がると思われます。
- 用途:
- シュレッダー用の電源アダプターとして使用
- 対象商品:
- 61084284
接続する電気製品と電源容量を合わせれば、
数種類の交換可能な電源プラグで対応可能ですから、
故障した電源アダプターの代替用として、安心して
購入出来ますね。
- 用途:
- ディスプレイ用電源
- 対象商品:
- 61084293
社内レイアウト変更によりACアダプタを紛失し探しておりました。
なかなかDC側のプラグサイズが一致するものがありませんでしたが
本製品は6種類の変換プラグがあり、容易に接続することが出来ました。
プラグサイズを気にすることなく便利だと思います。
- 用途:
- 電動注射器の充電器
- 対象商品:
- 61084275
メーカーから製造中止と言われ、本体に問題無いにもかかわらず使用できなく困っていた。
手頃な価格で入手でき、軽くてコンパクトで本当に助かった。
- 用途:
- エフェクターのPSに
- 対象商品:
- 61084284
ギターエフェクターの電源に使おうと思ってますが、センターマイナスINなので、中の配線を切り換えるか、PS側の電線を切って繋ぎ変えるか考えています。確か差し替えるだけで±が換えられるPSがあったと思うけど、今度買うときはそれを探そうと思います。
- 用途:
- 汎用アダプターとして
- 対象商品:
- 61084284
出力1000mAとしてはアダプター部分が小振りなのでコンセントへの装着が楽で良いと思います。交換プラグ部分もしっかりしていて良いです。総じて良いと思いました。
- 用途:
- バッテリーに充電
- 対象商品:
- 61084266
外付けHDDと、ビデオカメラのバッテリー充電にいちいち探さなくてもこれで出来る
あれこれ探さなくてもこれで出来るのが一番!
助かってます
- 用途:
- 電源アダプターとして使用
- 対象商品:
- 61084275
電源アダプターとして使用していますが、アダプター自体に問題はありません。 コネクター類が付属していますが、あまり使えていません。
アダプター単体でもう少し安価になれば尚良いです
- 用途:
- ライト付きラジオのacアダプターとして
- 対象商品:
- 48932318
以前アダプター付でしたが紛失しました、最近地震等災害が多くなり電池だけではいざというときの為に購入しました、差し込みサイズが不安でしたが、ピッタリでした、有難う御座いました。
- 用途:
- 各種アダプターに便利です。
- 対象商品:
- 48932318
最近各社各様に専用アダプターが必要でどれがどれなのか困っていました。4.5V用のアダプターもいろいろ種類がありその時に使用でき満足しています。また、ボルトも調整できるのもありますが、どちらかに使い勝手のいい方を選択してはいかがでしょうか。