デジタル温度計 プローブ付のレビュー

平均満足度 2.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル温度計 プローブ付 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。 【用途】工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-23
用途:
水温の確認用

熱湯にセンサー部分を付けたままで使用しておりますが特に問題ないです。
温度のズレはありますが、標準温度計で毎回同じだけのズレであることを確認していますので、表示された温度にズレている分だけの温度を足すなり引くなりすれば良いです。反応が遅いので精密な温度は測りにくいです。

2024-10-16
用途:
金型温度測定のため

値段が安いので試しに買ってみましたが、これ結構使えそうです。反応時間は30秒~1分掛かりますが、表面温度を測るならこれで充分です。デジタルの温度計を使っていますが、都度値がバラバラ。使用温度範囲は-5~50℃となっていますが、200度付近まで測れるようです。後は補正係数をどう考えるかです。面白い商品をありがとうございました。

2023-11-30
用途:
理科の実験用
対象商品:
56406385

小学校の理科の沸騰実験用に購入。
子供が使うので大きさも丁度良く、価格が安いのが嬉しい。

2023-05-15
用途:
浴槽温度チェック
対象商品:
56406385

温度を速攻測定できるわけではありませんが、ゆっくりと測れば測定はきちんとできていると思います。今回もリピートです。このお値段としては良い商品かと思います。

2024-12-11
用途:
音がだめ

多少離れた場所でお湯を沸かす作業で、音が小さく、5秒ほどで切れます。危険なため使えません。

2019-01-24
用途:
管理物件の室温測定
対象商品:
56406385

小型軽量で扱いやすいのは○。測定値が確定するまでに少し時間が長いような気がするのは△。
低価格なので文句はつけられません。

1人が参考にしています
2023-04-06
用途:
測定
対象商品:
56406385

反応(温度が安定するまでの)が遅すぎて、すぐに温度を測りたいときには使えない。
連続で温度管理するようなシチュエーションでしか使えない。

1人が参考にしています
2020-02-08
用途:
温度測定
対象商品:
56406385

赤外線温度計を使用していましたが誤差が大きいので、本製品を使用しました。測温時間が長く、今回の用途には不向きでした。 測温時間の短い物が有れば満足出来るのですが...。

2人が参考にしています
井上甘納豆製菓 様2017-11-05
用途:
お菓子の製造作業 砂糖蜜の温度の計測
対象商品:
56406385

設定温度になってもブザー音が無いのでこわれてるとおもいましたが
耳をすませば微かに音が鳴っているのがわかりました。
設定温度が来るまで製品を見張って耳を傾けて操作をするように作られているのですか返品交換は気持ちよくしていただきましたが届いた商品も同じですブザー音をけたたましいくらいにしないと製品価値無いでしょう。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
品質改善の参考にさせていただきます。