エクステンションホルダーのレビュー

平均満足度 4.00 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクステンションホルダー ANEX
ANEX
729 / 税込 802
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。 【用途】ビットやドリルの延長に
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-10
用途:
深い位置のネジ留め

深い位置、狭い場所でのネジ留めに使用しています。
これより短いタイプを所持していましたが、今回はもっと長いものにしました。そのためより深い位置へ到達させることができ、作業が捗ることになりました。

2025-01-06
用途:
機械設備のメンテナンス

電動ドライバにセットして使用しましたが、緩みも無く問題無く使用できました。

いまむら鉄工所 様2023-07-13
用途:
建築現場での金物取付(ビス留め)
対象商品:
21347404

軸にカバーが付いておらずスリムなのが良いです。
脱着にスライドする部分が樹脂製で割れそうな予感がするので金属の方が安心かも。

2022-10-17
用途:
各種メンテナンス
対象商品:
49368752

あと少しが届かないときに重宝します。工具箱に必須だと思います。

2人が参考にしています
2021-08-18
用途:
機器の取付
対象商品:
49368752

現場から急いで欲しいと要求があった為、通常の購入先よりは高いが納期が短いので購入しました。
もう少し安ければ★5

2020-10-18
用途:
自動車 家屋等の補修
対象商品:
49368768

イメージどおりしっかりとビットをロック、インパクトドライバーでも使用できるため重宝しています。

2020-04-23
用途:
差し替えドライバー用
対象商品:
49368752

とても使いやすいです。こんなビットホルダーが欲しかった!てな感じの工具です!

2020-03-20
用途:
冊子の取り付け作業の時に狭いところにもとどくから
対象商品:
49368768

どんなところにも使えるから作業がはかどる
いろんな色が欲しいかな

2020-02-13
用途:
部品取り付けの為の穴あけ作業
対象商品:
49368752

狭い場所での穴あけ作業の時に利用しています。着脱もワンタッチで出来るので、便利です。

2019-09-26
用途:
工事作業用
対象商品:
49368752

電源BOXとりつけ時等の固定の際に奥まったとこにビスを打ち込む時に使用しています。はっきりいって、長いビットを持ち歩くより便利です。ビスに合わせて頭のビットを選べばいいのでこいつは実に役に立ちます。欠点はよく行方不明になってしまうこと。今では紛失に気をつけてます。

2人が参考にしています
2019-10-10
用途:
車の整備や設備据付け作業時
対象商品:
49368752

長いビットは保管の取り回しが悪いし短いビットに交換も手間で厄介でした。このエクステを使ったところ成る程便利でした。ブレを心配してましたか自分的には使用に問題無しでした。工具は大事ですね。便利でした。

2021-11-03
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
49368743

先端を取付ける時のスライドがプラスチックなので壊れやすいです。金属製にするなどの改良が必要です。

1人が参考にしています
2019-10-29
用途:
配線BOX固定時(現場仕事)
対象商品:
49368752

ちょっとした長さが欲しい時、長いビットを持ち歩くのが厄介なのでこれを持ち歩いてます。なくしやすいのが欠点ですが、この商品自体は壊れずいいものです。

2019-02-08
用途:
狭いところに使用
対象商品:
49368752

18Vにて使用して問題ない。100Vで使用してみたいとおもいます。

1人が参考にしています
2021-11-27
用途:
建築作業時
対象商品:
49368743

ビス交換時、はずれ難い(先端部)油差しても改善無し多分中の玉の調整が良くないのでは?、長さは良い

伊藤接骨院 様2018-11-06
用途:
機械整備
対象商品:
49368752

ソケットをしっかり加えてくれてとても良いです。インパクト、差し込みドライバー双方に使えて便利

2018-06-03
用途:
ブレーキキャリパーのオーバーホール
対象商品:
49368743

シングル片押しキャリパーに真鍮ホイールを装着して錆び落としに使用。着脱はスムーズ、確実で良いです。

2018-03-04
用途:
65mmビットの延長に
対象商品:
49368743

ANEXのビット交換式ドライバーは、ビットの咥え込みが40mmほどあり、安定感があって良いのですが、65mmビットでは1/3ほどしか頭が出ず使い辛いことがままあります。
より短いビットや長いサイズがない特殊なビットの場合、このホルダーが役立つのですが、スライド式のホールド機構が優秀で、油で汚れた手でも滑ることなくビットの交換が可能になって、とても気に入りました!

2018-04-26
用途:
同社の六角レンチカラービットを差し込んでインパクトドライバーで使用。
対象商品:
49368743

驚くほど振れがない。このホルダーに取り付けたビットの脱着が凄くしやすい。18V対応なのもうれしい。

2018-02-13
用途:
端子台締め付け等
対象商品:
49368752

スライド部が樹脂製ということで、多少心配もありましたが強度的には全く問題なかったです。質感は上質な感じを受けました。