プロテクトカバー (器具用保護カバー)のレビュー
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
2024-04-03
- 用途:
- ほこり・ケバの予防
- 対象商品:
- 49474863
埃やケバが多い工場にて使用。
取り付けると意外とデカい。
取り付け箇所のサイズ要確認です。
製品としては埃・ケバ避けに大活躍しております。
2人が参考にしています
2021-11-03
- 用途:
- 外部コンセントの保護カバー
- 対象商品:
- 49474872
軒下で雨がかからないところのコンセントで、防水になっておらず気になっていました。
見た目も防水性も盗電の対策もすべてカバーできて大満足です。
1人が参考にしています
2021-08-17
- 用途:
- 父親がコンセントを抜かないように
- 対象商品:
- 49474888
最初、屋外ブレーカーボックスを購入して改造の上、転用しようと思っていましたが、ピッタリの商品があることがわかり、購入しました。非常にありがたいです。
2020-12-11
- 用途:
- 普段触らないスイッチのカバー用
- 対象商品:
- 49474863
勝手に触っては困る、スイッチのカバーに使用しています。完全にガードしているので、誤動作が無くなりました。透明ですから、スイッチだと分るので、安心感が有ります。
2018-08-29
- 用途:
- 飲食店で汚れやすい場所のコンセントに使用
- 対象商品:
- 49474863
飲食店キッチンや便器横コンセントなどで汚れやすい場所のコンセントに使用。
コーキングが必要ですが、もともと見えにくい場所ですので、適当で問題ないです。
油汚れ、水掛かり、食品こぼし、尿などで漏電遮断器が落ちたり、トラッキング火災などを大幅に低減できます。
防水型コンセントでは挿せない形状でも、これなら挿せます。
下のプラを折ってコードが簡単に引き出せるようにもともとなっているので、加工が非常に楽です。
普通のカバーを外して、これに替えてコーキングするだけです。
1人が参考にしています