露出用四角ボックス( 取付自在蓋)のレビュー

平均満足度 4.54 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業
未来工業
2,698 / 税込 2,968
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-21
用途:
防犯カメラの設置

色のバリエーションがあるので、設置場所に合わせられるのが良い。
収納する配線等の量が多い場合は、奥行きの深いものやサイズの大きなものがあるので、そちらを購入すれば良い。
壁への直付け、ポールへのバンド固定、どちらも対応しているのも良い点。

PCWORKS 様2025-07-23
用途:
防犯カメラを取り付けるのに使います。
対象商品:
49523355

ふたが丈夫で防水性も高く色々と便利に使えるので助かっています。サイズも穴の位置も種類が豊富でありがたいです。

株式会社JVCケンウッド・公共産業システム 様2023-05-18
用途:
監視カメラ施工時
対象商品:
49523346

以前も使用したことがあり、リピですが、チョコ色、ライトブラウンなどあると良いなと思いました。
塗装しなくてはならないので。

4人が参考にしています
2024-02-16
用途:
防犯カメラの固定 BOX内にコンセント等が収納でき助かります。
対象商品:
49523346

固定用の下穴シートが有れば、
作業が少し楽かも
簡易的で良いので落下防止も欲しいです

2023-02-17
用途:
防犯カメラ取付工事
対象商品:
49523346

施工性がよく、色のバラエティーもあるため使い勝手が良い。

2023-01-29
用途:
防犯カメラ
対象商品:
49523346

台座に厚みがありボルト付きなので凄く気に入ってます。

2022-07-07
用途:
監視カメラ取り付け用
対象商品:
49523328

支柱に取り付けていますが、使いやすく大量に購入しています。
特に不満点はありません。

2人が参考にしています
有限会社武井工業所 様2021-09-16
用途:
管理している不動産物件用
対象商品:
49523373

防犯カメラ用に使用しました。強度もあり(カメラの重量は2キロ以下)、カメラの取り付けも下穴なしで簡単に付ける事が出来ます。難点は価格で物件によってはカメラの取り付け台数が多いので、もう少し安かったら★5つです。製品的には満足しております。

2人が参考にしています
2021-10-23
用途:
防犯カメラの設置
対象商品:
49523337

防犯カメラを設置する際に丁度いいです。
中央の穴を利用してこの上にカメラを固定しました。
これをステンレスバンドでどっかに締め付けてやれば、建物を傷めずに設置できます。
あとは電源ケーブルの始末ですがねぇ・・・

1人が参考にしています
クリナップテクノサービス株式会社 様2025-02-09
用途:
防犯カメラ取り付け

商品検索時、商品寸法を明記して有ると選びやすいのですが。個人的にはワンサイズ大きい商品を購入した方が良かったかな?と思いました。

1人が参考にしています
2021-10-29
用途:
防犯カメラの基台
対象商品:
49523373

防犯カメラの基台として使います。ケーブルが中に収納できるので便利です。サイズも丁度良かったです。

2人が参考にしています
有限会社御光福園芸 様2021-03-21
用途:
防犯カメラ用に
対象商品:
49523373

屋外の防犯カメラ設置用に購入。カメラの取り付け台と配線ボックスが一体になっていてとても便利。電柱やマストポールにも取り付けが簡単にできます。ステンレスバンドは忘れずに購入する必要があります。

2021-01-13
用途:
防犯カメラ用取付ベース
対象商品:
49523373

今まで複数回、防犯カメラ用取付ベースとして使用しています。防犯カメラ専用のベースなので、何の問題もなく取付出来ています。多方向に配線を取り出し出来るので取り回しが楽です。

ベルカム 様2021-02-14
用途:
監視カメラの設置
対象商品:
49523355

監視カメラを設置の際に、このボックスを使用しました。中央に入線口があり、使いやすかったです。カメラのベース部分が丸いため、丸形のものもあると良いと思います。また色については、カメラがシルバーや白が多いため、合わせたほうが良いと思います。あと防犯上、四隅のネジは六角ビスなどにした方が良いと思います。

株式会社サンエス・マネジメント・システムス 様2020-12-24
用途:
監視カメラの設置ベースとして
対象商品:
49523373

監視カメラの設置に使用。純正品が高かったのでこの製品を使用したが流石ミライ全く問題なくフィット。防水にも不安なく設置できた。

株式会社ほいで 様2020-12-14
用途:
カメラ設置工事
対象商品:
49523346

旋回カメラやバレットカメラなどの小型防犯カメラ等の取り付けに大変重宝しています。
屋外用LANケーブルの入線口にブッシング(ZGV-P22J)を使用していますが、ケーブルグランドかRJ-45コネクタパネルも選べるようにしてもらえると助かります。

2025-06-04
用途:
防犯カメラの設置に

ACアダプターと埋込コンセントを収納するには容量(深さ)が足りないことがある。価格は倍以上するが一回り大きいPV4B-BLNFタイプを選びたい。

2人が参考にしています
2020-07-27
用途:
防犯カメラ取付
対象商品:
49523328

商品自体に問題は無し。非常に使いやすい。
ただ、他社サイトで黒の取り扱いがあるのに御社で取り扱いが無いのは残念。
今後も使用するかもしれないので、是非取扱してください。

2人が参考にしています
2019-04-25
用途:
防犯カメラ設置
対象商品:
49523337

防犯カメラの固定がしっかりとでき、設置が簡単であった。

2020-08-16
用途:
防犯カメラの設置の土台に
対象商品:
49523355

どこで買うよりも安く購入出来ました。商品については電材メーカーの品物ですし問題ありませんでした。