温度計 タテ4本セットのレビュー

平均満足度 3.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度計 タテ4本セット クレセル
クレセル
229 / 税込 252
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-23
用途:
常時
対象商品:
49695914

いつもありがとうございます
またよろしくおねがいします

2023-11-26
用途:
農作業
対象商品:
49695914

2度刻みのざっくりですが、あちらこちらへたくさん置けるので助かります。水濡れするところは袋へいれております。

2022-07-16
用途:
車用
対象商品:
49695914

車に温度計がついてないので非常に便利です
ありがとうこざいました

中村窯業Sweets Ver' 様2018-09-01
用途:
冷蔵庫につかいます
対象商品:
49695914

冷蔵庫につかいます。
両面テープがついてたらもっと使いやすかったかも。
でも安くて数が多いからしょうがないかな。

2019-07-02
用途:
冷蔵庫、冷凍庫内
対象商品:
49695914

評価の追伸です。本当に使い物になりません。
下記は水銀温度計と本温度計の実測値の比較です。
冷蔵庫では水銀温度計が8℃なのに1℃-1.5 差が7-6.5℃
チルドルームでは0.5℃が-2℃ 差が2.5℃ 
製氷室では-8℃が-18℃ 差が10℃
冷凍室では-18℃が-22℃ 差が4℃
室温では26℃が24℃ 差が2℃でした。
4本セットの個体差も大きく本当に使い物になりません。
せいぜい1℃程度のずれならば許容範囲ですが、ひどすぎます。
安くてもこんな商品を取り扱っていること自体モノタロウの姿勢を疑います。

9人が参考にしています
2019-06-15
用途:
冷蔵庫、冷凍庫の温度把握

最初に届いた商品の1本は赤い標柱の中に隙間があり交換した。
4本で最大で2-3℃近い個体差がある。
正確な温度計との差もあり、安かろう悪かろうの商品だと思う。
少なからず出荷の段階で4本の温度の差がないものを送るなどの配慮は必要だ。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2019-01-05
用途:
在庫材料の温度管理
対象商品:
49695914

使い物にならないです。温度指示の差が最大4℃ありました。目安にもなりません。

4人が参考にしています