エアコンフィルター(花粉対応タイプ)のレビュー

平均満足度 4.70 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)
PITWORK(日産)
1,998 / 税込 2,198
79件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-21
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
49768617

PITWORKの部品をディーラーで購入するより安くなり、コストが抑えられ大変助かりました。簡単に安く交換出来るので、今後は定期的に購入したいと思います。

齋藤電工 様2021-11-20
用途:
定期交換で
対象商品:
49768644

消耗品のため定期交換で使用。
安定の純正品で特に悪いところはなし。

Four Beat 様2020-06-13
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
49768802

車を購入して依頼、エアコンフィルターを交換した事がなかったので、古いフィルターは真っ黒で、交換したらエアコンの送風口から出ていた臭い匂いもなくなったので、今度からは定期的に交換しようと思いました。購入して良かったです。

緒方自動車 様2021-09-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
49768714

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

2020-05-26
用途:
日産ノートE12エアコンフィルター交換
対象商品:
49768687

より安価な社外品フィルターもありますが、ノートの場合は少し潰しながら挿入する必要があるため、外枠がしっかりしていて潰しても復元力のある純正品(PITWORK)のほうが都合が良いです。

2020-03-30
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
49768617

初めての作業用でしたが簡単に事が進み安心しました。
車種は日産ラフエスタ年式22年です。手順はユウチュウブなどで。

2020-03-18
用途:
エアコンフィルター交換
対象商品:
49768608

純正品のためこれと言った事は無いのですが、フィット感は流石です

2020-04-07
用途:
車メンテナンス時
対象商品:
49768617

消耗品等なので、安価で速やかに購入できることは助かります。性能は問題ないと思います。

2020-05-05
用途:
エアコンフィルター交換
対象商品:
49768617

セレナGFC27 2018年式のエアコンフィルターの交換に使用。
純正部品だけあってフィット感はバッチリでした。

2020-02-14
用途:
セレナC25のDIYメンテ
対象商品:
49768617

簡単に交換できることが分かりましたので、今後もDIYメンテします。

2019-11-14
用途:
エアコンフィルター交換
対象商品:
49768757

当方のクルマ用は、安価なフィルターメーカーの物に適合が無く、仕方なく日産純正部品である本品を購入しましたが、その分高価でした。安価なメーカーさんから出ていれば…と思います。取り換えは簡単でした

2019-10-30
用途:
自家用車に使用
対象商品:
49768626

エアコンフィルターを初めて交換しました。
交換方法の詳しい説明書も付いてました。安く買えて満足してます。

2020-10-08
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
49768617

大変安く購入出来ました。これからも自分で交換したいと思います。

2020-08-15
用途:
z12キューブにて
対象商品:
49768678

安心のさすがの純正品。ディーラーで交換するより
かなり安価にて交換できました。

2019-07-28
用途:
エアコンフィルターの交換に使用
対象商品:
49768538

1年ごとに交換していますが、汚れ具合に毎回驚きます。
風量も回復して満足です、確実に変化の体感できる部品交換なのでオススメです!

中村商会 様2019-09-01
用途:
エアコンフィルター交換
対象商品:
49768617

問題なく使用しています コストが安くつくので頻繁に交換しています

2019-07-09
用途:
交換作業時
対象商品:
49768687

外箱を含め質の良い純正部品です。
また、交換作業も説明書の通り実施できました。

2019-06-30
用途:
シルビアS15に使っています
対象商品:
49768644

日産純正部品で安心感があります。エアコンフィルターは個人でも簡単に取り替えられるので、定期的に購入しています。

2019-12-17
用途:
花粉症ではないので
対象商品:
49768644

自分は花粉症ではないので、この製品がうたうような効果が本当にあるのか?については不明。

2020-03-24
用途:
S15 シルビア
対象商品:
49768644

純正品ということで、問題なく交換することができました。