ACアダプターのレビュー

平均満足度 4.25 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)
3,490 / 税込 3,839
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-26
用途:
機器メンテナンス用

FC-i/FC-Si用ACアダプタとして選定。
オリジナルのAX-TB109/*の代替品としてA&Dの純正部品ラインナップから購入。
AX-TB109自体は専用トランス+ブリッジ整流回路のみで構成されているので
スイッチング電源を利用するのは避けて純正品としました。
AX-TB109/*はDC12V0.3Aスペックなのに対して、このAX-TB276はDC15V0.5Aですが、問題なく使用できます。(安定化回路や平滑回路はFC-i/FC-Si本体側で処理)
但し、DC側コードが細く硬いモノになったことから整線しにくいところが難点です。移動頻度の多い運用にはTB109よりも不向きなのでそうした場合はバッテリー運用に切り替えたほうが良いでしょう。
外形はTB109よりもスリム化し容積低減しています。
DCコネクタの極性もサイズも従来通りです。

岡田養鶏 様2024-11-28
用途:
SH-12K用に使っています。

最近入手したSH-12Kに、いまだ現役の古い(96年製)SK-20KのACアダプター(9v)を挿したところ電源が入らず、本体側のジャック不良か内部断線かと考えましたが、電池では動作しますので、とりあえず純正品を求めました。
これは問題なく使えています。どうやらAX-TB294がDCに識別信号を重畳させているようで、はかりの側が判別して他社アダプターを排除していると思われます。取り説に書いてあれば故障の疑いをすることも無かったのですが、アダプターの項目に注意書きを記載してもらえるとありがたいです。

2024-11-08
用途:
電子はかり電源アダプター

既存の電源アダプターコネクター接触不良で急遽購入出来て良かったです。

2024-04-10
用途:
故障交換用部品
対象商品:
49829693

同社製電子秤を使用していたが、ACアダプタ「TB-109D」が故障(トランス断線)したので交換用を探したが、入手難の為にメーカー指定の代替機として本機「TB-276」を購入。
DC12V→DC15Vになったが問題なく使用できる。
但し、配線が細くなったので、取り回しには注意を要する。

2024-07-09
用途:
アダプターが破損したはかりに使用してます。
対象商品:
75159018

使えなかったはかりアダプターにて復活し、使用できるようになりました。

株式会社SPIRIT 様2023-12-25
用途:
電源
対象商品:
75159018

今持っている商品に使用可能な物でしたので、購入しました。
問題ないです。

有限会社伊勢丸水産 様2023-02-02
用途:
袋詰作業等に
対象商品:
75159018

今まで、乾電池で使用していましたが、結構電池の消耗が早く、買い替えも面倒なので
購入しました。今では、電池切れの心配も無く、作業効率も上がりました。

日光精器株式会社 様2022-09-05
用途:
A&D社製、電子天秤の保守補部品
対象商品:
49829763

一般のアダプタ-とはプラグサイズが異なり、極性が逆です。
メーカ純正品なのでコネクタ嵌合など全く問題ありません。
また従来品より小型軽量になっています。

2人が参考にしています
2022-11-09
用途:
農産物の計量作業
対象商品:
75159018

商品について問題や改善点などはないです
以前のACアダプターより丈夫に出来ている

2022-01-12
用途:
破損の為交換
対象商品:
37590463

メーカーに問い合わせ純正同様、問題なく使うことが出来ました。

2021-06-11
用途:
故障したので交換品
対象商品:
35145943

秤を購入して付属していたのですがケーブルが短く延長コンセントなどで使用していましたがアダプター自体が壊れたので購入しました。もう少し長い(2~3m)ものは無いのでしょうかね?

2021-08-29
用途:
計測機器の電源
対象商品:
49829763

壊れてしまい。使いたい時に直ぐ対応して頂けました。

2020-06-24
用途:
ある機械が、電池か電源を使ってかの選択でした。
対象商品:
57376436

ありがたかったです。はじめについていたものが使用出来ずに、電池で使用していました。品番をしっかり見れば、見つかるとわかりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2020-04-15
用途:
計量器作業
対象商品:
37590463

型の古い計量器で同じアダプターが無かったが、そのアダプターの代替として購入。
トラブルなく使えて助かりました。

高砂珈琲株式会社 様2020-03-02
用途:
官能サンプル用の試料の計量用天秤用のアダプター
対象商品:
49829788

このタイプのアダプターは、本体との接続部分が切れやすく、
今回も、接続不良となったため、交換用です。

2019-09-24
用途:
秤に使用
対象商品:
49829788

使用している秤が小さいので厚みがもう少し薄い方がいいかなと思います。