エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月のレビュー
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 50829878
正直臭いが取れるか半信半疑でしたが、施工から2か月経っても、カビ臭さがなく、快適です。
デミオは運転席の足元からフィルターとエバポにアクセスできるので、ノズルを突き刺してガムテで覆った状態で施工しました。洗浄剤がアルミフィンの全体に行き渡ってるかはわかりませんが、結果臭いが取れたのでOK。リピートすると思います。
- 用途:
- エアコン、エバポレーター清掃
- 対象商品:
- 50829878
ライフに使いました、カビ臭いにおいが取れました。今まで色々試しましたが、これが一番即効性がありました。すごいです。別の車でも使用して見ます。コメント読まれた方、是非一度試してください。オススメします。
- 用途:
- エアコンメンテナンス
- 対象商品:
- 50829878
整備工場でオイル交換と同時施工。説明書がないので事前にネットで集めた情報を整備士さんに説明して施工してもらった。特に確認されたのは、エアコン稼働状態で施工するか否か。ブロワ側からの洗浄と違い、本製品はドレンを塞ぐため逆流になると思ったので停止状態での施工をお願いした。特に問題なかった。コストカットとディーラーでの施工促進のため説明書を省いた?と推察し残念な気もするが、エバポをドレン側から洗浄する製品はあまり無いので、生産を続けてほしい。
- 用途:
- 日産キューブTA-AZ-10平成2年車に使用
- 対象商品:
- 50829878
エアコンフィルター交換時に使用した、カビ臭及び内部の汚れも(フィルターを外して見た)きれいになり良い商品と思う、尚洗浄前にレジスターを外した方が部品保護観点で、必要です。
- 用途:
- エアコンの冷風の消臭に使用をしました。
- 対象商品:
- 50829878
気温が温かくなるとエアコンの冷風が汗臭いようなカビ?の悪臭がしてきました。今迄はエアコンフィルターの取付口付近からスプレーをするタイプだけを使用しておりましたが、1週間くらいで効果が無くなりました。今回はこの車両下側のエアコンのドレンホースから泡をスプレーするタイプとの併用をしてみました。使用後、1ヶ月以上が経ちますが全く悪臭はしなくなりました。非常に満足をしております。
- 用途:
- カーエアコン清掃
- 対象商品:
- 50829878
中古車のエアコンから酸っぱい臭いがし始めた為、気楽に洗浄できればと使用しました。
ところでこの商品、説明書が添付されていません。ネットで「Pitwork エバポレーター 使用方法」と検索すれば情報は得られますが…。
DJのクイックエバポレータークリーナーも使用経験がありますが、DJが霧状のクリーナーをエバポ、ブロワーファン、ダクトに循環させるのに対し、この商品は洗浄できるのがエバポレータ周辺だけ。
せっかくフィルターを外して施工するならば、DJの方が効果の実感が大きく感じました。あくまで個人の実感です、あとは匂いの好みかと思います。
- 用途:
- オイル交換時に作業
- 対象商品:
- 50829878
エアコンドレンパイプからの薬液噴出ですが、ドレンパイプがない場合の車種はよく確認をした方が良いです。
- 用途:
- 新型ジムニーのエアコンに使用。
- 対象商品:
- 50829878
ドレーンパイプに突っ込んで使用しました。したから潜った状態で使ったのですが、スプレーを押すのに結構力がいりました。取説がしっかりしたものがついていないので改善してほしい。
- 用途:
- 車両のメンテナンス時
- 対象商品:
- 50829878
年1回使用しています、車両の下に潜る必要がありますがドレンパイプに差し込むだけなので非常に簡単です。
禁煙車であればニオイが混ざる事も無く、快適な車内環境を保てると思います。
- 用途:
- 自動車用エアコンの除菌消臭
- 対象商品:
- 50829878
取り扱い説明書は付属していません。
エアコンのドレーン配管に接続して、液が漏れない様に噴射し30分程度放置し排水するだけです。
あくまで自分が使用した時のやり方です。
事故責任で行って下さい。
今のところすっぱい臭いは収まっています。
- 用途:
- 梅雨時のエアコンからのすっぱい匂い。
- 対象商品:
- 50829878
トヨタカローラルミオン152Nにて使用。エアコン使用時に嫌な匂いがするので施工。車体下の助手席にあるドレンホースから注入。ドレンホースの位置が分かれば簡単に施工出来ます。施工後は爽やかな木の香りがしました。1週間程度で木の香りは消えました。嫌な匂いは一切しなくなり、快適にエアコンを使用しています。雑菌が繁殖していると考えるとゾッとしますね。半年に一度のペースで施工していこうと思います。
- 用途:
- JZX90のエアコンクリーニング時
- 対象商品:
- 50829878
タバコとカビの臭いが酷く使用しましたらa/c使用時にヒノキの匂いへ変化しました!
- 用途:
- 車検時
- 対象商品:
- 50829878
ディーラー車検の見積もり内容にエアコン洗浄が含まれていたが、工賃が高い印象を受け、自分で実施することにしました。
施工説明書は付属していないため、ネットで検索してからの施工でしたが、簡単にできました。
効果の方も良好です。
- 用途:
- エバポレータ洗浄
- 対象商品:
- 50829878
Y50フーガに使用。
施工はドレンホースから行うのでとても簡単です。
施工前に独特な臭いがしていましたがすっかりなくなりました。
ただ、商品のヒノキの香りが強すぎるのはメーカーにどうにか改善して欲しいところです。
- 用途:
- 自動車のエバポレーター洗浄
- 対象商品:
- 50829878
エバポレーター洗浄において使用しますが、車のドレンパイプにホースを挿入して使用するので自動車のジャッキアップが必要です。使用後にはひのきの香りが漂います。
クルマ購入してからこれまで年1回の使用をしておりますがエアコン使用時に不快なニオイがしたことはありません。
- 用途:
- カーエアコンの消臭
- 対象商品:
- 50829878
エバポレーター清掃後使用しましたが、悪臭改善にはいたりませんでした。「ひのきのさわやかな香り」が追加され改悪となり、しばらく運転するのが憂鬱です。