前輪 アルミホイール 黒リムのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
前輪 アルミホイール 黒リム アサヒサイクル
アサヒサイクル
4,998 / 税込 5,498
一般的な交換用リム組みです
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-06
用途:
農業、収穫台車の車輪として
対象商品:
50894402

このサイズのホイールの
ベアリングリテーナも取り扱い
願いたい

go5 様2023-08-14
用途:
自転車の修理
対象商品:
50894418

歪んだ車輪の交換の為に購入しました。
車輪交換後、自転車は調子良くなりました。

2023-05-01
用途:
タイヤ交換とホイール交換。
対象商品:
50894418

今使っているホイールが経年でスポークの錆びも酷いので交換しました。綺麗になりましたが、何よりも軽くなったのが良かったです。

2019-06-21
用途:
変形したホイールの交換
対象商品:
50894402

商品の到着前までは少々不安がありましたが到着後、梱包を開封して予想通りの製品であったことで安堵しました。実際に装着して、試乗しましたが満足しています。少し難点を言えば、ニップルの取り付けに粗さが見えたところです。

1人が参考にしています
2021-09-04
用途:
ホイール交換
対象商品:
50894418

ハブナットのサイズが15mmと記載されていますが、現物は二面幅17mmで軸はW3/8ネジです。
適合しなかったためハブのみ追加で購入し、交換して使用しました。
できるだけ取り付けに影響する寸法は記載していただきたいです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記させていただきます。

2021-08-28
用途:
リム摩耗のため交換
対象商品:
50894418

電動自転車の交換に使用しようと思い、購入しました。残念ながら、スポークのハブ取り付け部にある速度センサーが取り付けできませんでした。ハブの径が大きいためです。購入前に調べられれば良かったのですが、見た目あまり変わらないように見えたため、合わない可能性は有ると理解した上で購入。正確な図面があれば良かったと思います。

2人が参考にしています
2018-05-29
用途:
自転車のフロントホイールが歪んでいたので交換しました。
対象商品:
50894418

問題なく作業して交換が終わり3,4日乗っていますが今のところ問題ないです。
取り付け前に、商品を確認したところ軸のベアリングの回転時に抵抗を感じ、「初期不良かな?」と思いましたが、サイクルショップで確認したところ多少は問題ないとのことでした。
自転車のスピードも1割程度向上しました。