非常信号灯のレビュー

平均満足度 4.56 (698件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯 モノタロウ
モノタロウ
799 / 税込 879
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
698件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-02
用途:
車検時

4年前の車検時に普通の発炎筒の期限が切れているからと言うことで勝手に替えられて¥1700も請求が来たので、今回、それよりもずっと安い電池交換で期限切れなしで使えるこちらを購入しました。
結構明るく、遠くからでも光ってるのが確認出来るので問題なさそうです。

2025-11-17
用途:
車の発煙筒代わりに

車が軽なのでホルダーが細身用でした。あらかじめこれは細身にできると知っていたので購入しました。
ところが黒いフタ部分が太く、ホルダーに入りません。よく見ると2重になっているようなので、力を入れると少しずれました。それでなんとか外筒を外してホルダーにセットできましたが、説明書が分かりづらく、電池セットも含め20分位掛かってしまいました。
操作は簡単で視認性は良さそうです。

2026-03-25
用途:
車内に常備で使う事がないように願う品物
対象商品:
52237544

あらゆる車種に対応できるように作られていて電池の確認さえしていればOKです

2026-02-01
用途:
緊急時に備えた車内常備用に
対象商品:
52237544

一般的な発煙筒と違い有効期限もなく光量も十分!電池管理さえしていれば車検毎に買い替える必要もなく有効に使い続けられます。
マグネットも付いているので、必要な時はボディに貼り付けることも可能です。

2026-02-20
用途:
車両整備

期限がある発煙筒は使用頻度が無いのとコスパが悪いので電池式に交換しました。
他社からも色々と類似商品は出てますが非常時にしか使わない物ですが
十分な性能だと思います。
値段が安いのが一番ですかね。

2025-11-03
用途:
信号灯として

発煙筒は期限と一回限りの使用しか出来ないが、本品であれば反復使用も可能です。定期的な電池のチェックは必要なので、そこは仕方が無いことです。

1人が参考にしています
2026-02-09
用途:
車検用

発煙筒が古かったので交換しました。
問題無く車検に通りました。
使いやすいので有難いです。

2026-02-04
用途:
バイク用

夜間などの運転で、万が一の際にバイク用に購入しました。
かなり点灯する光が強いのでとてもいいと思います。

2026-01-21
用途:
車のメンテナンス

軽トラックに設置されていた非常信号灯の有効期限が過ぎたので交換しました。
問題なくホルダーにセットできて使用しています。

2026-01-02
用途:
期限切れ発炎筒の代替として
対象商品:
52237544

電池式ですので、有効期限を気にせずに使え、結構明るく点滅します。車検時に取り替える面倒が無く、結果的にコストパフォーマンスに優れています。

2026-01-28
用途:
車の非常信号灯

ねだんも安かったので非常にお得感があります。車検対応品のため安心です。

2025-09-18
用途:
自動車整備作業

普通の発煙筒は意外と値段が高く、使用期限もあるため、LEDタイプに交換してしまった方が結果的に安いと思います。
マグネットも付いており、非常時に他のドライバーの目につきやすい場所に設置することができそうです。

2025-09-01
用途:
発煙筒では短時間で消耗してしまう

車検更新時、発煙筒の有効期限切れてデェーラーで頼むと結構高く付くので
この非常信号灯に替えました、車検時このタイプを提示してOKが出たので車載しています。
雨天時や夜でも問題なく点滅してくれるので安心感は有ります。
表示場所としては車両屋根後方の水平部にマグネットで立てられます。

2025-11-04
用途:
発煙筒の期限切れでの交換

機能、デザインとも良くできていると思います。
マグネットが付いているので色々な所に設置できると思います。
本体が太めなので車側のフォルダーに入らないのが難点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品到着時にはトラック・商用車用の32Φタイプになっています。
中型一般車・輸入車など、27Φタイプの車に使用する場合、透明スリーブとバッテリーキャップアダプターを外してください。小型車・軽自動車などに使用する場合、透明スリーブを外した状態で、本体を回転させ、ストレートタイプに変形し、使用してください。
詳しくは付属の取扱説明書をご参考ください。

2025-10-28
用途:
愛車に

作りは良い感じです。点灯確認用の電池も、もしかして意外と結構もちます(笑)?

2025-10-11
用途:
車検用信号灯

今回で3個めで機能的にも他の商品に比較しても遜色ない
また、値段もちょうどよい

相沢工房 様2025-12-27
用途:
車に装備
対象商品:
52237544

発光部分がデカ過ぎてなかなかちゃんと収まる車種は限られてしまうと思う。

2025-09-26
用途:
車、バイクの非常時に
対象商品:
52237544

電池交換式で使用期限もなく車にもバイクにも使えるので重宝しています。

2025-06-21
用途:
車検時に交換

自家用車が古くなってきたこともあり、新車からの発煙筒が期限を迎えたのでLEDタイプが気になり購入。
煙の出るタイプ含め、緊急時が無かったので1回も使う場面がありませんでしたが電池のある限り半永久に使えるこれに。

加藤電気 様2025-09-18
用途:
自動車の発煙筒の代用
対象商品:
52237544

使用期限が無く、使って見て手軽である。価格も手頃です。