ハンドタップ(上#3)のレビュー

平均満足度 4.69 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンドタップ(上#3) モノタロウ
一般的なネジを使用するタップです。 【用途】被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-14
用途:
バイクのスピードメーター検出ボルトネジ補修
対象商品:
51370068

純正の短いボルト穴が破損したので奥までタップが切れる当商品をチョイス。数をこなさないのでこれで十分です。使用感も上々で安心できました。補修もDIYで安価にバッチリできてスピードメーターも全くぶれないようになり大満足です。

株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
51370016

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

2019-01-27
用途:
金属のねじ切り
対象商品:
51370025

高価なメーカー品と遜色なく使える。お安く購入出来て良い。

2018-08-21
用途:
現地作業で使いました。切れ味もよく助かりました。
対象商品:
51370165

スペースのない場所で切れ味もよく止まり穴加工がスムーズに
行えました。

2018-07-30
用途:
塗装したバイクホイールのネジ穴補正
対象商品:
51370052

問題なくサクサク削れました。
使った感じも見た目もシッカリした印象です。

ケイズ設備 様2018-04-26
用途:
鋼材の雌ネジの加工
対象商品:
51370025

鋼材の雌ネジの加工で、DIYにて使用なので、すぐに届いて、コスパ的にも最高です。

2018-02-06
用途:
治具の作製
対象商品:
51369998

JIS系列外のこのサイズはホームセンターに無いので助かります。

2017-12-06
用途:
自転車の整備
対象商品:
51370043

自転車フレームがダイレクトマウント式ブレーキなので
M6ビスの通りを良くするために用意しました。
下穴からネジを切る用途ではないので何とも言い難いですが、
モノタロウ製T型タップハンドル「TM3-6」に装着して
油を付けてネジ山を浚う作業では問題無く使えました。
頻繁に使う工具ではないので安価に入手出来て満足です。

2018-10-01
用途:
バイクの整備用
対象商品:
51370068

TLM220Rのアンダーガード取り付けボルトが若干斜めに挿入されたせいかネジ山が潰れかけており、タップ掛けする必要があったものの近所のホームセンター等ではM10×P1.25が売っておらず、モノタロウさんで購入しました。
中国製であるが故か、日本製のものと比べると鋳造時の巣が残っていたりして若干グレードは落ちますが、使用にはなんら問題ないです。そう使うものでもないし消耗品ですので、安く購入できたのは良かったと思います。

2018-02-28
用途:
自動車整備
対象商品:
51370043

自動車の整備していると二面幅10mmのボルトが多数使われている。
折れやすいサイズなので、何かと使う場面が多いサイズなので、手持ちの安物タップ・ダイスとは別に購入。
安物感は、ほとんど感じない。タップ・ダイスセットとかの製品よりは抜群に良さそう!

2018-07-18
用途:
普通のタップ作業
対象商品:
51370034

まだ使用していないですがこの価格です。文句は言えませんね。

1人が参考にしています
2017-12-06
用途:
ミニバイクのオイルクーラー用ニップル取り付け
対象商品:
51370068

このサイズはまずホームセンターでは手にはいりません。
値段も手頃で助かりました。

2017-11-18
用途:
ネジ立て
対象商品:
51370068

まだ使用していませんが、消耗品なので、安いモノタロウブランドは、助かります。