非常信号灯(懐中電灯付)のレビュー

平均満足度 4.26 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-15
用途:
車検の機会に
対象商品:
52242374

以前にライトが付いていないタイプを購入したが、ライトがついているタイプは意外に重宝する。購入するならライト付きがおすすめ。

2017-10-15
用途:
車検用
対象商品:
52242374

車検用に購入しました。LED懐中電灯もついており便利です。
ただ、車(VMG)のホルダーには入りませんでした。

1人が参考にしています
B.T.Nine 様2017-07-22
用途:
車検用に使用
対象商品:
52242374

まだ検査場に持ち込んでいないのですが、
保安基準を満たしていると思います。
発煙筒は有効期限が来たら使えなくなりますが、
こちらの非常信号灯ならば買い換える必要が全く有りません。
価格も安くて買い換えの必要が無くなったので節約になります。
また懐中電灯にもなるので、非常時には、とても強力な武器になります。

2017-07-02
用途:
自車整備用
対象商品:
52242374

従来式の発炎筒より価格は上がりますが、基本的には使用期限もないので、電池等の交換さえ気をつけていれば十分にコスパがあるものと思われます。明るさなどは他品と比較してませんが、基準適合なので問題ないかと。

1人が参考にしています
2017-07-16
用途:
車検時の発煙筒の代わりとして。
対象商品:
52242374

先日車検に出した際に発煙筒が交換されたのですが、この商品よりも高い値段でした。次回からは乾電池の状態だけ気を付ければいいこの商品で車検が通るとの事なので、購入しました。次回の車検の時に、発煙筒の期限を気にしなくて済むので安心できますね。

F.S.C 様2017-08-23
用途:
夜間の点検
対象商品:
52242374

わかりやすい所に懐中電灯がおけるので便利です。
非常灯は、まず、使わないので

2017-05-30
用途:
社用車への搭載
対象商品:
52242374

発炎筒からの代替で購入しました。有効期限の心配が不要である点、また夜間での緊急作業時に懐中電灯がついているのが良いと思います。
但し、外のケースを外しても、発炎筒ホルダーに装着できませんでした。(車種によるのでしょうか)また、基本的に屋外で使用するものですが、防滴仕様なのでしょうか。(取扱説明書に記載がありません。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

防滴仕様でございます。
商品情報に追記いたしました。

2017-07-14
用途:
次回車検対応として
対象商品:
52242374

何度か発煙筒の期限切れで交換を経験してて今回自社ブランドがある事を知り購入。簡易ではあるが懐中電灯機能もあるのが良い。

2018-03-02
用途:
非常時
対象商品:
52242374

懐中電灯付きでありながら、低価格で購入できた。商品も問題ない。

2017-08-19
用途:
車載発煙筒との交換
対象商品:
52242374

機能確認用に電池が付属していたことは好印象だった。

2017-04-25
用途:
非常時
対象商品:
52242374

発煙筒に懐中電灯が付いているので、非常時には大変重宝すると思います。収納場所もこれまでの発煙筒の場所に収まるので邪魔になりません。ただし、少し長くなってますので奥行きに注意です。

sonny engineering 様2017-06-23
用途:
非常時
対象商品:
52242374

これまでLEDの非常信号灯は持っていたが、懐中電灯を兼用することができるのがとても便利

2017-04-27
用途:
車載の非常信号灯として
対象商品:
52242374

懐中電灯の明るさが少し物足りない気もするけど、その他は満足です。

1人が参考にしています
2018-02-22
用途:
発煙筒からの取り換え用
対象商品:
52242374

説明書には、取り付けサイズに対応してカバーを外すように書いてありますが、実物を一見すると、取り外せないように見えるので、もう少し詳細に書いてほしい。、

2017-04-29
用途:
カー用品
対象商品:
52242374

この商品は期待して購入しました。ライトにもなるので緊急時には役立つと思います。が、明るさは大したことはありません。一昔前のライト位で遠くを明るく照らす程ではありません。もちろん本来の目的は非常信号ですので、その機能は問題ありません。有名メーカーのOEMのようでした。これはまた買いたい商品です。

2人が参考にしています
2017-04-22
用途:
非常時に
対象商品:
52242374

車検のたびに期限切れですと交換されるのでこれにしました。電池の残量がある限り期限切れの心配がないので節約になります。

1人が参考にしています
オールオーケー 様2017-09-22
用途:
車検
対象商品:
52242374

発煙筒は全くつかわない 懐中電灯にもなるので 一石二鳥

2017-08-30
用途:
非常信号灯
対象商品:
52242374

便利だがもっと安くできるでしょう、一般商品と比較すると高すぎます。

2017-07-25
用途:
道路に駐車するときに使用
対象商品:
52242374

スバル車なのでアイドリングストップどころかエンジンストップが標準で装着なので頻繁に不動者になります。発煙筒は5分くらいで消えてしまうので長時間路上駐車場に放置できるように購入しました。使用したところ、設計が悪いので電池のキャップを締めると点滅切り替えスイッチが固定されて押せなくなる商品でした。どうせまともに使えないだろうと思ったので2個買いましたが1個は使えてよかったです。