バルブコアリムーバー &インストーラーのレビュー

平均満足度 2.68 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,998 / 税込 4,398
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-19
用途:
自動車の整備

エアコンの効きが弱くなりガスが減っている事に気づいたがリーク箇所を探す暇がなく、とりあえずバルブコアを交換してからガスチャージしたら数年大丈夫でした。結構使えるかも

2024-09-06
用途:
車のエアコンのバルブ交換に
対象商品:
40358726

サービスバルブのバルブが経年で駄目に成ってる時にが有るのでその交換に使います。
ガスが入った状態で交換出来るので必需品ですね。

2024-11-13
用途:
自動車

R12と表記されているので、? 低圧側は使用できますが高圧側はサイズが合わないので、考慮していただければ良いと思います、注文者は当然高圧側とも使用できると思い注文していると思いますが、いかがでしょう。

7人が参考にしています
2023-06-20
用途:
ルームエアコンの修理

バルブコアと接触し回転させる部分とシャフトはスプリングピンにて連結されてますが、少し飛び出てた為に引っ掛かりがありました。
その為、シャフトの抜き挿しで内部のゴム部品に傷が付いてるのが目視で確認できます。
気付いて奥まで押し込んでから抜き挿ししてみると、改善されました。
ただ、ピン挿入部の造りは少々雑な感じなので耐久性に不安があります。 DIYでの使用程度なら、大丈夫でしょう。
FUSOの取り扱いだから、期待してたんですが。
取り外したバルブコアは、ボールバルブを閉めると自分で出ようとしなくなり、リムーバーの中へ残ってしまいます。
なので、出てくるまで数回バルブの開け閉めを行う必要があり、少量ですがガスを大気中に放散しざるを得ません。
細いピンセットを使い、地面近くで頑張れば取り出せるかもしれません。
新しいバルブコアは、問題無く取り付けできました。

4人が参考にしています
2020-08-16
用途:
エアコンのバルブコア(虫バルブ)交換
対象商品:
52888912

R12カーエアコンのガスが入ったままのバルブコアを交換しました。
この工具がない場合はエアコンのガスを一旦回収機で抜いてからバルブを交換、真空引き、エアコンガス注入という手順となりますが、この工具があればエアコンのガスが入っている状態でバルブを交換出来ます。
はっきり言って神ツールです!!

1人が参考にしています
2020-09-14
用途:
JA11ジムニーのクーラーバルブコアーからのガス漏れ、コアー交換
対象商品:
52888912

垂直に取り付けできるところは、古いバルブが簡単に交換できた。
横向きのバルブは、なかなか古いバルブが抜けなかった。

1人が参考にしています
2021-04-27
用途:
バルブコア交換
対象商品:
52888912

R12低圧側はなんなく完了
高圧側は、細口なのであわず。。。
仕方なしに自己融着テープを巻いてねじ込み、なんとか完了。

2人が参考にしています
2020-07-29
用途:
エアコン用部品探し手直し交換
対象商品:
40358726

バルブ交換時フロンガスを全て抜き去りバルブ交換していましたがガスを抜かずに交換でき真空ポンプも使うこともなく時間短縮出来るし便利です、

1人が参考にしています
坂本自動車整備工場 様2023-07-11
用途:
バルブコア交換
対象商品:
52888903

対応ガスにR134aがあったので購入したが
R134a
のアダプターが入っておらず
探しても見当たらない
商品説明にもない
詐欺にあったような気分になった

10人が参考にしています
JTT真野 様2023-06-28
用途:
420Aバルブコア交換
対象商品:
40358726

ストップバルブの中に引っかかりムシが出てこない。軸クネクネしながらしてもひかかりがあり出せなかった。10回くらい試したが、5回目くらいから軸の隙間からガスが漏れるようになって、使えなかった。

4人が参考にしています
2021-06-21
用途:
車用R134aのバルブ交換
対象商品:
52888903

この商品はガス回収用で、バルブコアの交換用では有りません、接続チャックがちがいます、(株)FUSOのホームページで確認して下さい。お金は大切に。

11人が参考にしています
OKAフロン 様2019-10-16
用途:
フロン回収時
対象商品:
40358726

耐久性はあまりないが使いやすく安価な事から
リピートアイテムとして重宝してます!

1人が参考にしています
2018-08-21
用途:
カーエアコンの補修
対象商品:
52888903

R134A用に買いましたが全く口金が合いません。アダプターがあれば
使えそうですが、探しきれません。

9人が参考にしています
2018-05-07
用途:
車の整備
対象商品:
40358726

R134A用に買いましたが全く口金が合いません。返品を依頼しましたがこの商品は車用ではないので応じてもらえませんでした。繰り返しますが車のエアコンには使えません。

5人が参考にしています
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様2017-12-15
用途:
自動車用バルブコアの交換
対象商品:
40358726

写真で口金の所をよく見ればよかったのか、R12とR134aは口金が違います。これはR12用です。R134aの車両のは使用できません。説明にR134aと書いてあるのが紛らわしいですね。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
お届けさせて頂いております商品には、アダプターは付いていますでしょうか。
もし、アダプターが付いていないようでしたら、弊社の誤出荷と思われます。
また、アダプターが付いているようでしたら、アダプターをつけなければR134aにご使用頂けます。
アダプターが付いていないようでしたら、弊社の誤出荷の為、返品を承ります。
別途ご連絡致します。
お手数おかけし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。

2016-09-27
用途:
エアコンのメンテ
対象商品:
40358726

スペースが確保出来る車種にしか使えないので、どっこいどっこどっこいな道具です。フレキシブルなのもあれば良いですね。

2016-09-07
用途:
エアコンの室外機のバルブ交換
対象商品:
40358726

買ってすぐ使ってみたが、なかなかバルブが取れず、よく器具を見たら先端のバルブをつかむ金物に亀裂が入っていた。使い物にならなかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

2015-05-27
用途:
カーエアコンのメンテナンス
対象商品:
40358726

旧型車R12カーエアコンのチャージバルプコア交換に使用しました。
使い方にややコツがいりますが、貴重なガスを漏らさず短時間でバルプコアの交換が可能でした。
当商品の本体は同社製FSー792C/FSー792Bと同じ物だそうです。

5人が参考にしています
有限会社 Studio ThinLine 様2014-06-10
用途:
修理時
対象商品:
40358726

良くない!全く使えない。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。