電動ポリシャー AC100Vのレビュー
- 用途:
- クリマの磨き作業
- 対象商品:
- 52968947
ダブルアクションの動作もスムーズで、この価格ならコスパは最高に良いと思います。
出来ればもう少しだけコンパクトなサイズだと良いかな?
- 用途:
- 車の水垢取り
- 対象商品:
- 52968947
非常に早く届き驚きました。さっそくコーティング兼用の水垢落としを購入して来て作業を開始しましだ。ポリッシャーを使った経験は全くなかったのですがすんなりと使用することができました。本体も軽く79歳の私でも塗り込み、磨きの作業を終えることができました。特筆すべきは塗り込みに用いたパフが相当汚れたことです。これまでは全て手作業でやっていましたので終了後に水垢がほとんどとれておらず忸怩たる思いをしてまいりましたが、本機を使用したことによってほぼ完全に水垢を除去することができ大変満足しています。これだけの効果がありしかも安いとなればコスパは相当どころか超高いと思います。私のような初心者の方にはうってつけの機種であると自信を持っておすすめします。
- 用途:
- コーティング
- 対象商品:
- 52968947
コーティングするのには最適だと思います。
研磨することはできないパワーくらいなので、気にせずにしっかりコーティング作業ができます。
本体も軽いので使い易いです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 52968947
今まで社用車のプロボックスを手で磨いたり、Waxを掛けたりしていましたが、作業後非常に疲れるため興味のあった「ポリッシャー」を購入してみました。
結果は水アカ除去及びWax掛けが非常に楽にできるようになりました。いつも作業後は、手の握力がなくなる感じでしたが、そんなことはなくなりました。
製品としては価格なりのクオリティですが、上記のような実使用では問題ありません。
ただし、当然ですがデザイン上凹凸の多い車種についてはポリッシャー面を綺麗に当てるのが大変だと思います。
耐久性についてはまだ使用して日が浅いため不明です。
- 用途:
- 車ボディ磨き
- 対象商品:
- 52968947
安価で軽量と扱いやすく、車のワックス掛けや磨きに使用しています。またリムーバーを用いて、頑固なイオンデポジットを楽にきれいさっぱり落としています。まだ買って一ヶ月も経ちませんが、今のところかなり使えますね。
- 用途:
- 自動車の磨き作業用
- 対象商品:
- 52968947
プライスフォーバリューという事で納得しています。ダブルアクションになっているのでコンパウンドを使っての磨きにも最適と思い購入しました。自動車部品の専門店ですと筐体を大きくしたものがほぼ倍の値段で売っていますが中身は一緒だと思います。
- 用途:
- 車両のワックス掛け
- 対象商品:
- 52968947
ハンドルが無くて持ちにくいかなと思っていましたが本体が軽いので片手でも簡単に持てます。回転速度もゆっくりなのでワックスがけに重宝しています。
- 用途:
- 車のワックス、コーティングかけ、
- 対象商品:
- 52968947
PowerもありGood, 以前12V様を使用した事があるがやはり100V ACは違う。
左手 or 右手用のハンドルが有ると使いやすい、力が入る、
- 用途:
- 自動車の磨き作業
- 対象商品:
- 52968947
本体も軽く、ケーブル長もあるので使いやすいです。
気温にもよると思いますが発熱もあまりありません。
残念なのは、回転部がスポンジ固定なので、専用バフしか使えない点と、
スポンジがへたるのが早い事です。
専用バフは安いので一緒にスペアを購入しておけば良かったです。
価格を考慮すると非常に良い製品と思います。
壊れたらまた買うかもしれません。
- 用途:
- 車のワックス掛けの時に使用しています。
- 対象商品:
- 52968947
商品は安くていい商品です。モーターのパワーも回転も車のワックス掛けには十分だと思われます。ただ円柱のモーター部分を両手で持って作業をするので少し使いにくいかも。値段が500円上がってもいいので右手のグリップ 左手のグリップを取り付けた方がいいのではないかな。
- 用途:
- 愛用品
- 対象商品:
- 52968947
愛用品です、軽量コンパクトでコードも程よく長くパワーもそこそこあります、水洗い・鉄粉除去粘土・ワコーズクリーナーでほぼ納得です、間違いなく手掛けより楽に早くですが振動と音はやや否めませんね。
- 用途:
- 自動車のバフがけ
他の方のレビューにもありますが、思った以上にパワフルで音も静かで良い商品だと思います。
しかしながら、液体ワックスを何度も使用していると、バフ面のスポンジが剥離してくるのでそこは改良の余地があると思います。液体コンパウンドでも同様の事象となると思います。