超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)のレビュー

平均満足度 4.13 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス
ケニス
1,298 / 税込 1,428
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-11
用途:
冷却水の処理

1Lに30gぐらいの割合で混ぜると固まりました。冷却水の濃度によって変わる可能性もあります。

2人が参考にしています
2025-08-13
用途:
自動車冷却水の廃棄処理
対象商品:
55535348

冷却水4Lに対して1本投入しました。
半分程度ではまだ水っぽい感じでした。

2人が参考にしています
2025-01-29
用途:
ラジエーターのクーラント処理に
対象商品:
55535348

満遍なく廃液に溶かしこんでるものの量が足りないのかと思いきや作業の合間に見たら硬いゼリー状になっておりました、とりあえず初回使用だったので廃液12リットルに付き1本を使用しました。

5人が参考にしています
2025-04-09
用途:
廃液の処理
対象商品:
55535348

適当に少ないかと思いつつ入れ、かき混ぜて放置していたらボソボソした見た目になった。燃えるゴミに出せるようになり助かりました。次は計って入れたいと思います。生ゴミにもかけるだけで汁気がなくなるので色々使ってみようと思います。コスパは悪くはないと思います。

2024-12-26
用途:
LLCの処分に

約2LのLLCに対して1/5を投入で汁多めのシャーベット。可燃ごみには出せないレベル。計1/4でもまだ流動性あるくらいでした。
最終的には1/3で捨てれるレベルまで凝固。
時間かけてちょい足ししながらやってたので、凝固時間は判りませんでした。

1人が参考にしています
有限会社テラダプロジェクト 様2024-10-28
用途:
自動車クーラントの処理用に

冷却水交換で発生する古クーラントの処理用に買い求めました。1分ほどで固形化が始まり、一瓶で15L位までのクーラントを処分できます。もう少し容量の多い商品も出してもらえれば、有難いです。

4人が参考にしています
2024-09-15
用途:
自動車のメンテナンス

こちらはリピート買いの商品です。クラーントの処理に使用させて頂いております。各自治体により廃棄手続きが異なりますのでご確認の上、購入された方が良いと思います。

2024-04-01
用途:
自動車クーラントの廃棄
対象商品:
55535348

自家用車の冷却水クーラントの交換後の処理に苦慮していました。
3リットルのクーラントに対し、本商品を4分の1使用することにより、ゼリー状になりましたので。燃えるゴミで廃棄しました。
大変助かりました。

5人が参考にしています
2024-03-10
用途:
自動車のエンジンから抜いたLLCを廃棄するために使用
対象商品:
55535348

ちゃんと固まりましたが、固まるか不安で丸々1個使ってしまいました。恐らく一度抜いた分に対して半分以下で良かったのかなと思います。また購入すると思います。

3人が参考にしています
2023-11-08
用途:
クーラントの廃棄
対象商品:
55535348

交換したクーラントの処理に使用しました。しっかり固まってくれるので、可燃ごみとして出すことができました。

3人が参考にしています
株式会社山岸建硝 様2023-11-03
用途:
汚水に使用
対象商品:
55535348

汚水を流すところがなく、バケツで汚水を持って帰らなければならなかったので、非常に効率的でした。

1人が参考にしています
2023-10-25
用途:
液状廃棄物の処理
対象商品:
55535348

充分に目的を果たしてくれました。特別優れているとは言えませんが、価格も比較的安価でしたので助かりました。

2021-10-28
用途:
LLC交換時の廃棄用に
対象商品:
55535348

トヨタノアのLLC交換で使用。およそ5~6L抜け、本品1本投入したら、20分位で液体からシャーベット状になりました。そのまま家庭ゴミで回収してもらったので助かりました。、

1人が参考にしています
2019-08-02
用途:
部活で
対象商品:
55535348

量も多く、実験を満足行くまで行えました。
みるみる水を吸っていって面白かったです。

1人が参考にしています
2019-06-18
用途:
出前講座で高吸水性ポリマーを小学生に実験で示すのに用いる。
対象商品:
55535348

ポリマーの数百倍の水を吸収することに驚きを感じました。素晴らしい商品です。特に改善点はありません。

2024-10-19
用途:
自宅使い

LLC処分に使用3リットルに対し上蓋6杯でジェルになり一般ゴミと処分できた、7杯使用した方が安心かも、あと固まるまで30分程度掛かる。

1人が参考にしています
母親クラブ エンジェル スマイル 様2021-06-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
55535348

車のクーラント処理8リットルで1本使用。ポリマーを入れてすぐに固形化しませんが、時間を置くといつの間にかジェル状態になってます。値段も安く性能も良いのでリピートしてます。

3人が参考にしています
2024-08-29
用途:
廃クーラント液の処理
対象商品:
55535348

廃クーラント液10Lに対してボトル1本くらいで固められます

2人が参考にしています
2019-11-26
用途:
水耕栽培の培土
対象商品:
55535348

水が滴れない配合割合等 吸水能力や膨張度について、定量的な数値を提示して頂きたい。
重量比だと数百倍の水を吸水できるとPRされているが、私が試した感じでは体積比率で百倍弱でした。
(キャップ1杯5cctとして4杯を20リットルの水に入れて12時間待っても不織紙のフィルターですくうと水が滴りました。 水に漬けて1時間程度だと体積比で5杯位の水を吸っていたのでオムツみたいに吸水速度が大事な用途にはむいてるかも)
或いは、そうゆう吸水能力として安定的な数値保証が出来ない商品であると表明PRされるのでも、期待えを裏切らなくて良いかもしれません。

2022-11-15
用途:
冷却水の廃棄時
対象商品:
55535348

自動車の冷却水20Lに使用したが、まだ水分が残ってた感じでした。
冷却水の場合は、50倍程度の吸水性と考えた方が良いです。