ケーブル用プラグのレビュー

平均満足度 4.74 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
779 / 税込 857
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-12
用途:
同軸の交換・メンテナンス用

同軸のメンテナンス用に購入の為まだ未使用ですがTYC製なので信頼出来ます。

2024-11-29
用途:
アマチュア無線のアンテナの同軸ケーブル製作
対象商品:
55551606

トーコネ製は信頼できるので購入。問題なく取り付けできた。

株式会社ヤシマ 様2023-06-02
用途:
高周波電源からのケーブル
対象商品:
55552078

納期が早く、良い価格で買えました。製品自体はトーコネ社で安心して使えます。

2022-01-24
用途:
同軸ケーブルの接続に
対象商品:
55551448

旧東洋コネクタの製品ということで安心して発注しました。
価格も販売店さんよりも20~50%近く安いので大歓迎です。
今後も高品質のコネクタの製造と供給をお願い致します。

1人が参考にしています
2022-02-27
用途:
送受信線の末端プラグ処理
対象商品:
55551448

まだ使用していませんが予備として確保しました。有難う御座いました。

2021-10-17
用途:
通信用ケーブルの同軸コネクタ
対象商品:
55552096

安心のブランドで規格も品質も安定しており信頼できます。また、少数でも注文可能で助かりますあ。

2021-09-13
用途:
アマチュア無線のアンテナ用
対象商品:
55551624

一流メーカー製とあって、製品精度も高く安心感があります。

2021-08-03
用途:
無線通信用同軸ケーブル接栓
対象商品:
55551588

さすが老舗の商品です。改善もされていて良いと思います。コネクタは信頼が大切です。

2020-12-24
用途:
同軸ケーブルの接続
対象商品:
55551466

半田の乗りも良いです。トーコネは格別に安心して使えます。

1人が参考にしています
2020-12-15
用途:
同軸ケーブルのコネクタ
対象商品:
55551466

同軸ケーブル用のコネクタはやはりトーコネです。
半田の乗りも良いし、絶縁部もテフロンで安心です。

2020-10-08
用途:
アンテナケーブルとの接続
対象商品:
55552078

少々、外国製や類似品と比べ値は張りますが、昔からのメーカーなので、USAピッチではないので、アンテナコネクターとの相性が良いです。

2020-09-11
用途:
無線機の自作アンテナ作成。
対象商品:
55551703

無線機のアンテナを自作するために購入しました。
使い慣れているので、問題なく満足しています。

2020-04-19
用途:
アンテナケーブル用として
対象商品:
55551448

価格も他社と比べ高くなく、在庫品は即日発送可能なのでとても助かります。扱っているコネクタはメーカーがはっきり分かっているので安心出来ます。

2020-12-23
用途:
機器の接続時
対象商品:
55551448

普通に使えます アマチュア無線で使うには価格的にも良いと思います

2020-08-23
用途:
ケーブルの取り付け用
対象商品:
55551597

以前使用したメーカーの物であり、迷わず購入しました。

2019-05-28
用途:
無線システム施工時
対象商品:
55551633

モノは良いです。トーコネですからはずれはないです。これの満足度は★5個です。
でも、モノタロウの『6日出荷』って…金曜の夜に発注したら翌々週の火曜日出荷ですか。遅すぎですね。次からは気を付けます。モノタロウで6日出荷の商品はもう買いません。

2019-05-07
用途:
ケーブルの接続
対象商品:
55551502

規格品だがさすがによくできている。安心感がある。接触不良を起こしたくない場所に最適。

2019-04-11
用途:
無線機とアンテナの接続
対象商品:
55551624

取付方法が分らないという方が多いので調べ方を紹介します。
トーコネのホームページ→製品情報→製品カテゴリ→該当形状→該当型番→図面・仕様書・取付図を見る の順で捜せば見られます。
特に今回自分が購入したFBタイプケーブル用のN型コネクタはクランプ部分の形状が変更されたことでケーブル加工寸法も変更されているので確認することをお奨めします。
(従来型番:NP-*DFB  新型番:NP-H-*DFB)

1人が参考にしています
2018-06-01
用途:
無線機の同軸ケーブルの接続
対象商品:
55551448

工事方法の取説があると親切。
納期(12日)が遅すぎ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。