ネジはずしビットのレビュー

平均満足度 3.84 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジはずしビット ベッセル
ベッセル
789 / 税込 868
つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-02
用途:
なめてしまったネジの取り外し

実際には未使用だが、手に取ってみたところ役に立ちそうで満足している。

株式会社小野ファーム 様2024-09-03
用途:
古いネジ外し

錆びとホコリで固着したネジ、インパクト使用でなめてしまったが、取ることができた。一体化しているので、安定感があり、使いやすかった。

2024-05-16
用途:
強力なトルクで締め付けたビスを外すために
対象商品:
55745113

強力なトルクで締め付けたビスを普通の工具で外そうとすると、たいていネジ頭はなめてしまいます。
ザウルスでも無理なものを、このビットでは完璧に外せました!
スゴすぎます!
ただ、このビットもドリルの刃が早くにへたる傾向にあって、
2、3回で消耗すると思ったほうがよさそうです。

1人が参考にしています
ゼータゲート 様2022-10-06
用途:
ナメたネジの取り外し
対象商品:
55745122

予想以上!!これはかなり使えます。ちょっとしたコツと慣れが必要かと思いますが、微妙なネジサイズでしたので、どのビットのサイズか?で最初は戸惑いましたが、初めてでも簡単にネジを取り外す事ができました。そんなに機会はないことなんですが、持っていれば安心です。

1人が参考にしています
2022-08-13
用途:
機械の分解・メンテナンス
対象商品:
55745095

溝がつぶれたネジが簡単に取り外せ、メンテナンスすることができました。

1人が参考にしています
2023-11-03
用途:
なめたネジはずし
対象商品:
55745104

説明書と動画、書き込み等を見てチャレンジしましたがダメでした。結局、業者に依頼して外してもらいました。業者いわく本品は軽度状態ならば外せるが重度な状態で固着したものは無理とのことでした。

2人が参考にしています
株式会社 家夢花夢 様2022-03-10
用途:
なめたネジ外し
対象商品:
55745122

流石に、先端ビットを数多く手掛けているメーカの商材だけあって、十分な性能を確認出来ました。サクッと外す事が出来て満足です。

1人が参考にしています
2022-01-04
用途:
鉄扉ドアノブねじ山つぶれ
対象商品:
55745122

片側がドリル、片側がネジきりとなっているビットです。普通のドリルビットより短いので力入れても折れる心配がなく簡易に穴あけ、ねじ外しができます。山の全く無い丸ねじでも簡単に抜き取れました。

1人が参考にしています
平野建設株式会社 様2022-02-28
用途:
ねじ山がなめたM5のビス
対象商品:
55745104

簡単に完了!
まずキリの方で穴を開け、反対側で逆回転により食い込みながら廻していきます
説明書通り低速回転させないと食い込みが外れますから注意が必要です
何の問題も無く完了しました
1本だけのために購入しましたが勿体ないと感じるかもしれませんが、無いと困る工具です。

2人が参考にしています
2021-06-05
用途:
現場作業
対象商品:
55745122

信頼のブランド。コメントが必要無いくらい、そのままの製品です。

2021-05-12
用途:
オートバイの補修
対象商品:
55745122

旧車バイクのスピードメーターケーブルギア部のプラスチック部が折れてしまい、ケーブル交換する為に購入。ケーブル固定ねじが、なめてしまい外れないので最初他社の格安のを買ったが、見た通り、ねじ切りの歯が鈍くて食いつかず使い物にならなかった。あきらめかけたがブランドもので挑戦しようと購入しました。やはり歯がしっかり切れており、期待通りにねじに食い付き、はずすことができました。値段は倍以上しましたが、長年色々やっても外せずに悩んでいたのでやれやれです。モノタロウは多メーカーを扱っているので選択肢が多く、助かってます。

1人が参考にしています
2021-11-25
用途:
6ミリの皿ネジはずし
対象商品:
55745113

逆ねじドリルでの食い込み自体はしっかりかかりますが、普通の電ドリではそのまま固着を緩めるのは難したったです。
この軸のサイズのレンチを持ってなかったので難儀しましたが、とりあえず役目は果たせました。

1人が参考にしています
N45農園 様2024-07-10
用途:
折れたネジの取り外し
対象商品:
55745122

今回の折れたネジは外せませんでした。ドリル側で穴はやっとあきましたが、ネジ側では噛みつかず表面をなめるだけ。回転数を下げて強く押し付けても同様でした。ネジの種類によって使用できることを期待します。

1人が参考にしています
2024-06-09
用途:
古い台所のローラーキャッチャーのボス舐め交換に使用
対象商品:
55745122

ステンレスなどのビスにも対応できるような記載があって慎重に吟味して購入したが、成功例にあるようにビス穴は空きましたがドリルでネジが外れる効果はまったくなかった。

1人が参考にしています
2019-06-28
用途:
なめたネジはずし
対象商品:
55745113

なめたネジ(4本)外しに使用しました。簡単に取れたので感動すら覚えました。やはり専用工具の威力は凄いです。買って良かった。ついでに全シリーズ揃えようかと思います。

有限会社川俣金網 様2023-10-30
用途:
修理
対象商品:
55745104

ステンレスの皿ビスの頭が舐めてしまったので、購入しましたが
なんでも外れるわけではないようです。
かなり状態が悪かった可能性もありますが、全く取れる様子がなかったです

1人が参考にしています
2022-01-16
用途:
換気扇メンテナンス
対象商品:
55745122

以前,同じような物を使用していましたがすぐだめになってしまったので購入しました。
物がしっかりしているので使いやすいです。

2022-02-28
用途:
リフォーム
対象商品:
55745104

注意事項にそって作業したのですが
一回使って折れました。

2019-01-28
用途:
なめたネジの取り外し
対象商品:
55745122

使用するネジのサイズは多く、それに適合したビットが必要であるが、バラでそろえるよりも、まとめて購入した方が割安である。
使用方法も簡単で、なめたネジもうまくはずせた。

2018-04-22
用途:
バイクリザーバータンクキャップのなめたねじはずし
対象商品:
55745095

ねじ切り(ドリル)をどこまで開けたらいいのかわからず、ドリル側で少しずつ削り、はずし側に切り替えはずしましたがうまくいかず、ドリル側でドリル刃先が見えなくなるまでゆっくりとした回転でテンションを掛けながら削っていたところ回転につられて突然ねじが緩んできました。はずしたねじを観察するとドリルがしっかりねじに食い込んでいました。外れた瞬間は快感そのものです。

1人が参考にしています