ゼットソーVIII265のレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)
岡田金属工業所(ゼットソー)
3,198 / 税込 3,518
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。 【用途】プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-08
用途:
木材加工時

コンパクトに収納でき、刃の曲りが防げるため非常に便利です。

株式会社弥生 様2022-03-16
用途:
竹林で竹の伐採と玉切り
対象商品:
55676556

ゼットソーは以前から使用しており、この斜め切り用は竹の伐採にも非常に軽く、よく切れます。
以前は、折り込み式で無かったため竹林作業時にのこぎりを置いていましたが、折り込み式を購入しましたのでコンパクトになり、万能ツールケースにうまく収まり助かります。
刃は、切り込みがスムーズで助かります。非常に、満足しています。、

2022-02-09
用途:
DIY
対象商品:
55676556

折り畳みはコンパクトになり使わない時は刃をガードできるので気に入ってます。
グリップは滑りにくく満足しています。

2022-11-16
用途:
日曜大工
対象商品:
55676556

思っていたより大きかったですが、しっかりしてていい切あじです。

2020-05-16
用途:
電気工事
対象商品:
55676556

角材(24mm×30mm) を切る際素晴らしい切れ味で短時間で作業が出来ました。
1000本以上切っていますが、切れ味が全く新品のままで、切れなくなったら替刃だけ付け替えればいいので経済的です。
この鋸を使い始めたら他の鋸なんか使えなくなりました。

2人が参考にしています