Walistウォリスト 突っぱりジャッキのレビュー
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
2021-06-21
- 用途:
- 柱の固定
- 対象商品:
- 55743792
ジャッキとなっていて、とても頑丈だと思い購入しました。
結局バネ状なのでしっかり固定出来ず使えませんでした。
ネジ状で固定する方法がもっとしっかり固定できるのでは、と思いました。
返品可能ならしたいです。
7人が参考にしています
2018-09-29
- 用途:
- 壁面棚の制作
- 対象商品:
- 55743783
ジャッキと称しているのでネジで高さを調整、固定するのかと思いきや、実際にはバネの張力で高さを調整する構造のため安定性に不安があります。(ネジで調整するのは初期加重)
15人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
大野歯科 様2018-03-27
- 用途:
- 借家の棚釣りに使用
- 対象商品:
- 55743783
施工時には精密なレベルやレーザー水準器が必須です。無い場合はこまめに採寸しながらの位置合わせを三次元的に行う必要があり、とてつもなく大変です。
アイディアは良いし手軽なんですが、実際には強度と耐久性を出すにはかなりのスキルと用具が必要なアイテムです。
それと、位置合わせするときにはせいぜいぎりぎりまで緩めておかないと、壁紙を損傷してしまいます。これも注意書きには書かれておらず、スキルの範囲だとするなら、そのスキルを持つ人はこの商品は要らない可能性が高いと思います。
8人が参考にしています