パルスエンジンタコメータ PET-304のレビュー

平均満足度 4.79 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パルスエンジンタコメータ PET-304 追浜工業
追浜工業
5,698 / 税込 6,268
ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。 【用途】ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-26
用途:
発電機エコモードの回転数計測

発電機のエコモード回転不安定修理後の回転数測定に使ってます。
近づけるだけで回転数出るので楽です。
小さくて黒いので無くしそうです。

2024-05-01
用途:
バイクや自動車のアイドリング調整時
対象商品:
55874674

とてもコンパクトで,オートパワーオンオフで操作部がなく,故障しにくいと思われる.電池は交換できないので使い捨てになるが,それでも大分長期間にわたって使用できると思う.

1人が参考にしています
2024-01-14
用途:
スクーターのキャブ調整
対象商品:
55874674

スクーターのアイドリングが安定せず、キャブのオーバーホールを実施したので、調整のために購入しました。必須アイテムです。

3人が参考にしています
内和土木 様2023-12-13
用途:
刈払機機エンジン調整用に購入
対象商品:
55874674

最近の刈払機機のセッティングが精密になってきたので購入しました。

2022-05-04
用途:
古いバイクのアイドリング調整に
対象商品:
55874674

カワサキW1s(2気筒1ポイント)では2気筒とも900回転近辺を表示。アイドルストップスクリューの微調整で完全に同期しました。W3(2気筒2ポイント)では多分左右の気筒で交互に点火するので表示はそれぞれで回転数の半分になりますがこちらも900rpmで同期することができました。ちなみにバイクのタコメーターの読みは2台とも約1000rpm。ずっと本当の回転数は幾つなのか知りたいと思っていましたがこの機械で解決しました。早く買えばよかったです。

2022-06-11
用途:
レーシングカートのエンジンアイドリング調整
対象商品:
55874674

常設の計測器によるエンジン回転数とのダブルチェックに使用しております。計測値の正確性、汎用性に優れるため、満足しております。

セイヤー茨城県代表加盟店 様2022-01-27
用途:
オートバイのキャブレター同調調整
対象商品:
55874674

シンクロメーターと併用して同調調整に使用。
走行後の微調整が簡単に出来るので使い勝手が良いです!

2021-07-21
用途:
アイドリング調整に使用
対象商品:
55874674

細かく回転数が変動することなく、平均値を数秒単位で表示する調整がされているようです。アイドリング回転数調整には丁度良い感じでした。

1人が参考にしています
2022-01-04
用途:
チェンソー及び刈払機の修理
対象商品:
55874674

チェンソー及び刈払機の修理に際し、エンジンの回転数を計測し、アイドリング及び作業状態を調整した

2021-10-01
用途:
スパイダーモアのキャブレター調整
対象商品:
55874674

新ダイワのモノと同じと思われますが、お安く入手出来て満足です。
メーカーの調整方法通りに調整出来ました。

2021-07-11
用途:
草刈機チェンソーのメンテナンス
対象商品:
55874674

今までの感によるキャブレターの調整から数値で見えるので調整が楽になります。排ガス規制の草刈機、チェンソーのキャブレター調整には絶対必要です。

1人が参考にしています
2021-02-16
用途:
チェンソーに使いました。
対象商品:
55874674

エンジン回転の調整に使っています。簡単でいいですね。

2020-07-18
用途:
単気筒エンジン調整
対象商品:
55874674

いらない物かもしれませんが、タコメータがない単気筒バイクから草刈り機、チェンソー、エンジンカッター、管理機等のアイドリング調整、混合セット等に使っています。追浜製品は業務用でも有名なので精度は申し分ありません!!

2人が参考にしています
2020-07-13
用途:
レンタル商品の品質管理
対象商品:
55874674

発電機、刈払い機、ランマー、プレート、コンクリートカッター等。産業機械のエンジンに幅広く使用でき、コンパクトでシンプルなのが良いです。

2020-03-02
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
55874674

4サイクル単気筒でも表示値を倍読みすればいいので、十分使用できます。
また、コンパクトで、プラグコードに近づけるだけでONになり表示開始し、離れると暫くしてOFFになって煩わしくなく便利がいいです。
ただ、回転数は10rpm単位での表示のため、シビアなエンジン回転での調整を望む方には不向きかなと思います。

1人が参考にしています
機械屋ワタナベ 様2021-05-04
用途:
チェーンソー回転調整
対象商品:
55874674

内臓電池が交換不可の為か、2年を待たず使えなくなりました、次回は電池交換可の製品にしたいと思います。

3人が参考にしています
2019-12-21
用途:
エンジンの調整
対象商品:
55874674

単気筒バイクのアイドリング調整に使用するため購入しました。使い方が簡単で非常に便利です。、

2人が参考にしています
2020-02-19
用途:
エンジンメンテナンス時
対象商品:
55874674

電池内蔵なので使い捨てですが表示の見やすさに満足。
タイミングライトを同時使用なので、この大きさは使い勝手が良い
接続時の反応も申し分ありません。

2人が参考にしています
2019-12-15
用途:
v型2気筒エンジンに使用
対象商品:
55874674

直付け回転計と併用してみたらケーブルクリップ無しだと距離によって誤差が出るようですがケーブルクリップ付けると誤差が少ないのでかなり良いと思います

2020-01-30
用途:
チェンソーと刈払機のキャブ調整に使用
対象商品:
55874674

キャブ調整がとても楽になりました。
感頼りの調整から解放されました。

1人が参考にしています