ガススプリング ロッド外径10mmのレビュー

平均満足度 4.51 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
取付方向固定タイプのガススプリング。 【用途】各種機械、家具等に。
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-07
用途:
SJ30~JA22まで使えると言う事ですね!?

純正新品でも弱い けどフルオープン時は伸びきる手前で
減速します
コイツは傾斜に気を使い駐車する事なくなりましたが…
猛烈に強くなりすぎてフルオープン時の衝撃もんのすごい!
「力こそPower」って感じで  取り付け部分が破損しそう 注

2025-11-16
用途:
自動車メンテナンス

JA11ジムニーのリアドアのダンパー交換で使用しました。交換はネジ2本のみなので簡単でした。純正品と形状がやや異なるため、ドア側部分の接触面が斜めの取付となってしまいます。ボディとドアに干渉などありませんが、少し気になります。

2025-11-11
用途:
JA系バックドアダンパー

猛烈に強くなりフルオープン時の衝撃がスゴイです
取り付け部分が破損しそう
ノーマルダンパーのようにフルオープン直前で減速するような機構を
追加してほしいです

2025-02-25
用途:
自動車廃番部品代替え

純正品ロッド径10㎜ ガス封入部径 22㎜ 全長570㎜ ホンダGA2シティのリアゲートにて使用。全長が3㎜程短かったもののボルトオンで使用できました。
反力420NBで購入しましたが、強すぎず弱すぎず、丁度良かったです。
反力がこの下だと、ゲートが下がってくる気もしますので。
全長580㎜のものも考えましたが、開きすぎてヒンジ部分の干渉も不安でしたので、3㎜短いものをチョイスし、結果正解でした。耐久性に関してはこれから様子を見ます。
これからもユーザー目線で商品提供お願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

株式会社セルフファクトリー 様2024-11-11
用途:
クルマのポップアップルーフ
対象商品:
56417427

ルーフはFRP中心に軽量に仕上げたが、1300×1200と開口部が大きく、ルーフ重量は10キロほどとなった。片開きで当該ロッドを2本使用。十分な保持力がありさらなる架装にも耐えられそう。ただ同様な条件で2本取り付けたが、反発力には結構な差があるみたい。使用には問題ない範囲ではありますが。

2人が参考にしています
JUNCTION 様2024-06-07
用途:
バックドアのダンパーとして
対象商品:
56417445

ジムニーJA22のバックドアのダンパーの交換に使用。
バッチリ、ガッツリ、バイーンって開くようになりました。
満足してます。

ぶつけないように気をつけなければ。。。

1人が参考にしています
2024-07-07
用途:
トラクター後部ドアー用
対象商品:
56417436

少々反発速度が速すぎる様な気がしますガラスドアーが軽すぎる為か?,純正は割高の為これにしました,良かったと思います

2024-08-16
用途:
JA11 ジムニーリアゲートのダンパー交換
対象商品:
56417445

ダンパーとしては十分で、金額ともに満足しております。

1人が参考にしています
2023-12-20
用途:
JA11のバックドア

純正品より安いので流用部品として購入しました。
使用感は純正より反発が強いのが少々気になります。
耐久性については交換してまだ間もないので経過観測したいと思います。

1人が参考にしています
2022-12-31
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
56417445

ダンパーの効きが悪くなって交換しようと探していたところ、コスパ良い商品があり購入しましたが、全然問題なく動作しています。

1人が参考にしています
2023-03-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
56417445

JA11リヤドアのダンパーとして使用しました。
よかったです。

2022-10-12
用途:
ジムニー(JA11)のバッグドアに
対象商品:
56417445

ジムニーのバッグドアのガスダンパーが抜けていて、何度もお尻をドアに蹴飛ばされていましたが、ポン付けでコスパが高いというレビューから購入しましたが、交換して本当に良かったです。もうこれでバックドアに蹴飛ばされる事も無くなりました。

3人が参考にしています
2023-07-21
用途:
ジムニーのバックドアに使用
対象商品:
56417445

スカスカになったジムニーのバックドアのガススプリングに交換使用しました。
交換後はドアノブを引けば勝手に開いてくれるようになりました。

1人が参考にしています
2022-11-23
用途:
ja11部品交換
対象商品:
56417445

レビューを見て購入しました。リアドアが勢いよく開きますし、ドアに挟まれることもなくなりました。最高です!

2022-10-30
用途:
ジムニーのメンテナンス
対象商品:
56417445

JA11ジムニーのバックドアのガスダンパーとして購入しました。

サイズがドンピシャで純正より安いので助かりました。

2023-03-05
用途:
ジムニーJB23、2型リアゲートダンパーの代用で交換
対象商品:
56417445

ジムニーのリアゲートダンパーからオイル漏れと傾斜があると自然と閉まってしまうのでモノタロウガススプリングをダンパーの代用で購入しました。JA型は交換されている方がたくさんいたのでJB23型でも出来ないかDIYで取付けしてみました。ホームセンターでボルト、ナット、平ワッシャーは別途用意しました。
1.車体側とリアゲート側のM8ボルト首下35ミリ、両端分で2本。
2.車体側とリアゲート側のM8ナット、片側分2個で両端分で4個をダブルナットにして使用。
3.車体側のM8平ワッシャー外径20ミリ厚さ2ミリ、2枚。
純正品ダンパーは車体側がボールジョイントになっています。リアゲート側のM8M6スタッドボルトみたいな両端ネジボルトは外します。純正品とは取り付け方法が異なりますが上記の部品でダンパーの水平を出して取り付けは出来ました。開閉もスムーズです。あとはガススプリング本体と取り付け方法の耐久性でしょうか。様子見ですね。

1人が参考にしています
2022-07-12
用途:
ジムニーJA22の修理
対象商品:
56417445

JA22のリアゲートダンパー交換に使用しました。問題なく取付できました。

1人が参考にしています
2022-03-15
用途:
JA11リアゲートのガススプリング交換
対象商品:
56417445

JA11ジムニーのリアゲートのガススプリングがヘタって、オートクローズになるため純正ガススプリングを検討しているときにネットで代用できることを知り購入。
問題なく取り付けでき、リアゲートを保持できて満足です。

株式会社 東発金沢営業所 様2022-05-06
用途:
JA11ジムニーメンテナンス
対象商品:
56417445

純正部品価格の3分の1程度で購入出来るので助かります。
若干径が太いですが、干渉もなく使えます。

1人が参考にしています
2022-03-02
用途:
ジムニー JA11-Vのメンテナンスに
対象商品:
56417445

他の方のレビューを参考にして、リアハッチのガスダンパーを交換しました。
この商品はスズキの純正部品ではありませんが、2個のナットを外すだけの簡単な作業で入れ替えできました。
外した純正品のダンパーは、手で収縮できるほどにガスが抜けていましたが、こちらは新品なので絶好調です。
今後のガス抜けが微々たるものであれば、良い代替品だと思います。