ガススプリング ロッド外径10mmのレビュー

平均満足度 4.51 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
取付方向固定タイプのガススプリング。 【用途】各種機械、家具等に。
69件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-05
用途:
ジムニーja22バックドアに使用しました。
対象商品:
56417436

新品なのでバッチリです!もっと早く交換しておけば良かった。純正よりかなり安いですが仕様が変わった為かポン付け出来ませんのでご注意下さい、取り付けの2箇所曲げ直しの加工が必要です。

東工房 様2022-02-24
用途:
JA11バックドア
対象商品:
56417445

純正品より安価で、動作にも問題なし。走行中のドアヒンジのガタツキも幾分解消した様に感じます。

2022-07-19
用途:
JA11のリアゲートのダンパーに
対象商品:
56417445

純正と迷いましたが、頻繁に開け閉めする場所でもないし、と思い購入してみました。
取り付けも全く問題はなかったです。
ただ、自分のジムニーは他の方のように途中からスッと開かないです。でも勢いよく開くよりは良いかと思ってます。
しばらく使用してみて問題なければ予備にもう一本購入しようと思ってます。

2021-10-01
用途:
ジムニーJA11メンテナンス
対象商品:
56417445

リアのバックドアのスプリングが弱っており、交換部品を検索していた際にこの商品を見つけました。
純正品ではありませんので耐久性などは少し気になりますが、値段を考えると十分良い商品だと思います。

2021-09-30
用途:
ジムニーJA11メンテナンス
対象商品:
56417445

リアのバックドアのスプリングが弱っており、交換部品を検索していた際にこの商品を見つけました。
純正品ではありませんので耐久性などは少し気になりますが、値段を考えると十分良い商品だと思います。

2021-12-14
用途:
ジムニーja22 のバックドア
対象商品:
56417445

ジムニーja22のバックドアのスプリングに使いました。純正の半分くらいの値段です側、全く問題ないです。

2022-02-04
用途:
ジムニーJA11 バックドア ダンパー修理
対象商品:
56417445

JA11のバックドアダンパーが弱っていたためこちらの商品に交換。加工不要でボディーにも干渉しません。強さとしては純正品より反発が強い気がしますが、価格も手頃でお勧めです。

2021-09-25
用途:
ja11
対象商品:
56417445

ジムニーja11 リアゲートに使用。開閉が楽になりました。

1人が参考にしています
一二三堂本店 様2021-09-17
用途:
ジムニー(JA11)のリアハッチに
対象商品:
56417445

ダメになっていた純正品と交換。一回り太かったですが、問題無く
快適になりました。そのうえ安くて大満足です。

株式会社サミットコンサルティング 様2022-11-15
用途:
JA11ジムニーのバックドアに使用
対象商品:
56417445

純正品より径が太くなりましたが、取付や使用には何の問題もありませんでした。

2021-11-14
用途:
ハッチ開閉
対象商品:
56417445

ja11で使用しました。勝手に開くので荷物の出し入れがかなり楽になりました。

2021-11-07
用途:
JA11リアドア
対象商品:
56417445

純製品よりやすい、古く抜けていた時と比べて開閉がしやすい。抜けている人は測交換。

2021-09-28
用途:
ジムニーJA22Wのバックドア用に交換
対象商品:
56417445

サイズはピッタリです。但し、ドアを開ける際のガス圧が純正品より強い為、
反動があり、手で支えないと危ないですね。
値段は純正品の約半分なので、満足です。

2021-10-21
用途:
バックドアバランサ(ダンパー)交換
対象商品:
56417445

JA22Wのバックドアダンパーが弱っていたため交換。取付部にグリス塗ってポン付けです。加工不要でボディーにも干渉しません。強さとしては純正品新品より反発が強い気がします。純正品の1/3位で買えますしバックドアは意外と開閉機会が多いのでお勧めですね。

セントレオーネ 様2021-08-17
用途:
クルマのパーツ交換
対象商品:
56417445

ja11のリアドアにピッタリです。以前の風に煽られて閉まる問題が簡単に解決しました。おすすめです!

2025-01-29
用途:
車の補修修理に使用

DAIHATUミラアビー平成15年L260Sバックドア開閉ダンパー純正品が68950-B2030製造中止で探して最小長340㎜最大長は580㎜~600㎜で注文したが圧力不足で開放支持出来ませんでした<支持圧35㎏~40㎏位しつようです
<<ブラケットは旧車の製品をサンダーでカット後再使用6㎜穴で>>ダンパースプリングは新たに探しています、<ごみが増えた残念です>
<<<注意点、最小長は345㎜以下で無いと取り付け交換出来ません。>>>

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-01-27
用途:
車の補修修理に使用

DAIHATUミラアビー平成15年バックドア開閉ダンパー<68950-B2030>が製造中止で手に入らず、サイズで最大長570最小長340で探したが見当たらず規格が近いこの製品を購入しました、交換取付するも開放支持できず閉じてきて駄目でした、<最小長340は現車確認で最低限守らないと取り付け出来ません最大長は余裕が有ります610mm迄は余裕がある>荷重は35kはしつようです、>なかなか難しい選択ですが?良い製品の情報を待ってます。探してます、

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

UEKI 様2021-08-14
用途:
ジムニーの修理
対象商品:
56417445

簡単に交換できて、ガスの圧力も問題ありませんでした

2024-07-13
用途:
ガラス戸に使用
対象商品:
56417436

前回購入の時は1本でそれほど反発強さは気になりませんでしたが2本仕様の為追加した所
ガラスが歪み強すぎました.元々の仕様は250Ntだったのであたりまえかと思いますこれには
向いていない為他の用途で使用します

天野拓峰 様2021-04-16
用途:
JA11 リヤゲートダンパー
対象商品:
56417445

普通に使えました。
こんなにスムーズに開くものなのかと感動しました。

1人が参考にしています