ガススプリング ロッド外径10mmのレビュー

平均満足度 4.51 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウ
モノタロウ
2,998 / 税込 3,298
取付方向固定タイプのガススプリング。 【用途】各種機械、家具等に。
69件中 61~69件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
北総軽貨 様2021-03-02
用途:
車両のリアゲートダンパーとして使用
対象商品:
56417436

製品の性能は良いのですが、梱包と運送の問題ですがロッドが箱から突き出して片側の先端が傷ついていました。二回注文して今回もそうでしたので記載させてもらいます。

1人が参考にしています
2020-08-11
用途:
エンジンフード用のつもりで購入
対象商品:
56417445

説明不足の商品にがっかりです。
取り付け部の穴の外径は11mm強で樹脂製のブッシュが装着されておりその内径は8.3mm程度です。ブッシュの材質はわかりませんが経年劣化での割れの可能性が気になります。同封の注意書きの取扱注意事項には、ロッド側を下にして取り付け、垂直から60度以上傾けない事となっています。あと、使用温度範囲は-20℃~+60℃となっており、そのほかにも重要な注意事項が記載されています。ストロークの特性的にもクセがあります。エンジンフードでの使用には向いていない事は明白なので自己責任で使用ということになりますね。

1人が参考にしています
有限会社プルミエ 様2020-02-16
用途:
ゴミ箱の蓋に取付
対象商品:
56417436

本体に支障無く2年間使っている。一度、取り付けたボルト・ナットが外れて落下したが、工夫して使用している。

1人が参考にしています
岩屋サービス 様2020-06-04
用途:
ドア開閉の補助
対象商品:
56417463

TOKICOのY2088が製造中止なので同等品と思ったので購入しましたがかなり弱くて使えなくて再度物色中です

ナガオカ工業 様2020-01-18
用途:
ゴミ置き場補修工事
対象商品:
56417436

問題もなく取付できたので何の不満もありません、又お願いします。

深尾 様2019-02-25
用途:
ミニユンボ
対象商品:
56417402

ミニユンボの安全レバー(操作レバー)の純正のガススプリングが抜けて不安だから、少し寸法が違うがこの商品を取り付けました、、が圧力が強すぎでした。。

那智園 様2018-08-27
用途:
食洗機の開閉用
対象商品:
56417402

従来型とサイズの同じくらいの商品を購入
ぴったり取り付けられて問題なく使用しています。

2018-02-07
用途:
大きなゴミ入れの蓋が落ちる様になったための補修
対象商品:
56417427

蓋も落ちる事なく、最初の性能を維持できる様になりました。メーカーの補修部品としての見積もりは2本で17,000だったので、こちらを購入したところ全く問題なく取り付けられ、交換後の動きもスムーズで修理成功です

2018-01-24
用途:
サイドカーの風防の開閉
対象商品:
56417427

現在使用中のシドカーの風防の開閉用のガスショックが古く開閉が重くなり交換しました、スムーズ(軽く)に開閉ができています。