裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具のレビュー

平均満足度 4.11 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ
モノタロウ
3,398 / 税込 3,738
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。 【用途】電気工事、配線作業に
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社PDM 様2020-11-24
用途:
配線
対象商品:
59741465

他のものと比較しても問題無く使えました。
安くて良かったです。

1人が参考にしています
2019-09-16
用途:
車のメンテ配線加工
対象商品:
59741474

説明文は5種類のサイズが表記されているのに実物は4種のカシメ口しかなく、よくよく見たら先端小さいサイズの2種(1.25と2sq)が共用になっていたのですね。8と14sqのカシメにはかなりの力を要し床とか物に押し当てないと十分なカシメは困難かと思います。又、5.5sqのカシメ口のオン、メンに微妙な芯ずれが見られますが実使用には差し支えないのでほぼ満足です。

3人が参考にしています
2019-02-17
用途:
しっかりカシメられる
対象商品:
59741474

バイスで圧着していましたが、ちゃんとしたツールを導入。しっかりカシメられ安心感があります。ただ、8sqや14sqは、かなり力が必要で片手では無理でした。特に14sqは、非力な人は、股で挟むとか、体重をかけるなど力を入れなければなりません。その際、ケーブルが抜けないような工夫も必要です。

1人が参考にしています
2022-09-05
用途:
丸端子の圧着
対象商品:
76141933

22sqの圧着に使いましたがかなり力が必要で
腕の力だけではカシメられず、片方を壁に付けて両手で体重を掛けないと無理でした。
大きいサイズを頻繁に使用するのであれば、値は張りますが油圧または電動の方が良いと思います
また、輸入品のようでサイズの表記が黄色で強調されているのが海外の規格で
よく使うサイズ表記は反対側にひっそりと書かれているのみで分かりにくいです

4人が参考にしています
2018-10-19
用途:
日曜大工
対象商品:
59741474

KH-16についてです。簡易なラチェット機構が付き端子などを軽く挟んで保持できるのは便利です。でも圧着後にラチェット解除するため小さなボタンを回す手順は操作性を損ねています。例えばプッシュで解除できたりすればずっと良くなると思います。

2人が参考にしています
I T P 様2018-07-18
用途:
配線端子の圧着用
対象商品:
59741465

他のメーカーと何ら変わり無く使用可能
最後までグリップを握り込まないと開かないシステムに成っており中々よろしい感じです。
先のかし目口の大きさが種類により違うので使いたい圧着端子により購入されたし。

2018-06-26
用途:
自動車用配線の丸型端子カシメ
対象商品:
59741474

先ずは、この工具での最大カシメサイズ14sq配線の丸型端子カシメをやってみました。カシメの凹部深さは深めで、しっかりカシメられます。また、ナンバーリングの刻印「14」もはっきり確認できるし、工具としての機能も仕上がりも良いと思いました。ただし、14sqの場合はかなりの握力を要しますので、連続で数をこなすにはちょっと厳しいです。その後8sqでも同様にやってみましたが、こちらの場合は大した負担もなくできました。台湾製でしっかりできた工具で、中国製などの安物とは大違いです。

2人が参考にしています
2020-05-24
用途:
PAの配線
対象商品:
59741456

一緒に購入した(38385218)を圧着するために購入しましたが、
(38385218)が使用できなかったため、不要となりました。

2018-03-20
用途:
自宅での電気自動車充電コンセントの設置
対象商品:
59741465

このスリーブ用圧着工具は価格が比較的安い割には,大変品質も良い商品で問題なく使用できました.お気に入りの工具のひとつになりました.

2018-06-20
用途:
圧着作業
対象商品:
59741456

小さくていいんですが、逆に力がいります。
グリップの角が手に当たって痛いです。
もしくは手の中で転けます。
圧着は普通にできます。

2018-02-08
用途:
バッテリー、太陽電池、ACコンバーター間の配線作業時
対象商品:
59741474

力もそれほどいらず、仮押さえもやりやすくしっかり圧着されています。手頃な価格で良いものを手に入れられました。

2021-05-03
用途:
船外機の配線作業
対象商品:
59741465

圧着について詳しい取扱い説明書がないので添付してほしい。

2018-03-05
用途:
ボートの配線の接続スリーブ、端子に使用。
対象商品:
59741474

他社の製品より安く、使用感もよい。大変満足してます。

2018-10-04
用途:
ケーブルに圧着端子を接続するときに利用
対象商品:
59741474

14qsの圧着にはかなりの握力が必要です。柱に押し当てながらどうにか圧着しました
8sqの圧着はそこまで力はいりませんでした

2017-12-21
用途:
電気の配線
対象商品:
59741465

とても使いやすく満足しています。値段のほうも満足です。