直流安定化電源 AD872*シリーズのレビュー
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能見やすいバックライト液晶表示
【用途】実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
広洋 様2024-07-26
- 用途:
- 電子機器の検査用電源
- 対象商品:
- 33210423
基本的な機能に問題はありませんが、電圧設定用のボリュームが1回転物で0~30Vを設定するには少々難がある。(電圧値の変化が大きすぎて希望の電圧に設定しずらい)
有限会社デプト 様2020-10-05
- 用途:
- 電気鋳造機で使用して、超微細管を製造する際の、電気密度を出す為。
- 対象商品:
- 33210423
非常に見やすく、感度も良いので、今後複数台必要になる可能性があるので、纏めて購入を検討したい。
1人が参考にしています
ユウキラボ 様2018-02-05
- 用途:
- 機器開発
- 対象商品:
- 33210414
リーズナブルな価格で心配していたのですが、そんなことはなく、しっかり動き、開発用に重宝しています。
1人が参考にしています
2017-11-16
- 用途:
- 無線機のバックアップ電源にと思ったのですが、連続8時間では不足、少なくとも24時間以上必要
- 対象商品:
- 33210414
1、5Aの、が薄く15Aと間違い無線機の電源及び、バックアップ電源と
思ったのですが、1,5Aでは送信に使えません、今の処、使用目的は決まって居りませんが、測定結果電流の増減で多少電圧変動が有る様です、
然し、私共で使用する分には問題無いようですが、連続8時間では物足りません。
2016-11-22
- 用途:
- 実験時のレーザーセンサ用電源として
- 対象商品:
- 33210423
外観、性能とも良い意味でごく普通です。3か月ほど使いましたが安定して使えています。ただし匂いがかなり強烈です。狭い場所での使用では支障があると思います。
1人が参考にしています
株式会社アドバンスパワー 様2015-01-12
- 用途:
- 半導体試験
- 対象商品:
- 33210414
中国製でした。
前回同様の電源を購入したら、電線内が錆びていて痛い思いをしたので、次回は日本製を探したのですが、生産国が明記されていなかったのでまた失敗したと思いましたがなんとか使えています。
1人が参考にしています