【オーダー】シムリングのレビュー

平均満足度 4.67 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】シムリング 岩田製作所
岩田製作所
   
0.05mmからの豊富な板厚、材質は鉄、焼入鋼、ステンレス、真鍮、銅、アルミから選定可能で寸法は0.1mmから様々なすき間調整に対応。ご希望にあわせて製作する「セミオーダー」は、翌日出荷可能です。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-23
用途:
バイクシフトペダル調整
対象商品:
57645446

バイクシフトチェンジペダルの隙間調整に使用しました。
内径、外径、厚みのオーダーが出来、しかも精度が高くクオリティーが良いです。お陰さまでガタが無くなりスムーズにシフトチェンジ出来ます。

2023-05-24
用途:
キャリパーのオフセット変更
対象商品:
57645446

ハブを変更したためローターが1.5mm外にオフセットしてしまった。最初ワッシャーで代用しようとしてましたが精度が出ず、本品を購入。流石シム。面の出方が段違い。本当に頼んでよかったです。

2022-12-03
用途:
サスペンションのスペーサーとして
対象商品:
57645446

市販されていないシムを製作していただき、誠にありがとうございました。
またオーダーがしたいので、受注を復活していただくと嬉しいです。

1人が参考にしています
2023-09-21
用途:
サスペンションの調整用
対象商品:
57645446

サイズがオーダー出来るので非常に助かります。
精度も問題ありませんでした。

オサダモータース 様2023-02-20
用途:
トヨタスポーツ800のミッションオーバーホールで使用しました。
対象商品:
57645446

メーカーでは製廃になっている部品の為モノタロウで購入できたので大変助かりました。

2022-07-22
用途:
バイク部品
対象商品:
57645446

ミニバイクのセルモーターのワンウェイクラッチのローラー押えに使用しました。セミオーダーで、しかも安価で助かりました。また機会があれば宜しくお願いします。

稲垣商事 様2022-10-25
用途:
寸法も丁度良く大変重宝しています。
対象商品:
57645446

寸法も丁度良く大変重宝しています、これからも利用していました位と思います。

2022-07-09
用途:
送りネジのスラストワッシャー

送りネジのスラストワッシャ用に購入。ネジの直径が7.8mmと通常ワッシャーではガタがあるので寸法指定をして購入した。正にピッタリの寸法であった。

2022-06-30
用途:
機械の修理組立微調整。
対象商品:
57645446

特注サイズでしたが迅速に対応いただき、ありがとうございました。望み通りの出来で満足しています。

2022-02-17
用途:
バイクカスタム
対象商品:
57645446

社外ホイールをかったのですが、ベアリング調整のために使用しました、
細かく寸法指定できるシステム最高です。

2021-11-12
用途:
天体望遠鏡の接眼部遊び調整に使用。
対象商品:
57645446

シムリングは自作出来そうで、製作が難しい。今後ともよろしくお願いします。

2021-12-24
用途:
反射望遠鏡の主鏡マスクに利用
対象商品:
57645446

精度も高く、梱包もしっかりしていてとても満足しました。

2021-02-06
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
57645446

既設滑り部分に真鍮シムリングが有り、腐蝕し滑りが悪くなっていました。市販品ワッシャーにある訳無いサイズですし、ただただ助かりました。感謝いたします。ありがとうございます。たどりついたのはモノタロウシステムの、おかげです。ありがとうございます。

2021-02-16
用途:
自動車整備
対象商品:
57645446

製品はとても精度の高い,良い商品でした。大変満足しています。しかし,今回複数のサイズを同時に注文しましたが,品番ごとに500円の送料がかかりました。何らかの都合で,それぞれ別々に送られてくるのかと思っていましたが,一つの箱にすべての商品が入っていました。何のために品番ごとに送料を請求されたのか理解できず,その点が不満です。

4人が参考にしています
川原商会 様2021-02-10
用途:
ミニユンボのアームとバケットの隙間調整用
対象商品:
57645446

シャフトのボス溶接に注文しました。寸法精度も良く満足しています。

有限会社ウエストプリズム 様2021-01-12
用途:
細い管の微調整用
対象商品:
57645446

ピッタリのサイズでした。これからもオーダーしようと考えております

2020-01-22
用途:
望遠鏡接続の微調整
対象商品:
57645446

別メーカーに依頼しましたが、0.3mm厚のシムリングは出来ないと言われ困っておりましたが、モノタロウならひょっとしてと思い検索してみました所、希望サイズが1枚から製作してもらえ非常に助かりました。材質も豊富に揃い、コストパフォーマンスも非常に良かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-01-26
用途:
ベアリングの厚さ調整
対象商品:
57645446

市販の物でサイズが無い場合によく利用します。
何回かリピート購入していますがジャストサイズの商品が送られてくるので
重宝しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-01-30
用途:
車のサスペンションのスプリングシート
対象商品:
57645446

細かく寸法が指定でき、納期も迅速。但し、同様の用途の汎用品との価格差はほぼ無いので、寸法の指定が無ければメリットは少ない。

2019-11-22
用途:
望遠鏡工作
対象商品:
57645446

迅速配送、極めて高品質。
包装がとてもシンプルでエコで好感を感じた。
箱に貼り付けてある配送先等のシールが、もっと剥がし易いと廃棄に便利。amazonは、物によって剥がし易いものがある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました