NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグのレビュー

平均満足度 4.74 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所
七星科学研究所
1,098 / 税込 1,208
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ぶとう建築 様2024-02-06
用途:
作業車のリモコンコネクタ
対象商品:
10284128

作業車のリモコンが普通の3極コンセントだったのでプラスチックの本体が割れて、これに切替ました。ネジ式で抜ける心配が無く、金属製で丈夫です。
ただ、オスメスセット売りにするか、相互性を分かり易く表示してくれると買いやすいかもです。物が来るまで合うかどうか不安でした。

滋賀ネット 様2023-12-07
用途:
水回りの接続
対象商品:
39274566

いつも、ありがとうございます。
安心の七星科学研究所です

近藤エンジニアリング 様2023-04-27
用途:
計測器の入力コネクタ
対象商品:
09892811

しっかりした作りで防水性能もあると思います。
値段も安かった。
メスのコネクタと同時に買いました。

やくの麺業株式会社 様2022-12-29
用途:
ウインチの配線用に
対象商品:
09892793

リーズナブルな価格で何時も重宝してます。又利用させて頂きます。

フォーミュラE&D株式会社 様2022-04-05
用途:
自動車用ハーネスに使用
対象商品:
10365126

納期、コスト、品質に満足する部品で活用しています。

1人が参考にしています
2022-01-24
用途:
海水が若干かかる場所での使用です
対象商品:
10284128

価格から考えてかなり良い製品と考えます。満足しています。

2022-09-22
用途:
蓄電池用
対象商品:
39274794

商品自体問題ありませんが 発注してから入荷がおそいです。

株式会社オーレックス 様2019-11-20
用途:
電熱冶具のヒーター配線接続に使用
対象商品:
10365275

古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きめ)

2019-03-31
用途:
電気機器の接続
対象商品:
10365214

近隣の実店舗では在庫が無く、モノタロウさんで注文してみました。プラグ側とソケット側の納期が異なり、組み合わせが合ってるのか届くまで不安な日々でしたが、問題ありませんでしたので、またリピート予定です。

1人が参考にしています
2018-11-17
用途:
電気機器の接続
対象商品:
39274794

相方が特殊な形状のプラグで探すのに苦労しましたが、うまく接続できました。

1人が参考にしています
2018-08-30
用途:
ケーブルの接続
対象商品:
10365162

防水性が高いです
12芯だと半田付けも多少苦労します

1人が参考にしています
2021-07-06
用途:
アタッチメントのケーブルのじょいんと 【 建設機械 】
対象商品:
10365302

コネクタの相手おさがすのに、分かりにくかった  品数が多いです

1人が参考にしています
2017-12-21
用途:
ステレオアンプの電源入力用
対象商品:
10365241

機能は十分満足。もう少し廉価仕様があれば使用箇所を増やせるのだが。

2017-11-01
用途:
車外の配線結線
対象商品:
10365214

小型・ワンタッチ接続で防水機能もよく 結線の自由度が増し満足です。

Dawn Chorus project 様2017-05-25
用途:
ヨットの電動ウインドラス(アンカー巻き上げ装置)のリモコンスイッチ用のコネクター
対象商品:
09892793

ヨット上は、雨がかかったり、波しぶきがかかり、ケーブル接続部は完全なる防水が必要。取り外し時には専用のキャップで防水が出来るので、今回選定しました。2~3年後も問題なく使用出来ればと思っています。

2017-07-27
用途:
防水
対象商品:
39274882

在庫あり商品ですぐに手配が付き助かります 次回も頼む予定です。

2015-08-31
用途:
車両への外部AC電源供給用
対象商品:
10365205

頑丈な作りで、やや大きい。

2014-11-28
用途:
自作機制作
対象商品:
10365241

特に問題なし

2015-03-28
用途:
屋外バルーンライト用キャブタイヤの接続
対象商品:
39274611

結線のはんだ付けが細かいのでやりにくい。