角度付板ラチェットレンチのレビュー

平均満足度 4.35 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)
518 / 税込 570
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
DIYでの車のメンテ
対象商品:
59628668

10×12を2020年に購入してからまともに使えたのは4年以下です。使用頻度の高い10の方がボルト頭にかじりつくようになりました。ダメになったのはボルト頭ではなく工具の方です。DIY使用ですから月に何度も使用することはないにもかかわらず、です。また、当方は機械設計を生業としておりましたので締め付けトルクには注意しています。工具がイマイチだと気が滅入りますね。プロが良い工具を使用する理由がよーく理解できます。

2024-05-23
用途:
お客様へのサービス工具として
対象商品:
59628668

機械を販売時に修理対応できるためにサービスでプレゼントしています。
安価で、値段の割に使いやすくて、サービス品としては充分機能を発揮してくれます。

2022-09-13
用途:
車の整備
対象商品:
59628668

手持ちのラチェットが壊れたので、購入しました。
使っていた物と遜色無く使えてます。

2021-05-28
用途:
機械メンテナンスや工事に使用
対象商品:
59628686

とても安くて使いやすいので重宝しています。なくなったり壊れたらまた買います。他のサイズも買い足したいです。

2021-08-08
用途:
ボルトの締め、緩め
対象商品:
59628643

安物です。
使いにくいが、値段からすると、まぁまぁな感じ。
使えるシーンで使う、多くを求めない、がポイントです。

2021-04-21
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
59628668

狭くて手が入りずらい所でも、これで十分できました。

1人が参考にしています
2020-07-05
用途:
車の整備
対象商品:
59628722

特別不満もなく普通に使えてとても安価。
適度に厚みもあり曲がるような気配もありません。
CPが高く私にはぴったりの商品でした。

1人が参考にしています
2020-05-16
用途:
車載工具として携帯
対象商品:
59628668

安いので、たまに使う工具としては良い。
ただ、エッジ部分の仕上げなど、全体の作りにはチープな雰囲気がある。
レンチ部に角度がついているが、角度なしのストレートタイプがほしい。
(角度がついていると、携帯時のスペースが多く必要なので。)

1人が参考にしています
2021-02-08
用途:
自動車整備
対象商品:
59628668

品質もよく大変満足できる品物でした。ありがとうございました。

2020-04-30
用途:
オートバイのメンテ
対象商品:
59628704

必要だと思って買いましたがあまり活躍する場面ありませんが、値段とパフォーマンスは満足でしす。

2019-09-13
用途:
機械修理
対象商品:
59628643

信じられないほど格安でしかも丈夫だし、首に角度がついているので使いやすい。ラチェットの送り角がもっと小さければ、ソケットやその周りの板がもっと小さければなんて言いません。

2019-12-07
用途:
ある機器の設置に使用
対象商品:
59628747

角度がついているので使いやすいと感じました。
特に使用感で気になる点はありませんでした

大嶋クリップ 様2019-09-12
用途:
バイク等
対象商品:
59628668

よく使う10と12だけで十分で、セットものや4サイズ1本を買うほどの額をかけたくなかったところ本品を発見。 板タイプがよかったが、角度付でスチールラックの組立時も楽に出来、思っていた以上に使い勝手が良かった。

2019-08-05
用途:
ロッククライミング
対象商品:
59628722

M10のウエッジアンカーの六角ボルトを締め付けるときに使用。
角度がついているので、岩に多少の凸凹があっても問題なく回せる。しっかり締められる。
弱点としては、若干重い。

2019-10-26
用途:
自宅用
対象商品:
59628704

ブレーキロッドのボルトを回すときに便利です。満足です。

2019-05-30
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
59628625

バイクの持ち運び工具の一つとして購入しました。
問題なく使えています。

2019-12-07
用途:
ある機器の設置、取付
対象商品:
59628686

角度がついているので使いやすいと感じました。特に使用感で気になる事はありませんでした

コスモソリューション 様2018-11-16
用途:
工事用
対象商品:
59628607

一般工事用には特に気にせず使えています。気にして使うようなものでは仕事になりませんので、ここは重要なところです。

2020-09-11
用途:
自家用車整備

特に強いトルクを掛けた訳では無いが、購入から3か月足らずで壊れてしまった。残念。せめて返品保証期間がもう少し長ければ…。

1人が参考にしています
2020-07-27
用途:
ボルト回し
対象商品:
59628625

機能はしますが正直チャッチィ。
車の整備用に購入しましたが、ヘッドが大きく狭い所は入らない。板挟み構造なので力が入らない。使いにくい。本格的な作業には向きません。
簡単なボルトナット回し程度なら便利だと思います。

1人が参考にしています