輸入車用オイルフィルターのレビュー

平均満足度 4.69 (201件のレビュー)
商品レビューを投稿する
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER
MANN-FILTER
639 / 税込 703
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
201件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社竜貴 様2019-05-24
用途:
E90 323i Mスポーツのオイルエレメントの交換
対象商品:
59677074

何も問題なく、無加工で取り付けできます。
価格も安いので、オイル交換の際に毎回、何の気兼ねもなく交換できるのがいいところです。

1人が参考にしています
2020-04-12
用途:
オイル交換時
対象商品:
68780084

ふつうに使用できたため、大変良かったです。さらにお安く購入できました!

2019-08-12
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
59677677

何ら不満はない。怪しい安物ではなく、純正同等品なのでお勧めできる。古いボルボに乗る人は是非使ってください。

2021-02-20
用途:
オイル交換。
対象商品:
59677083

相変わらず交換作業しずらいフィルターです。めんどくさい。

2024-11-18
用途:
DIYでオイルフィルター交換

前回の購入で、普通に交換できた。難点は、ドレンプラグのレンチが特殊(欧州仕様)です。他メーカーのセットには普通のボックスレンチ仕様のドレンプラグがついています。

2019-07-03
用途:
自動車の整備
対象商品:
59676627

以前にも近くの部品商より購入歴あります。ベンツに使用していますが今現在、問題ありません。安価提供の為うれしいです。

2019-08-02
用途:
自動車整備
対象商品:
59677074

価格が魅力的で購入しました。純正品と比較しても何の遜色もなく良い商品と思います。

2019-05-28
用途:
A3メンテナンス時
対象商品:
59676925

ディーラーより断然安い!品質は、MANNなので全く問題なしです。

2020-03-29
用途:
オイル交換
対象商品:
59676925

特に問題なく装着することができました
また利用したいです

2020-05-27
用途:
オイル交換
対象商品:
59676627

廉価版なので作りは、純正と比べるとイマイチ。
純正はフィルター内部にも粗目のプラメッシュパイプ入り。
Oリングが大きいサイズのものは良かったが、小さい方2種が合わなかったので、結局外した古いものを再利用。
Oリング3枚使用するのはわかっていたので、枚数の確認だけしてサイズは確認不足でした(古いものを外さないとサイズ確認ができませんでした)

1人が参考にしています
2019-03-19
用途:
毎回のオイル交換時にフィルターも一緒に交換
対象商品:
59677108

Mann Filterは以前からいろいろな車種で使用しており、純正に匹敵するもので、トラブルなど経験したことはありません。MonotaROさんで購入できること(=リーズナブルな価格で)を知り、早速購入し交換しました。ディーゼルエンジンなので、メーカー指定の1万キロ超ではオイルは墨汁状態ですので、8千から9千キロでフィルターも毎回交換します。交換後は軽やかな回転になり、明らかに調子よいです。これからも取扱い継続をお願いします。

2019-03-05
用途:
シトロエンC4(2015年式)1.2Lターボ用として
対象商品:
59677537

以前プジョー207(2010年式)1.6Lに乗っていた時は、
HU711(ノンカートリッジ)でしたが、シトロエンC4(2015年式)に
乗り換えましたので適合を調べたらHU716/1でした。
純正の1/3程で全く問題なく交換できました。
送料無料にするため3つ買いだめしておきました!
消耗品なので、純正でなくこちらで十分です。

2019-10-10
用途:
AUDI Q2 に利用
対象商品:
59677458

ジャストフィットでした。ストック分追加購入しました。

Kew Garden 様2019-07-02
用途:
オイル交換時に使用
対象商品:
59677056

ボッシュと比べ中心部分にOリングが無い構造が若干気に成りますがかなりタイトに作られていますので問題無いかと思います。

2019-04-16
用途:
オイルフィルター交換
対象商品:
59677537

C4ピカソⅡディーゼルに使用しました。安価に買えてマンゾクです

2020-07-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
59677817

現行MINI F55にて使用、とてもCPが良かったのですが
最近大幅に値上げしてしまい、メリットが薄くなり残念です。

スペシャリティー オートワークス 様2022-11-09
用途:
所有車のメンテナンス
対象商品:
59676742

MAN社のフィルターは、ディーラーからの社外品としても販売されてます。社外品で使用するのは、MAN社以外は使用しません。

2022-07-26
用途:
オイルエレメント交換
対象商品:
59677372

早々の 到着は良いのですが 外箱がつぶれていたのが残念です。段ボールの中で暴れたのでしょうか 緩和材が無かったので 仕方ないのかな・・・・

Tsukioka Woodworks 様2019-05-21
用途:
マイカー用
対象商品:
59677065

価格、商品ともに申し分ない。次回の交換時にも購入させてもらいます。

2019-12-09
用途:
VW UPのオイル交換
対象商品:
59677458

純正同等品なのに安くて助かります。オイル交換ごとにフィルターも交換してます。