- 用途:
- ペール缶の口
- 対象商品:
- 59746496
ペール缶付属の口金では,ペール缶を傾けてオイルをジョッキに移すのがたいへんと,オイルの切れが悪くて困っていた時に,この差仕口を発見しました.この差し口をつけると,ペール缶を傾ける角度も緩くなり,オイルのたれもなくなり満足です.
- 用途:
- 塗料缶から塗料を移し替える
- 対象商品:
- 59746496
塗料缶から塗料を移し替えるのに 塗料がこぼれずに注げるので 買ってよかったです。
今までは 横からこぼれたりして 缶がべたべたになってました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 59746496
オイルジョッキに、ペール缶より開ける際に重宝します。オイルを無駄にせず、汚れずに済みました。キャップがもう少し確実に閉まるといいのですが。
- 用途:
- 液剤の小分けに使用
- 対象商品:
- 59746496
近所では売っていないので大変助かりました。
数量も揃っているのでありがたいです。安くていい商品です。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 59746496
20リットルのペール缶に使用、口が大きくオイル注ぎ早く垂れもないため絶好調です、北海道の冬を越せました寒さにも対応可能。ノズル側にもキャップ同様に耳を付けて紐で紛失防止できたら最高です。
- 用途:
- ペール缶のベロの代わりに
- 対象商品:
- 59746496
使い勝手が非常に良い、ペール缶の口まわりがオイルで汚れることがない、オイルジョッキに注ぐ際に決めた量をほぼ正確に入れられるので無駄に手間がかからず作業が捗る。
- 用途:
- 機械のオイル交換時
- 対象商品:
- 59746496
斜めの形状によりオイルが溢れる事が減り、尚且つ蓋が付いているので、付けっ放しに出来て非常に便利です!
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 59746514
この商品もっと宣伝した方が良い。ホームセンターには40か50用しか置いてないので知らない人が多いと思う。シリコン塗料の缶にはこれ一択です。
- 用途:
- そそぎ
- 対象商品:
- 59746496
粘度の高い、FRP樹脂、エンジンオイル等に使っています。先が細くなってるモノでは傾けた時に圧がかかりすぎて「すっぽ抜け」があったのですが、コレはすっぽ抜けがないです。缶ごとに複数使っています。お気に入りです。ちなみに蓋の密閉性は無いですので、コレをつけたままの長期保管はやめといた方がいいと思います。
- 用途:
- エンジンオイル用としては最高
- 対象商品:
- 59746496
当方、様々なエンジンオイルを扱っていますが
ペール缶では付属の舌ベロ型の注油口を使用して
いましたが正直、こぼれや蓋への飛散度合が大きく
萎え萎えでした。これに交換してからは本当に
別世界の感じです。垂れない、漏れない、飛散しない
3拍子を実現で価格も安価で私にはオイル缶最高の友
って感じになりました。
- 用途:
- ペール缶からジョッキにエンジンオイルを注ぐとき
- 対象商品:
- 59746496
ペール缶スタンドで使用しております。
エア抜き機構がない点と絞り込みのない大口径な点が非常に気に入りました。
10W-30等のやや固めのエンジンオイルでも早く注ぐことが可能です。
エア抜き機構がないため注入口の反対側に穴を開ける必要があります。