気密パッキンテープのレビュー

平均満足度 4.70 (227件のレビュー)
商品レビューを投稿する
気密パッキンテープ モノタロウ
モノタロウ
179 / 税込 197
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
227件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-20
用途:
ベンチストッカーの本体と蓋の密閉防水用
対象商品:
59898746

アルミベンチストッカーの本体と蓋の密閉防水用として使用しました。
長さが少し足らなかった為、先日のあめで、そこの部分から(多分)雨水が少しは入った感じなので、
追加購入する予定。
隙間が2~5ミリほどあったため、5ミリ厚のテープを買ったが、気泡が多く圧縮幅が大きなので、厚さ10ミリの方が正解かも知れないと感じました。

2025-12-24
用途:
古いタイプの鉄の扉の隙間風対策

ゴム製の硬めのパッキンは沢山流通していますが、合成ゴム製なのにスポンジの様な特性で力が加わると圧縮するタイプの物はモノタロウ様でしか見つけられませんでした。古いタイプの団地の鉄のドアなどはドアを閉めると圧縮する物でないと隙間風を防げなかったりドアが閉まりにくくなるので助かりました。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
いろんな所に使える便利品

コチラの商品は様々な場所で使えるので、在庫しておく様にしています。
先日は車のカップホルダーに置いている灰皿が走行中カタカタと鳴るのでカップホルダーの内周に貼り付けました。
少しきつめの厚みの物を貼り付けましたが
よく脱脂して貼った事とテープの接着力も良いので
灰皿の脱着20回以上でも剥がれはありません。
オススメの品です!

2026-03-27
用途:
自動車ガラス交換

通常のEPDMスポンジですが、安くて助かります。ガラス交換時のダムシールとして重宝しています。反発力が小さいためガラスの位置や高さあわせに影響せず使いやすいです。

株式会社戦略事務所 様2025-12-20
用途:
住宅、車両のメンテに使用

低価格なのに性能は変わらずでとても気に入っており、2Mを何度も購入しています。
他社製品と比べると密度が低い場合もありますが、圧縮させて使うので支障になりません。圧縮させないで使う場合は、逆にその利点(水をより多く含みやすい)を生かして使う事もできます。
テープもしっかりと性能を発揮し続け、室内から貼り付けてガラス越しで日光(東向き)を浴び続けたものが5年経過しても接着力に劣化がみられません。

2026-02-28
用途:
車のラジエーター隙間埋め用

ラジエーターのコンデンサや、フレームの隙間を埋めるスポンジとして使っています。耐熱条件もクリアしている上、湿気を含みにくい材質なので重宝しています。

2026-02-15
用途:
自動車整備

エプトシーラーの代用として購入しました。サイズバリエーションが豊富なのがいいですね。

2026-01-17
用途:
扉の隙間

安いのでボロボロになったら張り替えてます。
年に一度新品に交換すれば汚くならないのでいいです。

2026-03-03
用途:
自動車ハッチバックウインドウの水漏れ止め

十分にその役目を果たしてくれています。ただ潰された時の復元力(コシ)がちよっと弱そうなので長期間使用に当たっては様子見が必要かも。

2026-01-05
用途:
倉庫の整理

倉庫のシャッターのした分に付けてすきま風を防ぐように購入しました。

2025-10-30
用途:
自動車のメインテナンス
対象商品:
59898703

エプトシーラーと全く変わらない感覚で使える。安価で高品質なのでオススメ。

3人が参考にしています
2026-02-02
用途:
気密

玄関ドアまわりに使用。冬場のすき間風防止になり作業性も簡単な商品です。

2025-08-06
用途:
密閉容器をより密閉させる為に使用

概ね満足のいく結果となりました、少し蓋を閉じるのに力が必要となってしまいましたが、、、
テープの接着力が素晴らしいです、その分貼り間違えのないように慎重にしなければなりません、2度とそのままの形では貼り直し出来ません。

2人が参考にしています
2025-08-02
用途:
ガーニッシュやバックランプの防水テープ

値段は市販より安いけれどきちんと防水できています。
板金塗装時にバックランプやガーニッシュのパッキンのみが生産中止になったため、それぞれ新品には付属してますが
不要ですのである程度何種類かを用意しました。
厚みはそれほど必要ないので気密汎用用途としてもつかえます。
また、ラジエターやコンデンサー用にはもう少し厚手が必要ですが、
こちらは故障交換がほとんどで、また購入時にこれらが付属していることが多いので、ことさら気密式でないもので大丈夫でしょう。

2025-12-31
用途:
サッシの隙間に。

安価で良いです。
できれば、幅10厚さ10も、10mのラインナップが欲しい。

2025-11-07
用途:
ガレージシャッター下部のパッキン
対象商品:
59898782

両面テープの接着力は良い感じです。但し、耐久性は不明です。

2025-09-15
用途:
自動車の隙間パッキン

トランクリッドとボディの隙間埋めに使用。
厚みが20mmの物は他に無くもう少し巾が欲しい所。
サイズバリエーションが豊富だと有難いです。

3人が参考にしています
株式会社STR 様2025-08-12
用途:
店舗入り口改修工事

思っていたよりもは潰れなかったけど
気密材として使用できました

2025-11-04
用途:
耐久性が必要なパッキンとして

有名メーカを利用していましたが、遜色なく安価な商品として、定期購入しています。

2025-11-04
用途:
屋外消火器箱防水

母材になじみやすいが横に引張るとちぎれてしまう、耐久性は経過観察中。